Per oltre un decennio, Batesville Tool & Die ha utilizzato diversi sistemi di dati per gestire i suoi vari processi aziendali e di produzione. Queste applicazioni personalizzate comunicavano a malapena tra loro e non potevano integrare l’impianto dell’azienda in Messico. Batesville cercava un’operazione più snella ed efficiente che potesse aiutarla a tenere il passo con l’ambiente aziendale odierno basato sui dati.
Panoramica
- Impianti integrati negli Stati Uniti e in Messico
- Comunicazione in tempo reale con il reparto produttivo
- Comunicazione in tempo reale con il reparto produttivo
- Automazione di molti processi produttivi
Il punto di forza di Plex è la sua capacità di integrare i nostri impianti di produzione all’interno e tra i nostri impianti negli Stati Uniti e in Messico. Siamo notevolmente più efficienti dopo l’integrazione dei PLC, consentendo ai nostri operatori di lavorare con meno interazione manuale.
Con stabilimenti a Batesville, Indiana, e Queretaro, Messico, Batesville Tool & Die è un fornitore globale di componenti per stampaggio metallico di precisione per i settori automobilistico, degli elettrodomestici e altri settori industriali. Da oltre 30 anni, Batesville Tool & Die produce stampaggi complessi e gruppi saldati, con capacità di stampaggio che vanno da 50 a 1200 tonnellate.
Per più di un decennio, l’azienda ha utilizzato diversi sistemi di dati per gestire vari processi aziendali e di produzione che comunicavano a malapena tra loro. Interessata a un’operatività più efficiente e snella nell’attuale ambiente aziendale guidato dai dati, Batesville Tool & Die si è rivolta a Plex per una soluzione ERP integrata.Plex Manufacturing ERP è una cloud soluzione ERP sviluppata specificamente per l’impresa manifatturiera.
Integrazione dei Programmable Logic Controllers (PLC)
Prima di utilizzare Plex Cloud ERP, le presse di Batesville erano integrate tramite software personalizzato. Sebbene il software fosse efficace, mancava della possibilità di espandersi in altre sedi, incluso lo stabilimento in Messico.
Il partner di Plex Systems,Kors Engineering, ha integrato i PLC del reparto produttivo con Plex, consentendo una comunicazione in tempo reale e senza interruzioni. Oltre a fornire un’interfaccia uniforme per gli operatori, Plex ha permesso un processo produttivo più efficiente automatizzando molte funzioni, tra cui la stampa delle etichette quando i contenitori sono pieni. Inoltre, Plex ha reso più efficiente il monitoraggio e l’interazione tra gli stabilimenti in Indiana e in Messico.
Piani di controllo e checksheet aumentano l’efficienza dei processi nel reparto produttivo
Plex Cloud ERP fornisce piani di controllo, che sono diventati parte integrante della produzione poiché tracciano le attività nel reparto produttivo. Negli stabilimenti di Batesville, i piani di controllo monitorano la qualità tecnica dei componenti e forniscono una comunicazione coerente e tempestiva agli operatori riguardo a specifiche, configurazione e istruzioni operative per gestire i processi con il minimo di errori e produrre prodotti di buona qualità.
Plex ha reso più semplice per gli operatori di Batesville inserire i dati nelle checksheet a schermo, completamente integrate e guidate dai piani di controllo. Ora, i dati di controllo vengono inseriti direttamente in checksheet facili da usare, validati rispetto ai limiti delle specifiche e archiviati nel database Plex per una gestione coerente del processo produttivo. Questi dati sono accessibili ovunque e in qualsiasi momento, garantendo efficienza nel processo. Le checksheet supportano anche immagini e disegni, codifica a colori e altre funzionalità per renderle ancora più efficaci.
Il fornitore contribuisce a un lavoro efficiente
Secondo Wintz, uno dei motivi per cui Batesville ha scelto Plex Smart Manufacturing Platform ERP è la sua capacità di superare le barriere linguistiche e culturali, rendendolo facile da implementare e utilizzare in più sedi. Gli utenti non solo possono sfruttare le funzionalità, ma anche personalizzare le proprie schermate. L’interfaccia brevettata di Plex, VisionPlex, consente agli utenti di controllare l’aspetto e l’usabilità dei loro sistemi. Possono personalizzare dinamicamente le schermate, progettare nuove schermate e collegare le schermate tra loro. È rivoluzionario perché elimina la costosa fase di programmazione del software.
Con Plex, gli utenti non devono essere esperti di programmazione software o linguaggi di interrogazione. Il sistema è intuitivo e facile da usare. Ad esempio, qualsiasi utente autorizzato Plex può creare un menu personalizzato che rifletta le proprie attività quotidiane. Presso Batesville, gli utenti hanno personalizzato le proprie schermate e funzioni per soddisfare e mettere in evidenza esigenze specifiche, migliorando l’efficienza e le prestazioni lavorative. Ad esempio, la maggior parte dei report di efficienza sono personalizzati sulle schermate VisionPlex per una visualizzazione facile e rapida.
"Le schermate, i menu e i report personalizzati sono diventati sempre più importanti per noi e li utilizziamo sempre di più", ha spiegato Wintz.
Plex ha automatizzato i processi e aumentato l’efficienza per Batesville. Ha permesso all’azienda di integrare tutti i suoi processi amministrativi, tecnici, produttivi e di produzione.
"Abbiamo adottato Plex Cloud ERP con un po’ di apprensione per la sua affidabilità. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi ed estremamente soddisfatti della sicurezza e dell’affidabilità della soluzione ERP cloud", ha dichiarato Wintz. "Abbiamo migliorato notevolmente l’efficienza dei nostri processi".
Informazioni su Batesville Tool & Die
Batesville Tool & Die è un fornitore globale di componenti per stampaggio metallico di precisione per i settori automobilistico, degli elettrodomestici, industriale e altri settori industriali. L’azienda gestisce impianti certificati ISO/TS a Batesville, Indiana e Queretaro, Messico. Come fornitore di servizi completi, Batesville dispone di un’ampia gamma di capacità, tra cui stampaggio metallico, saldatura e assemblaggio.
Sede: Batesville, IN
Fondazione: 1978
Pubblicato 1 febbraio 2011
Risorse in primo piano