Sono lieto di annunciare che Plex ha acquisito Kors Engineering, un partner tecnologico e di soluzioni di lunga data . Questa combinazione consentirà ai produttori di avere un controllo ancora maggiore sul reparto produttivo, sulle macchine e sull’automazione di processo, avvicinandoli a una piena adozione dei principi di Industry 4.0.
Kors offre Mach2, una soluzione software che collega le macchine del reparto produttivo alla Plex Smart Manufacturing Platform. L’integrazione di Kors con Plex è una scelta naturale, poiché centinaia di stabilimenti clienti Plex utilizzano già Mach2 e questa nuova unione fornirà un supporto ampliato e un’integrazione più stretta dei prodotti, in modo che i clienti possano continuare ad automatizzare i processi aziendali ed estendere il controllo fino al bordo dello stabilimento, raccogliendo i dati delle macchine per la reportistica e il processo decisionale in tempo reale.
Con la sua implementazione “day-one”, Mach2 offre un valore immediato grazie alla sua soluzione low-code, facilmente configurabile e facile da usare. Mach2 fornisce dashboard in tempo reale sull’efficienza globale delle apparecchiature (OEE) e sulla produzione, oltre all’automazione di processo per le configurazioni, la registrazione dello scarto, la registrazione della produzione e altro ancora. Come azienda unica, Plex integrerà Mach2 in modo più stretto con altre applicazioni Plex per promuovere l’automazione aziendale e di processo che aiuta i produttori a eliminare i processi manuali inaffidabili e soggetti a errori.
Infine, Plex e Kors offrono l’ottimizzazione delle prestazioni e la prevedibilità misurando l’accuratezza della produzione per un miglioramento continuo, riducendo il tempo di fermo delle macchine e degli impianti e promuovendo miglioramenti futuri. Questa acquisizione estende ulteriormente la capacità dei produttori di connettere, automatizzare, monitorare e analizzare tutti gli aspetti della vostra attività con Plex.
Rimanete sintonizzati per i dettagli dei nostri piani futuri e i modi in cui continueremo a utilizzare Kors all’interno della Plex Smart Manufacturing Platform per continuare a supportare i produttori nel fornire valore ai loro clienti.
Articoli correlati