Man mano che sempre più aziende manifatturiere adottano la tecnologia Industry 4.0, la cybersecurity è sempre in cima alla lista delle preoccupazioni. Dopotutto, i dati dimostrano che i dispositivi IoT possono essere soggetti ad attacco informaticoentro cinque minuti dalla connessione.
Con miliardi in gioco sotto forma di maggiore efficienza, costi inferiori ed eccellenza operativa migliore, la tendenza dei produttori a passare all’Industrial Internet of Things continuerà. Di conseguenza, le strategie di cybersecurity e le best practice sono fondamentali per la competitività e il successo di un’organizzazione.
La necessità di una maggiore infrastruttura di sicurezza
Sebbene la maggior parte delle aziende disponga di un certo livello di protezione dalle minacce, molte non hanno una strategia completa per gestire tutte le opzioni di minaccia. Tuttavia, con la proliferazione dei dispositivi e la loro integrazione sempre più profonda nelle operazioni, diversi fattori indicano la necessità di requisiti di sicurezza più solidi nel settore manifatturiero.
- I crimini informatici continueranno a crescere – Proprio come la connessione dei dispositivi e la tecnologia IoT continueranno a fornire servizi nuovi e innovativi per la produzione, le minacce informatiche sono destinate a crescere di pari passo. Si stima che entro il 2025, il solo cybercrime comporterà fino a USD 10.500.000.000.000,00 di danni.
- Nuove tecnologie significano nuove curve di apprendimento – Il settore manifatturiero sta attraversando una transizione rivoluzionaria nell’adozione dell’Industrial Internet of Things. E come per qualsiasi nuova tecnologia, spesso non si conoscono le minacce finché non si diventa vittime. I produttori devono sviluppare una strategia completa e olistica per costruire e proteggere la propria infrastruttura IIoT.
- Gli attacchi informatici possono essere grandi o piccoli – Gli attacchi informatici spaziano da programmazioni estremamente complesse e sofisticate come DDS e altri attacchi al sistema, fino a semplici disattenzioni come una password facilmente compromessa. La pianificazione di entrambi richiede ampi sforzi per la sicurezza della rete e rigorosi protocolli di formazione per gli utenti che svolgono attività quotidiane.
- Comprendere il valore dei dati di produzione – Per la maggior parte delle persone, la produzione è un lavoro “meccanico”. Evoca immagini di linee di produzione infinite che sfornano merci su macchinari meccanici. Questa visione è stata spesso condivisa anche dalla direzione. Ma l’Industrial Internet of Things rivela il valore dei dati di un’organizzazione. Elenchi clienti, processi intellettuali, segreti commerciali e competenze del personale possono essere sfruttati per arrecare danni. Le aziende stanno rapidamente imparando che i loro dati sono vitali per il loro successo quanto il prodotto che esce da una linea di produzione, e qualcosa di così prezioso deve essere protetto.
Collegare i sistemi tra loro
Il settore manifatturiero è abituato ad acquistare macchine e attrezzature in modo incrementale a causa del loro costo. E la maggior parte delle aziende manifatturiere si avvicina alla sicurezza nello stesso modo. Possono acquistare un sistema di gestione della qualità un anno e un CRM due anni dopo. In seguito, potrebbe essere necessario un aggiornamento a un nuovo ERP o MES o a qualche altro sistema.
Tuttavia, questi sistemi spesso isolano i dati e potrebbero non essere affatto interoperabili. Il risultato è che, quando iniziano ad aggiungere la connettività IIoT, questa combinazione di sistemi isolati e frammentati li espone a un rischio maggiore di attacco informatico.
Comprendendo il valore dei dati come asset, le aziende possono iniziare a collegare tutti i loro sistemi per creare percorsi di sicurezza completi per tutti i sistemi. E il modo migliore per farlo è con una piattaforma comprovata creata dai produttori per i produttori.
Ad esempio, la Plex Smart Manufacturing Platform consente di eliminare i silos e di gestire tutti i dati da un’unica fonte attendibile utilizzando la potenza dei dispositivi IoT connessi. Questo modo più sicuro di procedere offre anche informazioni utili in tempo reale e un controllo trasparente e senza interruzioni sui processi aziendali.
Con i dati provenienti da tutti i sistemi che vengono inviati a una piattaforma centrale, non è più necessario ricorrere a molteplici soluzioni di cybersecurity per ogni singolo sistema, e le aziende possono adottare misure di sicurezza centralizzate che coprono tutti i processi. Questa soluzione è più economica e consente ai produttori di sfruttare la potenza della produzione intelligente come parte integrante della loro strategia di cybersecurity.
Man mano che continuate ad adottare tecnologie di produzione destinate a migliorare le operazioni, valutate attentamente le vostre opzioni anche dal punto di vista della cybersecurity. Cercate una validazione da parte di terze parti, come la ISO/IEC 27001:2013 Certification per una maggiore tranquillità, sapendo che gli strumenti stessi pensati per farvi progredire non introdurranno rischi aggiuntivi nella vostra organizzazione.
Per scoprire come i produttori rivoluzionano le loro attività proteggendo i dati e limitando i rischi, visitate la nostra pagina sulla sicurezza.
Articoli correlati