Molte organizzazioni parlano di sicurezza delle informazioni, ma cosa stanno facendo concretamente al riguardo? Come possono dimostrare che attuano le best practice e le misure di sicurezza?
Man mano che le aziende manifatturiere adottano nuove tecnologie per rimanere all’avanguardia, diventano sempre più bersaglio di attacchi informatici. Tuttavia, il timore di diventare oggetto di tali attacchi non dovrebbe frenare un’organizzazione. I clienti di Plex affidano a noi e alla nostra piattaforma il compito di proteggerli perché non ci limitiamo a parlare di sicurezza. Implementiamo misure concrete e rigorose e invitiamo revisori indipendenti a verificare i nostri processi e i risultati ottenuti.
Abbiamo documentazione e ricevute che testimoniano il nostro impegno, e saremo ben felici di mostrarvele.
Cosa comporta la certificazione ISO/IEC 27001:2013
L’International Organization for Standardization (ISO) è il più grande sviluppatore al mondo di standard internazionali volontari e uno dei più rispettati nel settore della sicurezza informatica. In breve, effettua analisi approfondite dei processi, delle procedure e dei sistemi utilizzati da un’azienda come Plex per verificare che le tecnologie fornite garantiscano il massimo livello di sicurezza.
Questo rigoroso processo può essere descritto in modo estremamente dettagliato, ma in sostanza consiste nel verificare l’efficacia del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni di un’azienda nel campo della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità. La procedura di revisione prevede numerose fasi, controlli e clausole, volte essenzialmente a stabilire se Plex adotti le precauzioni necessarie e abbia implementato le best practice di sicurezza che ne facciano un ambiente sicuro per la produzione intelligente.
Cosa significa per i clienti di Plex
Proprio come si richiederebbe una perizia prima di acquistare una casa, la certificazione ISO/IEC 27001:2013 rappresenta la verifica di terza parte che vi occorre per andare avanti. Abbiamo messo in atto tutte le misure di sicurezza necessarie per aiutarvi a sfruttare la tecnologia in modo sicuro, consentendovi di ottimizzare il vostro processo produttivo.
I dati sono fondamentali per ottimizzare gli ambienti produttivi odierni. Sono ciò che vi permette di innovare, individuare le inefficienze, attuare la manutenzione predittiva, connettere personale e macchine, rendere più agili le catene logistiche e molto altro ancora. Proprio come chiudere a chiave la porta di un magazzino e posizionare delle guardie di sicurezza all’esterno garantisce una protezione fisica del magazzino, Plex offre misure di sicurezza digitali affinché i clienti possano stare tranquilli sapendo che l’integrità dei loro dati è protetta in ogni momento.
Nello specifico, Plex si avvale di cluster di firewall rinforzati per monitorare le modifiche e valutare le minacce. Utilizziamo la crittografia basata su SAN e zone di sicurezza separate da firewall per impedire accessi non autorizzati. Inoltre, la protezione DDoS rileva e mitiga gli attacchi SSL o alle applicazioni, garantendo al contempo un monitoraggio affidabile degli eventi di sicurezza su tutta l’infrastruttura. Grazie a queste e a molte altre misure di sicurezza, i clienti di Plex sono al riparo da problemi di sicurezza imprevisti e godono di un tempo di disponibilità del 99,9%, come dimostra la nostra ultima certificazione ISO.
Volete saperne di più sulle pratiche di sicurezza Plex? Fate clic qui per visitare la nostra pagina Infrastruttura cloud e sicurezza.
Articoli correlati