Ogni azienda ha le sue sfide. Le sfide che voi, come produttori, dovete affrontare oggi includono la domanda dei clienti in continua evoluzione,pianificazione della supply chain, controllo dei costi di magazzino ricambi, requisiti di conformità e una grande evoluzione tecnologica sotto forma di Industry 4.0.
I produttori lungimiranti stanno affrontando queste sfide con produzione connessa—una strategia aziendale che sfrutta il cloud computing per unire dati operativi e aziendali per una maggiore visibilità, produttività, controllo e soddisfazione del cliente. È anche la base digitale di cui la vostra azienda ha bisogno per sfruttare le opportunità attuali e future.
Ma come e da dove iniziare?
Collegate la vostra azienda a tutto e a tutti
Vi capita mai di avere la sensazione che voi e i vostri dipendenti passiate più tempo a spegnere incendi che a essere proattivi? Questo è probabilmente il risultato di sistemi disconnessi, processi disconnessi/manuali o sistemi transazionali.
Il cloud computing consente un livello di connettività che prima non era disponibile per le piccole e medie imprese, ed è per questo che è al centro della produzione connessa.
Un ERP cloud per la produzione, combinato con un potente sistema di gestione della produzione (MES)consente di acquisire, digitalizzare e accedere a tutte le attività nel reparto produttivo, in modo da sapere sempre cosa sta succedendo e poter adottare un approccio proattivo. Da qui, potete collegare le vostre macchine e la vostra azienda in modo più conveniente che mai.
I tempi in cui era necessario investire ingenti somme in hardware o in sistemi di archiviazione sono ormai finiti. Ci pensiamo noi, voi dovete solo concentrarvi sulla vostra attività. Con il cloud, il vostro personale non deve nemmeno essere in sede, perché il cloud consente a tutti di connettersi da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo, in modo sicuro. Questa connettività "always-on" vi offre una visione in tempo reale delle prestazioni delle vostre operazioni, eliminando ogni incertezza nel massimizzare l'efficienza.
Controllo del vostro reparto produttivo
Il reparto produttivo è il luogo in cui i materiali si muovono, i prodotti vengono creati e il lavoro viene svolto. L'eccellenza operativa è ancora fondamentale per differenziare la vostra azienda dai concorrenti e mantenere la soddisfazione dei clienti. Questo è praticamente impossibile se si utilizzano ancora processi manuali e basati su carta.
Con il cloud come base, potete acquisire e digitalizzare le attività del reparto produttivo e poi automatizzare i processi operativi per vedere cosa sta succedendo nel "momento della produzione". Saprete quando il magazzino ricambi è troppo basso, come state andando congestione della qualitàe dove si trovano i materiali nel processo produttivo. Più connettete e automatizzate i processi del reparto produttivo, maggiore sarà la visibilità e il controllo sulle vostre operazioni.
Pianificate in modo più efficiente
La vostra azienda potrebbe avere difficoltà a gestire la visibilità del magazzino ricambi, con conseguenti esaurimenti di scorte o eccessi di magazzino ricambi. In assenza di un processo completo di pianificazione della supply chain, probabilmente sostenete costi di spedizione urgente per consegnare i prodotti ai clienti in tempo. Con la produzione connessa, avete l'opportunità di utilizzare dati di vendita, marketing, finanziari, tecnici e operativi per creare un piano di produzione che tenga conto di tutto, in modo da soddisfare la domanda con il giusto livello di magazzino ricambi.
Liberate il potenziale delle vostre persone
La produzione connessa non riguarda solo l'ottenimento di maggiori risultati dalle macchine e dai materiali, ma anche l'ottenimento del massimo dalle persone. Le persone sono fondamentali per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi. La produzione connessa aiuta a superare le barriere informative e il pensiero settoriale. Fornisce le informazioni giuste al momento giusto, in modo che possano svolgere il loro lavoro in modo più efficace.
Quando si eliminano le barriere alla comunicazione, è più facile concentrare i dipendenti di maggior valore sul lavoro di maggior valore. I dipendenti trascorrono meno tempo in attività banali e più tempo a concentrarsi sui miglioramenti dei processi.
La produzione connessa è anche un modo per attrarre giovani talenti qualificati che cercano ambienti tecnologicamente avanzati. Potete concentrare le persone sull'utilizzo dei dati che generano ogni giorno per un miglioramento continuo e per aumentare ulteriormente l'efficienza.
Articoli correlati