Il NAFS22 è stato ricco di spunti, idee e un invito condiviso all’azione per raggiungere la sicurezza alimentare e la qualità come mai prima d’ora. Dopo giorni di conversazioni e presentazioni, la domanda chiave che rimane è: come possiamo raggiungere questo obiettivo, in particolare a livello nazionale e internazionale?
Tra i tanti argomenti trattati negli ultimi giorni, questi sono quelli che hanno avuto maggiore rilievo:
- Sicurezza alimentare e qualità: per migliorare la sicurezza alimentare e la qualità e tutte le aree dell’azienda, collegandole attraverso la supply chain e la catena del valore
- Digitalizzazione – passaggio da un processo analogico basato su carta a uno digitale
- Digitalizzazione – utilizzo delle tecnologie digitali per far evolvere l’azienda
- Gestione della forza lavoro e della cultura/cambiamento per potenziare la digitalizzazione
- Dati e analisi: trasformare le informazioni derivanti dalla digitalizzazione in azioni per connettere le persone all’interno dell’organizzazione
- Cultura della qualità: non è solo il team della qualità, ma l’intera organizzazione a condividere la responsabilità della qualità
- Sostenibilità in tutta l’organizzazione
- Interoperabilitàè stata la parola della settimana. Si tratta di un invito alla digitalizzazione sistematica delle organizzazioni per ottenere visibilità sulle supply chain e sulle catene del valore, al fine di identificare e amplificare le best practice in materia di sicurezza alimentare e qualità.
Analogico – Digitale – Digitalizzazione
La produzione alimentare e delle bevande – e la produzione in generale – sta continuando il processo verso la digitalizzazione, ma non siamo ancora arrivati e ogni organizzazione ha il proprio percorso per raggiungerla. Vediamo cosa significano questi termini secondo il VP Corporate R&D and Food Safety di Del Monte, Takashi Nakamura.
Analogico è dove il settore si trova da anni. Questo è l’approccio basato sulla carta per la sistematizzazione dei processi. È soggetto a errori e manca di validazione dei dati e automazione dei processi. Di conseguenza, richiede molto tempo ed è estremamente difficile aggregare i dati per l’analisi. Nell’approccio analogico, c’è stata una grande attenzione allaProduct Traceability Initiative per allineare il settore e migliorare sistematicamente la tracciabilità della supply chain.
Digitale è dove si trova attualmente il settore, evolvendosi verso un sistema senza carta in cui la complessità è ridotta dalla tecnologia. Il problema che stiamo vedendo qui, tuttavia, è che nella ricerca di un sistema senza carta, molte aziende stanno adottando più approcci/sistemi/software che stanno creando silos di dati separati, impedendo l’accesso alle informazioni e la comunicazione aperta che cercavano con la trasformazione digitale.
Digitalizzazione è la direzione in cui si stanno muovendo Nakamura e molti altri relatori, tra cui il VP Global Quality and Food Safety di ADM, Lee Perry. Questo porterà a processi digitalizzati con automazione e accesso rapido a dati in tempo reale interpretati, rendendo la comunicazione all’interno dell’organizzazione più veloce, chiara ed efficace, migliorando la sicurezza alimentare e la qualità e l’impatto sull’organizzazione nel suo complesso. La tracciabilità end-to-end lungo tutta la supply chain – a monte e a valle – consentirà di rispondere rapidamente quando si rende necessario un richiamo. Oltre a questo, molti relatori si sono concentrati sull’importanza di identificare i problemi prima che si verifichino.
FDA e sequenziamento dell’intero genoma
Mark Moorman, Director of Food Safety presso la FDA, ha parlato della capacità di eseguire un’analisi completa della causa di origine per identificare i problemi anche prima che si diffondano. Attraverso il processo di analisi della causa di origine, le organizzazioni possono individuare le aree problematiche che portano a contaminazione, approfondendo come si sia verificata la contaminazione e valutando se possa essere prevenuta tramite un cambiamento di processo, una ristrutturazione delle operazioni o un altro approccio che aiuti a raggiungere l’obiettivo di tolleranza zero per i focolai.
L’uso del sequenziamento dell’intero genoma per comprendere le associazioni ecologiche con i focolai può portarci a una prevenzione informata attraverso il “come” e il “perché” della contaminazione e del focolaio.
La sezione 204 del Food Safety Modernization Act (FSMA) della FDA è stata anch’essa un punto focale in molte conversazioni e presentazioni durante la conferenza. Se non conoscete ancoraSection 204, essa “richiede alla FDA di designare gli alimenti per i quali sono appropriati e necessari requisiti di registrazione aggiuntivi per proteggere la salute pubblica, e di stabilire tali requisiti di registrazione.”
Costruire una cultura della qualità che sveli il “come” e il “perché”
La qualità e la sicurezza alimentare sono una responsabilità di tutta l’organizzazione. Durante la conferenza, ho avuto molte conversazioni che si sono concentrate sulle persone dietro i processi. Potete avere tutte le operazioni digitalizzate del mondo, ma se non avete le persone per gestire tali operazioni, o per supervisionarne l’esecuzione, a cosa servono?
Eseguire richiami simulati con terze parti e identificare le diverse cause di potenziali focolai prima che si verifichino può guidare le misure che affronteranno i problemi persistenti. Utilizzando software, come un sistema completo basato su cloudsistema di gestione della qualità (QMS)che sia integrato in tutta la vostra organizzazione – collegato ai vostri sistemi MES ed ERP – migliora il monitoraggio e la tracciabilità e può aiutare a prevedere le aree problematiche all’interno dei processi dell’organizzazione. Tra le molte funzionalità di Plex Supply Chain Planning, aiuta a colmare il divario tra pianificazione e produzione e consente l’interoperabilità comunicando con i co-produttori per aumentare l’affidabilità con meno scadenze di magazzino ricambi. Applicando l’analisi della causa di origine promossa dalla FDA con l’aiuto di software che consente la digitalizzazione dell’organizzazione, è possibile identificare i focolai prima che si verifichino.
Cercate altri approfondimenti?Scoprite i diversi tipi di sistemi di gestione della qualità qui.
Articoli correlati