Un vecchio detto dice: “Non si può combattere contro il municipio”. E sebbene questo sia un modo un po’ cinico di vedere il lavoro con gli enti governativi e le altre utenti autorizzati, riflette le frustrazioni di coloro che lavorano nel settore manifatturiero e che devono stare al passo con i nuovi requisiti di conformità apparentemente infiniti.
La conformità alle normative è essenziale per la maggior parte dei settori industriali. Responsabilità del prodotto, sicurezza, salute pubblica, lavoro equo e altro ancora devono essere applicati per produrre beni di consumo di alta qualità in modi accettabili.
Questo è particolarmente vero in settori industriali comefood and beverage,medicale e farmaceutico, dove i governi hanno introdotto normative rigorose per garantire la sicurezza e la qualità di prodotti facilmente deperibili o deteriorabili.
La produzione intelligente trasforma la conformità in valore
La conformità continuerà a essere un problema per i manager che utilizzano metodi tradizionali e manuali di monitoraggio della produzione. Impiegheranno tempo, lavoro e risorse eccessive per rimanere conformi. Anche in questo caso, c’è il rischio di errori o omissioni nei dati.
Per le aziende che utilizzano strategie e soluzioni di produzione intelligente, c’è l’opportunità di andare oltre il semplice adempimento dei doveri di conformità e regolamentazione e di creare valore per i clienti. Poiché i sistemi e i processi che utilizzano la produzione intelligente sono automatizzati, visibili e trasparenti, i dati necessari per garantire la conformità sono già pronti per essere utilizzati.
Le aziende che dispongono di dati in tempo reale possono concentrarsi sullo sviluppo e l’implementazione di protocolli di conformità che aggiungono valore. L’automazione dei protocolli di conformità produttiva riduce significativamente il rischio di errore umano e diminuisce il tempo e il lavoro necessari per audit e gestione dei documenti.
Esploriamo alcuni modi in cui la conformità può aggiungere valore ai prodotti di un’azienda:
Gestione delle scadenze senza interruzioni
Le materie prime vengono spesso spedite più volte su lunghe distanze. Per food and beverage e materiali sensibili in altri settori industriali, la scadenza è fondamentale. La produzione intelligente consente un controllo della produzione preciso e accurato.
I dati in tempo reale consentono l’estensione alla domanda e all’offerta, alle condizioni di temperatura e ambientali e alla spedizione ai clienti finali. Questa catena di tracciabilità significa che i clienti sanno che i prodotti dell’azienda saranno sempre entro le date di utilizzo sicure. Questo processo riduce anche i costi di smaltimento assicurando che più prodotto venga utilizzato per le merci spedibili entro il loro periodo di scadenza.
Caratteristiche prestazionali e specifiche del prodotto
Le piattaforme di produzione intelligente sono estensibili al software QMS e ad altre piattaforme di qualità che monitorano automaticamente la qualità dei prodotti. Per le questioni di sicurezza critiche per prodotti come quelli medicali e aerospaziali, questi dati di qualità in tempo reale consentono a un’azienda di dimostrare la conformità alle specifiche del prodotto e alle caratteristiche prestazionali.
Considerazioni su commercio e tariffe
Il recente aumento degli accordi commerciali e dei dazi significa che le aziende devono rimanere conformi per quanto riguarda il contenuto e l’origine dei materiali. Molti paesi hanno regolamenti che richiedono che una specifica porzione di materiale per determinati prodotti sia di provenienza nazionale.
Esiste anche una miriade di normative per le materie prime in entrata e le esportazioni in uscita che devono essere rispettate. Utilizzando un software di produzione intelligente per monitoraggio, avvisi, tracciamento e audit di questi requisiti, le aziende riducono significativamente il rischio di multe o sequestri che potrebbero minacciare la loro produzione.
Trovare valore nella conformità
La produzione intelligente aiuta le aziende a rimanere aggiornate con i cambiamenti normativi fornendo capacità di monitoraggio in tempo reale e di analisi avanzate dei dati. Aiuta anche a migliorare la sicurezza e la qualità dei loro prodotti automatizzando i sistemi che li producono.
Invece di “combattere contro il municipio”, potete ottenere un vantaggio utilizzando la produzione intelligente per trasformare un problema in una proposta di valore. Si tratta di vedere la conformità non come un ostacolo da superare, ma come un servizio clienti eccezionale.
Non gestite la vostra conformità come un peso. Utilizzate invece la Plex Smart Manufacturing Platform per automatizzarla e metterla a frutto, creando valore per i vostri clienti e per voi.
Articoli correlati