Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Superare le sfide nell’Industria alimentare

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

A causa del cambiamento della domanda dei consumatori, dovuto alla crescente pressione dei grandi concorrenti, alle tendenze direct-to-consumer e alla pandemia in corso, i produttori dell’Industria alimentare come voi si trovano ad affrontare cambiamenti senza precedenti e crescenti difficoltà. Le sfide sono molte, tra cui la pressione per l’automazione al fine di controllare i costi e affrontare l’esaurimento di materie prime, la necessità di visibilità sulla resa della produzione e i requisiti di qualità da parte dei clienti e degli enti normativi.

I risultati di questo State of Smart Manufacturing Report mostrano che i produttori dell’Industria alimentare intendono affrontare queste sfide con la tecnologia, preparandosi per l’Industry 4.0:

  • Il 70% dei produttori dell’Industria alimentare ha espresso interesse o sta valutando attivamente soluzioni da adottare.
  • L’adozione della produzione intelligente è cresciuta del 15% per i produttori dell’Industria alimentare su base annua.

Nonostante i progressi, c’è ancora molto spazio per la crescita. L’Industria alimentare è stata tra le prime a tornare ai livelli di produzione normali nel 2020. Essendo uno dei primi settori industriali a raggiungere il 100% della produzione pre-pandemia, sembrava pronta ad accelerare verso un futuro di successo, ma il rapporto di quest’anno mostra che questo slancio potrebbe essersi affievolito con il calo dell’urgenza:

  • Il 45% dei produttori dell’Industria alimentare cita la mancanza di lavoratori qualificati come un ostacolo alla crescita.
  • Il 90% dei produttori dell’Industria alimentare non dispone di una soluzione completa per la pianificazione della supply chain.

Preparare la vostra azienda alle esigenze future, che possono essere imprevedibili – come il cambiamento dei canali di distribuzione, nuovi prodotti, nuova concorrenza e altro ancora – richiede pianificazione, investimenti e il consenso degli stakeholder.

Sebbene le esigenze aziendali siano in continua evoluzione, c’è una certezza: la discontinuità operativa si verifica. Può essere causata da una pandemia, da un disastro naturale, da un conflitto geopolitico o da un cambiamento delle preferenze dei consumatori. In questo mondo incerto, come potete posizionare al meglio la vostra azienda per ottimizzare la continuità operativa e favorire l’agilità e la flessibilità necessarie per adattarsi rapidamente?

Scaricate questa edizione speciale della 7th Annual State of Smart Manufacturing Report per approfondimenti dalla comunità dell’Industria alimentare, best practice per superare le sfide e una roadmap per il futuro.

Argomenti: Cibo e Bevande

Anthony Murphy
Anthony Murphy
Vice President; Head of Product Management, Application Group
Anthony è Vicepresidente e responsabile della gestione dei prodotti per il gruppo Application e si occupa degli aspetti principali dei prodotti Plex rivolti ai clienti, come ERP, MES e QMS. Prima di entrare in Plex, Anthony ha lavorato nel settore manifatturiero, ricoprendo vari ruoli in funzioni come IT e sviluppo software, logistica, operazioni e gestione generale. Ha una profonda passione per la produzione e per i clienti di Plex e si impegna a collaborare con loro per risolvere i problemi chiave e fornire vantaggi competitivi.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.