Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Guida all’automazione di processo

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Il termine "automazione" ha significati diversi per i diversi produttori, a seconda delle apparecchiature, dei sistemi e dei processi in uso. Tuttavia, molte aziende automatizzano solo alcuni dei loro processi, lasciando altri scollegati o ancora gestiti manualmente.

Parte della spiegazione risiede nelle apparecchiature utilizzate dai produttori. Dopo aver acquistato apparecchiature OEM con automazione parziale o completa, le utilizzano semplicemente per i dati specifici delle macchine, stampando anche stampe termiche da aggiungere manualmente ai fogli di calcolo. Le apparecchiature non sono mai collegate ad altri sistemi o software a livello aziendale come un ERP.

Inoltre, le aziende tendono a utilizzare più piattaforme software che non sono collegate tra loro. Questo software può aiutare un reparto, ma la mancanza di interoperabilità significa che i silos di dati sono stati digitalizzati senza alcun beneficio al di fuori dell'area in cui il software è stato implementato.

Cinque vantaggi dell'automazione di processo

La vera automazione si realizza solo quando tutti gli asset delle macchine e i sistemi software sono uniti in un'unica versione della verità sotto un unico ombrello standardizzato. Quando ciò accade, i dati vengono ripuliti e organizzati per essere utilizzati da dati analitici avanzati basati su cloud.

L'automazione di processo in un'unica smart manufacturing platform offre numerosi vantaggi, tra cui:

  1. Dati non isolati – Dati standardizzati e non isolati sono utilizzabili da tutti i sistemi e software. Le informazioni generate dalle analisi possono essere applicate per automatizzare le attività in tutta l'azienda.
  2. Dati in tempo reale– I dati in tempo reale eliminano le lacune informative causate dall'inserimento manuale dei dati e dalla riconciliazione dei report provenienti da sistemi diversi.
  3. Dati analitici avanzati – Potenti analisi basate su cloud forniscono informazioni utili che consentono alle aziende di controllare i processi a un livello più granulare. Questa analisi approfondita consente di scoprire tendenze che l'analisi umana non avrebbe rilevato, il che significa che l'ottimizzazione dei processi è più rigorosa e precisa.
  4. Facilità di implementazione– L'automazione tradizionale spesso richiede la programmazione da parte di team IT o ingegneri. A livello di impianto, i PLC e altri dispositivi di controllo dovevano essere programmati con protocolli proprietari in base al produttore. Oggi, la programmazione low-code o no-code significa che una smart manufacturing platform può essere rapidamente e facilmente personalizzata e configurata per automatizzare processi unici per ogni produttore.
  5. Connettività completa– Le smart manufacturing platform utilizzano una connettività edge avanzata per comunicare e processare rapidamente alcune informazioni all'edge. Questa connettività riduce la latenza e aumenta la potenza dell'automazione e del controllo su tutti gli asset della fabbrica.

Automazione di processo semplificata

Per sfruttare appieno i vantaggi sopra elencati, il primo passo è collegarvi. Collegando le apparecchiature, i sensori e i sistemi di monitoraggio dell'impianto all'edge, potete controllare il flusso di informazioni in tutti i vostri processi.

Una volta connessi, potete automatizzare innumerevoli attività manuali in tutto lo stabilimento. Questa automazione aumenterà la velocità e l'efficienza della produzione, migliorerà la sicurezza e ridurrà gli errori degli operatori e di inserimento dei dati.

Una volta automatizzati i vostri processi, potete monitorare tutta la produzione e la qualità a più livelli, ad esempio per operatore, macchina, mandrino e altro ancora. Poiché questa automazione rivela nuove tendenze, i decisori possono agire rapidamente per prevenire i problemi e migliorare i processi.

Oltre all'automazione di processo, i dati analitici avanzati portano l'automazione a un livello ancora più alto. I flussi di lavoro possono essere aggiornati automaticamente man mano che vengono apportate modifiche. E a seconda del tipo di apparecchiatura, molte decisioni possono essere autonome o semi-autonome.

Superare l'automazione parziale di processo

Con la Plex Smart Manufacturing Platform, non è più necessario affidarsi a un'automazione parziale di processo con sistemi frammentati che non comunicano tra loro. Sfruttando una piattaforma dati completamente connessa, la complessità e i costi associati ai sistemi di automazione hanno lasciato il posto a un software flessibile e agile che promuove l'automazione di processo in tutta la fabbrica.

Non solo è economico, ma utilizza la potenza dei dati in tempo reale per generare un valore ben superiore al costo di adozione, ottimizzando i vostri processi attraverso un'automazione completa. Plex mette i vostri dati al lavoro per ulteriore automazione nel vostro MES, ERP e altri processi aziendali e portare la vostra produzione a un livello superiore.

Argomenti: Produzione intelligente IIoT Industria 4.0

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, è leader nelle soluzioni di smart manufacturing erogate tramite cloud, consentendo ai produttori di tutto il mondo di realizzare prodotti eccezionali. La nostra piattaforma offre ai produttori la capacità di connettere, automatizzare, monitorare e analizzare ogni aspetto della loro attività per promuovere la trasformazione. La Plex Smart Manufacturing Platform include soluzioni per l’esecuzione della produzione (MES), ERP, qualità, pianificazione e gestione della supply chain, Industrial Internet of Things e analisi per connettere persone, sistemi, macchine e supply chain, consentendo loro di operare con precisione, efficienza e agilità.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.