In ogni azienda – indipendentemente dal settore – la qualità è una strada a doppio senso. Il modo in cui un’azienda viene gestita ha un impatto diretto sui prodotti e sui servizi che sviluppa. Ogni azienda vuole offrire un prodotto di qualità. Ma un’organizzazione può offrire quel grande prodotto solo se i dirigenti sono eccellenti nella gestione e nella guida dell’azienda. La cultura, in particolare, è una parte essenziale di questa equazione. Per creare una grande esperienza per il cliente, i dirigenti devono sviluppare una cultura della qualità e del miglioramento continuo. La leadership è ciò che costruisce questa cultura.
L’importanza dei dati, del feedback e dell’innovazione
Come si migliora qualcosa di astratto come la leadership e la cultura? I dirigenti devono applicare strategie simili a quelle che usano per ottimizzare i prodotti. Prima di tutto, questo significa adottare metriche e misurabilità – monitorando da vicino i dati che misurano la soddisfazione, la fidelizzazione, il coinvolgimento dei dipendenti, ecc. I dirigenti non possono valutare la loro cultura aziendale al buio. Devono essere guidati dai dati, proprio come farebbero con la soddisfazione dei clienti, le vendite o qualsiasi altro KPI. Detto ciò, è importante che non abbandonino completamente l’intuizione e il proprio istinto. I leader dovrebbero combinare dati oggettivi e la loro prospettiva umana e aneddotica per ottenere una visione a 360 gradi della loro cultura.
Il feedback è la parte successiva dell’equazione. I leader devono cercare attivamente feedback interni dai membri del team, assicurandosi che tutti siano allineati, sollecitando idee su come migliorare eapprendendo i punti critici che potrebbero non aver notato. Oltre a risolvere problemi concreti, i lavoratori che si sentono ascoltati sono più propensi ad aderire alla cultura.
Questo dialogo deve essere bidirezionale. I leader devono fornire un feedback chiaro ai propri dipendenti, fondamentale per aiutarli a crescere e offrire loro opportunità di contribuire in modi nuovi. Una comunicazione aperta e a doppio senso è importante tanto per il personale quanto per i clienti.
Infine, l’innovazione nella leadership è fondamentale. I dirigenti devono considerare l’adozione distrategie e tecnologie innovative per aiutarli a gestire e guidare meglio le loro aziende. Ad esempio, ogni leader dovrebbe cercare modi per ottimizzare l’uso del cloud e valutare le opportunità di implementare automazione in tutta l’azienda. Tecnologie come cloud e automazione hanno un impatto enorme sul modo in cui i lavoratori svolgono il proprio lavoro. Se utilizzate correttamente, consentono ai dipendenti di fare di più e di generare un valore aziendale superiore.
Un approccio top-down, bottom-up
I dirigenti devono adottare un approccio olistico per guidare le loro organizzazioni. Questo significa un approccio dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto per implementare con successo nuove best practice e cambiamenti culturali.
La creazione della cultura è un impegno reciproco tra leader e dipendenti. Spetta ai dirigenti garantire le condizioni che permettono ai lavoratori di eccellere ed essere eccellenti. Questi leader piantano i semi e creano il clima giusto, ma sono i dipendenti – dotati degli strumenti adeguati – a mantenere viva una buona cultura.
Praticamente, i dirigenti devono assumere, promuovere e premiare le persone che dimostrano regolarmente i valori principali che questi dirigenti cercano di coltivare. I singoli team e collaboratori non possono portare avanti questi valori e best practice da soli. Altrimenti, quando alcuni dipendenti chiave se ne vanno, quegli atteggiamenti e abitudini se ne andranno con loro.
Per questo motivo, l’intera azienda deve abbracciare questi principi come un tutt’uno – con i dirigenti che guidano con l’esempio. L’impegno dei livelli più alti dimostra responsabilità e fornisce un modello da seguire per tutti i dipendenti. Se la C-suite agisce in un certo modo, non c’è dubbio che tutti gli altri dovrebbero fare altrettanto.
Una cultura forte è la base per prodotti di qualità
Una leadership efficace che crea una grande cultura è un prerequisito per produrre prodotti di qualità. La cultura aziendale influenza ogni aspetto dei prodotti – dalla progettazione alle funzionalità fino all’assunzione dei dipendenti direttamente responsabili della realizzazione dei prodotti. Una cultura carente compromette ognuno di questi aspetti, che si traducono poi in offerte di qualità inferiore o mediocre. Questo, in ultima analisi, significa clienti insoddisfatti.
Dando priorità alle metriche di soddisfazione dei dipendenti, supportando il feedback bidirezionale e abbracciando l’innovazione, i dirigenti possono creare una cultura solida che fornisce ai dipendenti gli strumenti, le tecnologie, le strategie e le indicazioni di cui hanno bisogno per creare soluzioni di alta qualità.
Consultate questi blog per scoprire altre strategie per offrire prodotti intelligenti e di alta qualità.
Articoli correlati