Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Ottenete un vantaggio competitivo nella qualità con dati migliori

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Guardando al futuro della vostra azienda, cosa sperate di ottenere?

Per 1353 produttori globali intervistati nel rapporto "State of Smart Manufacturing" 2023, la risposta è chiara: crescita. E per raggiungere questa crescita, questi produttori stanno dando priorità alla loro strategia di qualità mentre continuano a digitalizzare le operazioni e a cercare di superare catene di approvvigionamento interrotte, nuove normative e altre sfide.

Chiaramente, la qualità è tutto per i produttori: i suoi effetti si fanno sentire in tutta l’organizzazione. Le carenze di qualità, anche se inizialmente non sono molto visibili, possono venire alla luce con una velocità allarmante e avere un impatto di vasta portata. Tenere sotto controllo la qualità aiuta a valutare la salute generale di un’organizzazione.

Cosa dicono i produttori su qualità e tecnologia

Rispetto all’anno scorso, il 40% in più di produttori afferma di non avere la capacità di utilizzare i dati per prendere decisioni, il che sottolinea un problema tecnologico. Le misurazioni della qualità richiedono informazioni derivate da dati digitali provenienti dalla tecnologia di smart manufacturing. Non sorprende quindi chele aziende che hanno problemi di qualità tendano anche a rimanere indietro nell’adozione della tecnologia. La vasta gamma di sistemi e piattaforme di smart manufacturing disponibili oggi può aggravare il problema. Con così tante opzioni da considerare, le aziende spesso soffrono di “paralisi tecnologica”, ovvero indecisione su dove iniziare e quale soluzione scegliere. 

Le decisioni tecnologiche diventano molto più semplici, tuttavia, quando le aziende comprendono che adottare la tecnologia è un mezzo altamente efficace per migliorare la qualità. Infatti, i rispondenti al sondaggio di quest’anno ci dicono chela qualità è il principale acceleratore della trasformazione digitale.È anche il principale risultato dell’adozione dello smart manufacturing.

Grazie alla tecnologia, i produttori migliorano la qualità aumentando precisione e controllo. Ciò si traduce in vantaggi come la riduzione degli errori legati all’inserimento manuale dei dati, l’aumento del controllo e la centralizzazione dei documenti, nonché la generazione di dati in tempo reale da persone e macchine. E questo è solo l’inizio.

L’adozione della tecnologia di smart manufacturing consente un enorme balzo in avanti nella qualità

Il rapporto State of Smart Manufacturing ha anche rilevato che, con questa crescente dipendenza dai dati digitali, la transizione verso il cloud continua. Quando è stato chiesto quale investimento tecnologico ha prodotto il maggior ritorno negli ultimi 12 mesi, il cloud/SaaS è stato secondo solo all’automazione di processo. Dopotutto, le informazioni che in precedenza erano disponibili solo sotto forma di fogli di controllo cartacei consegnati a mano e documenti di processo sepolti in raccoglitori si trasformano in dati digitalizzati accessibili e utilizzabili in tempo reale, e questa evoluzione è resa possibile dalla tecnologia cloud.

I produttori vedono anche il cloud come fondamentale per la mitigazione dei rischi. Stanno passando alle operazioni cloud per il backup dei dati, la continuità operativa, l’eliminazione dei silos di dati e comunicazione e una maggiore protezione della sicurezza informatica.

Inoltre, gli intervistati hanno indicato che la crescita del cloud continuerà, poiché i produttori ne traggono vantaggio in termini di adattabilità, sicurezza, velocità di implementazione, ROI e costi.Nei prossimi 12 mesi, quasi la metà (44%) dei produttori prevede di aumentare gli investimenti in tecnologia, applicazioni o infrastrutture cloud.

I dati generati dalla tecnologia di smart manufacturing consentono una visione più ampia dell’ambiente di produzione complesso e dinamico di oggi. La “qualità” moderna comprende molto più del prodotto finale. Utilizzare i dati delle soluzioni di smart manufacturing per migliorare la qualità porta anche a miglioramenti in molte altre aree dell’organizzazione, dalla redditività alla sostenibilità fino alla forza lavoro.

La qualità influisce su redditività, sostenibilità e forza lavoro

Quando la strategia di qualità di un produttore è supportata dalla tecnologia giusta, emergono tre vantaggi chiave:

Redditività

Il principale ostacolo interno che i produttori devono affrontare nel 2023 è il bilanciamento tra crescita redditizia e qualità, ma c’è qualcosa che possono fare a riguardo. Dati migliori portano ad analisi più approfondite e tempestive per prestazioni migliori. Meno errori significano meno fermo macchina non pianificato per correggere gli errori. E, naturalmente, il tempo è denaro. Le interruzioni causano ritardi e i ritardi riducono la redditività. In definitiva, la qualità supportata dalla tecnologia può crescere con l’organizzazione e contribuire a migliorare i margini attraverso la riduzione degli errori.

Sostenibilità

Sostenibilità e environmental, social, and governance (ESG)Negli ultimi anni, le pratiche ESG sono diventate sempre più importanti. Secondo il rapporto "State of Smart Manufacturing", il 95% degli intervistati ha politiche o programmi ESG nelle proprie organizzazioni, formali o informali. Gli intervistati hanno anche affermato che la qualità o la sicurezza dei prodotti è l’elemento più importante nei programmi ESG e di sostenibilità, seguiti dalla riduzione dello scarto di produzione e dal riciclo. Poiché i requisiti di rendicontazione ESG aumentano la necessità di digitalizzazione, questi sistemi digitali possono essere utilizzati anche per promuovere il miglioramento dei processi. Con il miglioramento dell’efficienza, i produttori vedono migliorare anche la qualità.

Forza lavoro

L’adozione di nuove tecnologie comporta esigenze di crescita e formazione, ma anche opportunità per i dipendenti. I produttori che offrono posizioni di responsabilità e strumenti tecnologici ai propri dipendenti hanno un vantaggio competitivo quando si tratta di attrarre e trattenere una forza lavoro moderna. I dati digitali tempestivi e accurati possono essere facilmente condivisi e utilizzati in modo collaborativo, e costituiscono la base per costruire una cultura della qualità in cui tutti i dipendenti hanno un ruolo di fiducia. La conoscenza è potere. Dati migliori forniscono una visione più olistica della qualità, consentendo un maggiore coinvolgimento dei dipendenti nell’analisi e nel miglioramento continuo. Ecco perché l’89% dei produttori prevede di crescere o almeno di mantenere l’occupazione grazie all’adozione della tecnologia.

Fate della qualità il vostro vantaggio competitivo

La produzione moderna e di successo richiede un’attenzione prioritaria alla qualità, ed è proprio questa spinta verso una qualità superiore che ha portato il 45% dei produttori a sentire la necessità di accelerare la trasformazione digitale nelle proprie organizzazioni. Giorno dopo giorno, dalla redditività alla cultura, le aree chiave di qualsiasi organizzazione sono legate alla qualità. 
 
Per ulteriori risultati del sondaggio e per un’analisi più approfondita di come i produttori utilizzano la tecnologia per supportare le iniziative di qualità e altro ancora, leggete il rapporto completo "State of Smart Manufacturing 2023".
 


Gerry Abbey
Gerry Abbey
Product Marketing Manager, Plex Systems
Gerry è entrato a far parte di Plex nel 2021 come Product Marketing Manager con oltre dodici anni di esperienza nel marketing del software. Guidando la creazione e la promozione dello State of Smart Manufacturing Report, Gerry è anche responsabile del marketing dei prodotti MES, QMS e F&B. Gerry porta una grande esperienza di contenuti al team di prodotto, avendo fondato blog aziendali e collaborato a migliaia di post di blog, white paper e rapporti di settore. Al di fuori di Plex, Gerry ha pubblicato due libri, ama viaggiare e trascorrere del tempo con sua moglie e i suoi figli esplorando la natura nel Rhode Island.

Articoli correlati

Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.