Eine Tür öffnet sich mit einem quietschenden Geräusch. Leises Stöhnen ist gleich um die Ecke zu hören. Und die deutliche Sicht auf eine vollständig bandagierte Gestalt, die einen Korridor entlangschlurft. Ist es ein Spukhaus? Ein gruseliges verlassenes Gebäude? Oder ist es Ihr Fertigungsprozess?
Spukhäuser können eine unterhaltsame Möglichkeit sein, Halloween zu feiern, aber sie sind nicht so lustig, wenn sie eine harte Realität in Ihrer Produktionsstätte widerspiegeln. Diese quietschende Tür? Das ist das Geräusch eines Wartungsmitarbeiters, der eine Maschine öffnet, um ein weiteres Geisterproblem aufgrund ungeplanter Ausfallzeiten zu beheben.
Diese Frankenstein-ähnlichen Stöhngeräusche? Das ist das Geräusch von Mitarbeitenden aus verschiedenen Abteilungen, deren fehlende Interoperabilität zwischen ihrer Abteilungssoftware und der einer wichtigen nachgelagerten Abteilung nicht übereinstimmt.
Und die Mumie? Das ist nur ein weiterer defekter Prozess, der mit Workarounds und temporären Lösungen überdeckt wurde, bis man nicht einmal mehr erkennen kann, wie der Prozess ursprünglich aussah.
Genießen Sie zu Halloween diesen unterhaltsamen Blick auf Tricks in verfluchten Produktionsstätten sowie datengestützte Leckereien, die wir für die süßesten der gruseligen Saison halten.
Geisterjagd
Manuelle Datenerfassung und Analysen sind seit Langem ein Ärgernis in der Produktion. Fehleranfällig und schwer auszuwerten, lassen sie immer mehr Probleme zu, bis niemand mehr weiß, woher sie kommen. Ungeplante Ausfallzeiten, fehlende KPIs und andere Probleme schweben wie Gespenster aus einer anderen Welt über Maschinen und Mitarbeitenden.
Um die Geister in der Maschine zu vertreiben, übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Daten. Manuelle Datenerfassung und Analysen werden durch Echtzeitdaten und erweiterte Analysen ersetzt, die eine Smart-Manufacturing-Plattform und fortschrittliche Software von Plex nutzen.MES-Lösungen wie diese verschaffen Ihnen Transparenz darüber, was wann und warum passiert.
Darüber hinaus ermöglicht Ihnen Asset Performance Management Software, Ihre Anlagen in gutem Zustand zu halten und genau zu wissen, welche Wartungsmaßnahmen erforderlich sind, um Probleme schnell zu beheben. Und mit zusätzlicher Automatisierungstechnologie automatisieren Sie Workflows, vertreiben die Geister aus all Ihren Maschinen und optimieren Ihre Fertigungsprozesse.
Greifen Sie zur Mistgabel
Getrieben von Budgetvorgaben, Wissensbedarf oder isolierten Entscheidungsprozessen setzen Unternehmen häufig eigenständige Software pro Abteilung ein. Erst im Nachhinein versuchen sie, daraus ein kohärentes System zu machen.
Das Ergebnis ist ein Interoperabilitäts-Albtraum, der weniger wie eine technische Lösung und mehr wie Frankensteins Monster funktioniert. Doch während isolierte Daten und Systeme, die nicht miteinander kommunizieren, weiter vor sich hin taumeln, wird aus „Es lebt!“ schnell „Wie werden wir es los?“
Die Plex Smart Manufacturing Platform™ hilft Ihnen, Frankensteins Monster zu beseitigen. Mit einer zentralen Informationsquelle und standardisierten Daten, die in einer einzigen Plattform analysiert werden, müssen Sie nicht zu Fackeln und Mistgabeln greifen.
Stattdessen bietet die Plattform eine umfassende Suite von Softwarelösungen. Sie integriert sich nahtlos mit anderen Systemen, sodass alle dieselbe Sprache sprechen, auf dieselben Daten zugreifen und in Echtzeit sicher agieren.
Raus aus dem Horrorfilm
Viele Fertigungsprozesse erinnern eher an eine Requisitenabteilung für Horrorfilme als an einen durchgängigen Prozess zur Herstellung von Fertigwaren. Doch manuelle Datenerfassung und Analysegrenzen in der traditionellen Produktion führen dazu, dass Notlösungen die Regel statt einer dauerhaften Lösung sind. Mit der Zeit verliert der Prozess an Wert, und niemand kann wirklich erkennen, was dort vor sich geht.
Mit Plex Software nutzen Sie Echtzeitdaten und erweiterte Analysen zur Überwachung Ihrer Echtzeitprozesse. Mit einem fortschrittlichen MES, einem Produktionsüberwachungssystem, einem QMS oder allem zusammen in einer Smart-Manufacturing-Plattform entwirren Sie die Mumie und beheben den Prozess.
Ihre Echtzeitdaten in Kombination mit cloudbasierten Analyseerkenntnissen ermöglichen es Ihnen, Prozessverbesserungen umzusetzen und Prozesse zu optimieren, statt sie nur zu überdecken. Und das digitale Aufzeichnungssystem mit geschlossenem Regelkreis ermöglicht es Ihnen, weiterhin zu überwachen und anzupassen, sodass Sie die Notlösungen endgültig hinter sich lassen.
Machen Sie aus Ihrem Schrecken Spaß
Niemand möchte in einem Spukhaus leben, geschweige denn das ganze Jahr darin arbeiten. Wenn Sie bereit sind, die Schreckmomente zu beenden, die Kontrolle über Ihre Daten zu übernehmen und den Grusel auf den 31. Oktober zu beschränken, dannerfahren Sie hier mehr darüber, wie Plex Ihre Betriebsabläufe entgeistert. Und vor allem: ein fröhliches und sicheres Halloween!
Verwandte Artikel