Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Warum Cybersicherheit in der Fertigung von entscheidender Bedeutung ist

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

Da immer mehr Fertigungsunternehmen Technologie für Industrie 4.0 einführen, steht Cybersicherheit stets ganz oben auf der Liste der Bedenken. Schließlich zeigen Daten, dass IoT-Geräte bereits innerhalb von fünf Minuten nach der Verbindung Ziel eines Angriffs werden können.

Da es um Milliarden in Form von höherer Effizienz, geringeren Kosten und verbesserter Optimierung der Betriebsprozesse geht, wird sich der Trend der Hersteller hin zum industriellen Internet der Dinge fortsetzen. Daher sind Cybersicherheitsstrategien und bewährte Verfahren für die Wettbewerbsfähigkeit und den Erfolg eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung.

Argumente für eine stärkere Sicherheitsinfrastruktur

Während die meisten Unternehmen über einen gewissen Schutz vor Bedrohungen verfügen, haben die meisten keine umfassende Strategie zur Verwaltung aller Bedrohungsszenarien. Doch da die Verbreitung von Geräten weiter zunimmt und immer tiefer in die Abläufe integriert wird, sprechen mehrere Faktoren für die Notwendigkeit robusterer Sicherheitsanforderungen in der Fertigung.

  1. Cyberkriminalität wird weiter zunehmen – So wie die Geräteverbindung und die IoT-Technologie weiterhin neue und innovative Dienste für die Fertigung bereitstellen, werden auch die Cyberbedrohungen mit ihnen wachsen. Schätzungen zufolge werden bis 2025 allein durch Cyberkriminalität Schäden von bis zu USD 10.500.000.000.000,00 verursacht.
  2. Neue Technologie bedeutet neue Lernkurven – Die Fertigung befindet sich in einem revolutionären Wandel bei der Einführung des industriellen Internet der Dinge. Und wie bei jeder neuen Technologie kennt man die Bedrohungen oft erst, wenn man selbst betroffen ist. Hersteller müssen eine umfassende und ganzheitliche Strategie für den Aufbau und die Absicherung ihrer IIoT-Infrastruktur entwickeln.
  3. Cyberangriffe können groß oder klein sein – Cyberangriffe reichen von äußerst komplexer und ausgefeilter Programmierung wie Data Distribution Service und anderen Angriffen auf das System bis hin zu kleinen Nachlässigkeiten wie einem einfachen Kennwort, das leicht kompromittiert werden kann. Die Planung für beide erfordert umfangreiche Maßnahmen zur Netzwerksicherheit und strenge Schulungsprotokolle für Benutzer, die alltägliche Aufgaben ausführen.
  4. Den Wert von Fertigungsdaten verstehen – Für die meisten Menschen ist die Fertigung eine „handfeste“ Angelegenheit. Sie denken an endlose Produktionsstraßen, die Waren auf mechanischen Maschinen herstellen. Diese Sichtweise wurde oft auch von der Geschäftsleitung vertreten. Doch das industrielle Internet der Dinge zeigt den Wert der Daten eines Unternehmens. Kundenlisten, geistige Prozesse, Geschäftsgeheimnisse und die Fähigkeiten der Mitarbeitenden können alle ausgenutzt werden, um Schaden anzurichten. Unternehmen erkennen schnell, dass ihre Daten für ihren Erfolg genauso wichtig sind wie das Produkt, das von einer Produktionsstraße kommt, und dass etwas von diesem Wert geschützt werden muss.

Systeme miteinander verbinden

In der Fertigung ist es üblich, Maschinen und Ausrüstung schrittweise anzuschaffen, da die Kosten hoch sind. Und die meisten Fertigungsunternehmen gehen bei der Sicherheit ähnlich vor. Sie kaufen vielleicht ein Qualitätsmanagementsystem in einem Jahr und ein CRM zwei Jahre später. Möglicherweise erfolgt im Laufe der Zeit ein Upgrade auf ein neues ERP oder MES oder ein anderes System.

Diese Systeme speichern Daten jedoch häufig in Silos und sind möglicherweise überhaupt nicht interoperabel. Wenn sie dann IIoT-Konnektivität hinzufügen, führt diese Ansammlung isolierter, fragmentierter Systeme zu einem erhöhten Risiko von Angriffen.

Wenn Unternehmen den Wert von Daten als Vermögenswert erkennen, können sie beginnen, alle ihre Systeme miteinander zu verbinden, um umfassende Sicherheitswege für alle Systeme zu schaffen. Und der beste Weg, dies zu erreichen, ist eine bewährte Plattform, die von Herstellern für Hersteller entwickelt wurde.

Beispiel: Die Plex Smart Manufacturing Platform ermöglicht es Ihnen, Silos zu beseitigen und alle Ihre Daten unter einer zentralen Informationsquelle zu verwalten, indem Sie die Leistungsfähigkeit vernetzter IoT-Geräte nutzen. Dieser sicherere Weg bietet zudem umsetzbare Erkenntnisse in Echtzeit sowie nahtlose, transparente Kontrolle über Geschäftsprozesse.

Wenn alle Systeme Daten an eine zentrale Plattform melden, entfällt die Notwendigkeit mehrerer Cybersicherheitslösungen für einzelne Systeme, und Unternehmen können zentralisierte Sicherheitsmaßnahmen einsetzen, die alle Prozesse abdecken. Diese Lösung ist wirtschaftlicher und ermöglicht es Herstellern, die Vorteile der intelligenten Fertigung als integrierten Bestandteil ihrer umfassenden Cybersicherheitsstrategie zu nutzen.

Wenn Sie weiterhin Fertigungstechnologien einführen, die Ihre Betriebsabläufe verbessern sollen, betrachten Sie Ihre Optionen stets auch unter dem Aspekt der Cybersicherheit. Achten Sie auf eine Validierung durch Dritte, wie zum Beispiel die ISO/IEC 27001:2013 Certification für zusätzliche Sicherheit – so wissen Sie, dass die Tools, die Sie voranbringen sollen, kein zusätzliches Risiko für Ihr Unternehmen darstellen.

Erfahren Sie, wie Hersteller ihre Abläufe revolutionieren, Daten schützen und Risiken begrenzen – besuchen Sie unsere Sicherheitsseite.


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, ist der führende Anbieter von cloudbasierten Smart-Manufacturing-Lösungen und befähigt Hersteller weltweit, herausragende Produkte zu fertigen. Unsere Plattform verschafft Herstellern die Möglichkeit, jeden Aspekt ihres Unternehmens zu vernetzen, zu automatisieren, nachzuverfolgen und zu analysieren, um die Transformation voranzutreiben. Die Plex Smart Manufacturing Platform umfasst Lösungen für Manufacturing Execution (das MES), ERP, Qualität, Lieferkettenplanung und -management, industrielles Internet der Dinge und Analysen, um Menschen, Systeme, Maschinen und Lieferketten zu verbinden und ihnen eine präzise, effiziente und agile Führung zu ermöglichen.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.