Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Die Bedeutung von Qualitäts-KPIs in der Produktion

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Person, die mit einem Stift auf Papier mit Balkendiagrammen schreibt | PLEX

In der heutigen, von hohen Anforderungen geprägten Fertigungswelt kann Technologie über den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens entscheiden. Um der Konkurrenz voraus zu bleiben, setzen immer mehr Fabriken auf Fertigungsautomatisierung, die die Optimierung der Betriebsprozesse vorantreibt, Kosten senkt und die Produktqualität steigert.

Mit dem Fortschritt der Automatisierung in Fabriken sind fortschrittliche Qualitätsmanagementsysteme (QMS)entstanden. Die leistungsstärksten dieser Systeme wurden als integrierter Bestandteil der Automatisierung entwickelt. Dadurch wird das Management von Qualitätskennzahlen in der Fertigung über verschiedene Kategorien hinweg erleichtert, um Maßnahmen zur Verbesserung zu erfassen, zu analysieren und zu empfehlen. Diese Kennzahlen oder Key Performance Indicators (KPIs) sind entscheidend, um zu verstehen, wie sich die Produktqualität auf die Produktion auswirkt und welche Schritte eingeleitet werden können.

Einsatz von Qualitäts-KPIs

KPIs werden gemessen, um anzuzeigen, wie leistungsfähig jeder Prozess in der Fertigung ist. Die Daten dienen dazu, sowohl taktische als auch strategische Maßnahmen zur Lösung von Qualitätsproblemen im gesamten Unternehmen zu entwickeln. Dies umfasst interne Prozesse, Maschinenwartung und -zustand, Qualität von Anbietern und Lieferanten sowie viele weitere Bereiche.

KPIs werden als Werkzeug in vielen Arten von QMSeingesetzt. Unabhängig davon, ob ein Unternehmen Planen, Umsetzen, Überprüfen, Handeln (PDCA), Statistische Prozesssteuerung (SPC), FMEA oder andere Methoden nutzt, liefern KPIs Einblicke in die aktuelle Produktqualität. Mit diesen Echtzeitdaten können Führungskräfte und Entscheidungsträger Qualitätsprobleme unmittelbar adressieren und Prozesse direkt verbessern.

QMS liefern präzise und zuverlässige KPIs und können als Teil von Automatisierungssystemenarbeiten. Angesichts der heutigen Abhängigkeit von Fertigungsrobotern und anderen Hochgeschwindigkeits-Mechaniksystemen lassen sich viele Qualitätsanpassungen automatisch und autonom programmieren. Das bedeutet, dass die im gesamten Unternehmen erfassten Echtzeitdaten schnell aktualisiert und analysiert werden können, wobei Lösungen schneller bereitgestellt werden, als es menschlich möglich wäre.

Arten von Qualitäts-KPIs in der Fertigung

Mit der QMS-Software von Plex stehen mehr KPIs als je zuvor zur Verfügung. Sie sind flexibel und lassen sich individualisieren und für verschiedene Branchen optimieren. Beispiele für Qualitäts-KPIs in der Fertigung sind:

Prüfergebnisse

QMS liefern KPIs für die zentrale Aufgabe der Produktprüfung. Die Anwender können diese Prüfdaten so konfigurieren, dass sie Erststückprüfungen abdecken, digitale Prüflisten auf Werksebene bereitstellen, SPC-Modelle sowohl in Echtzeit als auch historisch einsetzen sowie Messgeräte überwachen und steuern, um Produkte innerhalb der Spezifikation zu halten.

Fehlerverfolgung nach Kategorie

Mit erweiterten Analysen in der Plex QMS-Software werden Fehlerkategorien genutzt, um die Qualität zu validieren und zu erkennen, wo und warum Fehler auftreten. So können Mitarbeitende Ursachenanalysen durchführen, um Probleme direkt bei ihrem Auftreten zu kontrollieren. Zudem ermöglicht dies Herstellern, Compliance-Bewusstsein und -Einhaltung als Echtzeit-Produktionsaktivität zu integrieren, statt sie als „nachträgliche“ Kontrolle durchzuführen – das spart Zeit und Kosten.

Maschinell identifizierte Qualität

Viele Defekte entstehen durch Maschinenverschleiß, andere durch Bedienfehler oder unzureichende SOPs. KPIs stehen für maschinell identifizierte Qualitätsprobleme zur Verfügung, wenn ein leistungsstarkes QMS direkt mit einem Automatisierungssystem zusammenarbeitet. Diese Probleme können bei ihrem Auftreten und – je nach Fertigungssystem und Automatisierungsgrad – teilweise auch autonom behoben werden. So wird kontinuierliche Verbesserung zu einem automatisierten, dynamischen Prozess auf Basis von Echtzeitdaten, statt zu einem statischen „Post-Mortem“-Prozess im Nachgang.

Lieferantenqualität

Plex QMS ist eine leistungsstarke Software, die die wichtige Berücksichtigung der Lieferantenqualität nicht außer Acht lässt. Viele Systeme erfordern eine manuelle Eingabe der Lieferantenqualität. Mit Plex können Lieferanten jedoch direkt auf verfügbare Daten zugreifen, um gemeinsam an der Behebung von Fehlern zu arbeiten. Sie können zudem Qualitätsdokumente für die Compliance einreichen oder aktualisieren und sogar Produktprüfungen durchführen, wodurch der Lieferant in das geschlossene QMS-System eingebunden wird.

Mit Plex QMS und Software zur Produktionsüberwachungwissen Hersteller, dass ihre Produktionsqualität optimal abgesichert ist. Das System ermöglicht es Unternehmen, Qualitätsdaten in Echtzeit zu vernetzen, zu automatisieren, zu verfolgen und zu analysieren. Mit erweiterten Analysen und der Möglichkeit, die Software benutzer- und branchenspezifisch zu individualisieren und zu optimieren, liefert sie überlegene Qualitäts-KPIs für die Fertigung.

Durch die Visualisierung von Echtzeit-Qualitätsmessungen können Entscheidungsträger Probleme gezielt angehen, Kosten durch die Beseitigung von Ausschuss und Abfall senken und Prozesse im gesamten Betrieb optimieren. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie wir Ihnen präzise und schnelle KPIs bereitstellen, kontaktieren Sie uns noch heute.

Themen: Rückverfolgbarkeit Qualitätskontrolle

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automation, ist der führende Anbieter von cloudbasierten Smart-Manufacturing-Lösungen und befähigt Hersteller weltweit, herausragende Produkte zu fertigen. Unsere Plattform verschafft Herstellern die Möglichkeit, jeden Aspekt ihres Unternehmens zu vernetzen, zu automatisieren, nachzuverfolgen und zu analysieren, um die Transformation voranzutreiben. Die Plex Smart Manufacturing Platform umfasst Lösungen für Manufacturing Execution (das MES), ERP, Qualität, Lieferkettenplanung und -management, industrielles Internet der Dinge und Analysen, um Menschen, Systeme, Maschinen und Lieferketten zu verbinden und ihnen eine präzise, effiziente und agile Führung zu ermöglichen.

Verwandte Artikel

Loading
Loading
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.