Haben Sie sich schon einmal in einem Restaurant hingesetzt und Ihr Lieblingsgericht bestellt, nur um dann festzustellen, dass eine Änderung der Rezeptur oder der Zutaten den Geschmack völlig verändert hat? Sie sind jetzt ein völlig unzufriedener Kunde – auch wenn es hinter den Kulissen viele gute Gründe für die Änderungen auf der Speisekarte gibt.
Dieses Szenario spielt sich auf allen Ebenen der Lebensmittel- und Getränkeproduktion ab, wobei sich die Auswirkungen von Änderungen auf die Qualität bis zum Kunden durchschlagen und die Zufriedenheit verringern. Mit dem richtigen Ansatz kann Ihr Team jedoch auf alle Änderungen vorbereitet werden, die auf Sie zukommen, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.
Die sich schnell verändernde Compliance-Landschaft in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion
Im Idealfall halten Sie Ihre Produktion konstant, um die Qualität zu sichern und mögliche Beschwerden zu vermeiden. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die sorgfältige Produktionsüberwachung und Lieferkettenplanung erfordert. Allerdings können Sie einige Veränderungen nicht beeinflussen.
Die Lebensmittel- und Getränkeproduktion unterliegt einer Vielzahl von Vorschriften, und das aus gutem Grund, wenn man die potenziellen Gesundheitsrisiken bedenkt. Ihr Team muss die FDA-Vorschriften zur Current Good Manufacturing Practice (CGMP) einhalten und Compliance-Probleme vermeiden, indem es eine Vielzahl von Standards befolgt, wie zum Beispiel den Food Safety Modernization Act (FSMA), Safe Quality Food (SQF), British Retail Consortium (BRC), ISO 22000 und Food Safety System Certification (FSSC).
Das mag noch überschaubar klingen, aber die eigentlichen Herausforderungen entstehen, wenn sich diese Vorschriften und Standards ändern. Wenn das passiert, müssen auch Ihre Abläufe angepasst werden – ob Sie bereit sind oder nicht.
Der traditionelle Ansatz – reaktive Compliance
Die herkömmliche Lösung bestand darin, so schnell wie möglich zu handeln, wenn sich Vorschriften ändern, und manuelle Aktualisierungen von Rezepturen und Prozessen vorzunehmen. Bei so wenig Zeit und ohne Vorbereitung führt dies oft zu Kompromissen bei der Qualität, die sich auf das Endprodukt auswirken.
Es besteht auch ein erhöhtes Risiko für Fehler und Versäumnisse, die zu einer Nichteinhaltung der Vorschriften führen. Bei so vielen Systemen zur Verwaltung verschiedener Aspekte Ihrer Produktion ist es allzu leicht, scheinbar unbedeutende Details wie die Aktualisierung von Etiketten, die Kommunikation neuer Workflows oder das Weglassen von Dokumentationen zu übersehen. Leider findet dieses Argument bei der FDA und anderen Aufsichtsbehörden wenig Verständnis.
Die intelligente Lösung – proaktive Compliance
Anstatt sich durch hektisches Aufholen zu quälen, können Sie einen proaktiven Ansatz für Compliance und Qualitätsmanagement verfolgen. Mit der Smart Manufacturing Platform von Plex verfügt Ihr Team über ein einheitliches System, das alle Tools bereitstellt, die Sie benötigen, um regulatorische Änderungen zu verwalten, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.
Zunächst können Sie die Durchsetzung Ihrer HACCP/HARPC-Pläne automatisieren, indem Sie kritische Kontrollpunkte kontinuierlich überwachen. Dies verringert das Risiko, dass nicht konforme Produkte in den Verkehr gelangen, und gewährleistet die Lebensmittelsicherheit.
Echtzeit-Rückverfolgbarkeit mit Los-Rückverfolgungsfunktionen ermöglicht es Ihnen, Zutaten von der ursprünglichen Quelle bis zum Endprodukt nachzuverfolgen. Sie behalten die vollständige Transparenz und können im Handumdrehen einen effizienten Rückruf einleiten.
Die automatisierte Datenerfassung stellt sicher, dass Sie jederzeit über eine ordnungsgemäße Dokumentation für die Compliance verfügen, während Ihr Team sich auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren kann. Sie können Ihre Qualitätsprüfungsblätter automatisieren, um Audits zu optimieren und alle regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.
Dieser proaktive Ansatz schützt Ihr Unternehmen, wenn neue Compliance-Praktiken – wie die bevorstehende Compliance-Frist im Januar 2026 für die FSMA-Regel 204 zur Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln – in aller Eile umgesetzt werden müssen, ohne die konsistente Qualität zu beeinträchtigen, die Ihre Käufer verlangen.
Compliance-Problemen mit Smart Manufacturing einen Schritt voraus sein
Mit der Smart Manufacturing Platform von Plex erhalten Sie ein umfassendes Qualitätskontrollpaket in einem. Sie können mühelos mit den neuesten Vorschriften und Standards für die Lebensmittel- und Getränkeproduktion Schritt halten und Lieferantenqualitätsmanagement sowie Echtzeit-Produktionsüberwachung implementieren, um die Qualität zu optimieren.
Möchten Sie die realen Auswirkungen von Plex MES selbst erleben? Werfen Sie einen Blick auf unseren Anwenderbericht mit Hausbeck Pickles and Peppers, um zu entdecken, wie sehr Plex die Abläufe in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion optimiert.
Verwandte Artikel