Loading

Bestandsmanagement

Eine der zahlreichen MES-/MOM-Funktionen, die Sie auf der Plex Smart Manufacturing Platform finden.
Alle Funktionen anzeigen

Vollständige Transparenz und Rückverfolgbarkeit beseitigen die Unsicherheit im Bestandsmanagement und senken Kapital- und Lagerhaltungskosten.

Wissen Sie jederzeit genau, was Sie im Unternehmen vorrätig haben – vom Wareneingang über die laufende Produktion bis zum Versand.

Bestandsmanagement-Funktionen von Plex MES/MOM

Rückverfolgbarkeit in Echtzeit

Automatische, elektronische Echtzeit-Dokumentation für einfache Audits

Mit Plex verschaffen Sie sich vollständige Transparenz darüber, woher Ihr Lagerbestand stammt, wo er sich befindet, wofür er verwendet wurde und wohin er gegangen ist. Jede einzelne Transaktion und jeder Betrieb im Fertigungsbereich wird als Transaktion im System verfolgt und aufgezeichnet. Sie wissen exakt, wer zu welchem Zeitpunkt im Fertigungsbereich war, welche Operation durchgeführt wurde und vieles mehr. 

Dieser präzise Verfolgungs- und Rückverfolgbarkeitsprozess ist ein wesentlicher Vorteil des Plex-Systems. Sie erfassen Lagerbewegungen und Aktivitäten im Moment der Produktion, sodass Ihnen die entsprechende Dokumentation im Falle eines Rückrufs, eines kontinuierlichen Verbesserungsprojekts oder eines Audits zur Verfügung steht. Während Audits ist jede Dokumentation zugänglich und mit den abgeschlossenen Prozessen verknüpft. Kein Wunder, dass Auditoren gerne mit Plex-Kunden zusammenarbeiten.

Chargenmanagement

Präzise Verwaltung des Lagerbestands nach „Losen“ mit gemeinsamen Merkmalen und Attributen

Mit Plex erhalten Sie vollständige Vorwärts- und Rückverfolgung der Produktgenealogie, einschließlich sehr detaillierter Informationen zu Ihrem Lagerbestand, wie Los- und Chargendaten sowie kritische losspezifische Informationen wie Best By-, Use By- und Sell By-Daten. Sie können Losattribute mit zugehörigen zulässigen Werten und Toleranzen für jedes Produkt oder jeden Rohstoff definieren. Zudem lassen sich flexible, kundenspezifische Certificates of Analysis (COA) erstellen, einschließlich Los- und Attributdaten, die für Branche, Produkt und spezifische Kunden automatisch ausgefüllt werden.

Mit Plex verhindern Sie die Verwendung oder den Verkauf von Lagerbestand, wenn Losattributwerte unbekannt oder außerhalb der Toleranz liegen. Sie können Toleranzen verkaufsfähiger Produkte auch kundenspezifisch einschränken oder überschreiben, Losattribute auf Prüfspezifikationen abbilden und steuern, wie Attribute auf Prüfblättern und COAs erfasst werden. Die branchenführenden Rückverfolgbarkeitsfunktionen von Plex ermöglichen es Ihnen, den Lagerbestand bei Bedarf einfach zu identifizieren.

Vollständig integrierte Barcode-Druck- und -Scan-Funktion

Digitalisieren Sie Ihre Materialien mit Echtzeitpräzision

Plex bietet vollständig integrierte Funktionen zum Drucken und Lesen von Barcodes für Lagerbestand, Messmittelkontrolle, Zeit- und Anwesenheitserfassung, Standorte, Benutzeranmeldeausweise und mehr. Sie können Barcode-Etiketten auf Pakete und Haupteinheiten anbringen, wobei die Etikettendaten automatisch auf Grundlage von Produkt, Kunde und Ziel erstellt werden. Sie können außerdem mobile Geräte zum Scannen von Barcode-Lagerbestandskennzeichnungen verwenden.

Sie können bestimmte Etikettenschablonen mit Kunden, Kundenadressen oder bestimmten Produkten verknüpfen. Beim Verpacken für den Versand ermittelt eine ausgeklügelte Logik automatisch die richtige Etikettenschablone basierend auf Produkt und Ziel.

Versand und Wareneingang

Übernehmen Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Versand- und Empfangsprozesse

Die farbcodierte Versandoberfläche von Plex bietet Ihnen auf einen Blick eine Übersicht über freizugebende Releases, verfügbaren Lagerbestand und den Status der Versandvorbereitung. Anschließend können Sie Versanddokumente wie Packlisten, Manifeste, Frachtbriefe und Zollpapiere ausdrucken. Plex vereinfacht diesen Prozess, indem es Versandaufgaben wie das Erstellen und Buchen von Debitorenrechnungen, das Generieren und Übermitteln von EDI-Advanced-Shipping-Notices (ASNs) sowie das Aktualisieren von Verkaufsauftrags-, Release- und Restbetragsstatus automatisiert.

Mit Plex verwalten Sie problemlos verschiedene Sendungen wie Lieferantenrückgaben, Wartungsartikel, Verbrauchsmaterialien und Ausrüstung. Sie können außerdem die Disposition und Auswirkungen für vom Kunden zurückgegebene Produkte mit automatisierter RMA-Erstellung, Verfolgung und weiteren nachgelagerten Prozessen steuern.

Sequenzierte Teileanlieferung

Just-in-time- und sequenzielle Lieferung für Ihre Kunden

Plex ermöglicht es, die Verpackung und LKW-Beladung von Produkten in den von Ihren Kunden vorgegebenen Liniensequenzen zu organisieren. Unsere flexible, sofort einsatzbereite Lösung für sequenzielle Lieferungen unterstützt den elektronischen Datenaustausch (EDI), Application Program Interfaces (API) und das Hochladen von Kalkulationstabellen. Mit dieser Lösung passen Sie sich schnell und unauffällig an Änderungen an, die Ihr Kunde an seiner Produktionsstraße vornimmt.

Sie können dieselbe Anwendung nutzen, um die Anforderungen mehrerer Kunden, mehrerer Werke und Produktionsstraßen zu unterstützen. Plex bietet zudem Unterstützung für Verpackung, Kitting sowie Pack- und Ladevarianten und ermöglicht zusätzliche Verpackungsvalidierung auf Linienbasis. Dies umfasst integriertes Etikettendrucken und Versandunterstützung.

Mann, der mit einem Gabelstapler Kisten transportiert
  • Zwei Arbeiter, die an einer Fertigungslinie arbeiten

    „Plex sprach eindeutig die Sprache und verstand die Herausforderungen eines Unternehmens, das in der Automobilindustrie tätig ist. Wir müssen zahlreiche Anforderungen für unsere Automobilkunden erfüllen, und wir wussten, dass die Plex Smart Manufacturing Platform die Verfolgung der Compliance erleichtern würde.“

    Bob Ziolkowski - Purchasing Manager, Argent International
  • Nahaufnahme einer Fertigungslinie

    „Die Qualität tief in jede Produktionsaktivität einzubetten, transformiert unser Unternehmen. Mit Plex werden Qualitätsprüfungen jetzt in jeder Phase abgeschlossen, und die Detailtiefe ist außergewöhnlich.“

    Michael Trathen - Senior Manager, Lean Systems, AAM
  • Barcode-Scanner

    „Wir haben mit der Implementierung der Plex Cloud ERP-Lösung erhebliche Prozessverbesserungen erzielt.“

    Jennifer Martin - Information Technology Manager, Creative Foam Corporation
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.