In der wettbewerbsintensiven Lebensmittel- und Getränkeindustrie gewinnt immer die stärkste Hand. Ihr Team sollte alles daransetzen, sich einen Vorteil zu verschaffen und auf den Royal Flush zu setzen. Das bedeutet nicht nur, die wertvollsten Karten zu sammeln, sondern auch, dass sie alle zur gleichen Farbe gehören.
Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Abläufe auf allen Ebenen – von der Führungsebene bis zum Fertigungsbereich – aufeinander abgestimmt sind. Digitale Verbindungen sind in diesem Bereich wichtiger denn je.
Wie isolierte Systeme Ihre Abläufe ausbremsen
Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie erfordert Agilität und Resilienz – eine schnelle Reaktion auf Nachfrageschwankungen, Lieferantenprobleme und tägliche Herausforderungen im Fertigungsbereich. Altsysteme schaffen häufig Barrieren für die Zusammenarbeit und führen aufgrund ihrer begrenzten digitalen Konnektivität zu Datensilos.
Ihr Team hat möglicherweise Schwierigkeiten, die benötigten Daten zu finden, verschwendet Zeit mit manuellen Prozessen und sieht sich mit häufigen Fehlern konfrontiert. Eine mangelhafte Kommunikation zwischen Führungsebene und Fertigungsbereich ist ein Paradebeispiel dafür, wo isolierte Systeme den größten Schaden anrichten. Wenn Ihre MES- und ERP-Systeme nicht verbunden sind, entgehen Ihnen zahlreiche Chancen.
Die perfekte Hand durch digitale Verbindung aufbauen
Glücklicherweise gibt es eine Möglichkeit, die Chancen zu Ihren Gunsten zu verändern. Die Plex Smart Manufacturing Platform integriert MES- und ERP-Systeme und schafft eine digitale Verbindung, die Kommunikationsbarrieren abbaut und Datensilos beseitigt. So sind Ihre Abläufe auf der Führungsebene und im Fertigungsbereich wie aus einem Guss – vollständig abgestimmt und in der Lage, sich an neue Produktionspläne anzupassen und schnellere Umrüstzeiten zu erreichen, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.
Mit der Integration von Stammdaten über eine einheitliche Plattform sind Prozessparameter auf allen Ebenen Ihres Unternehmens präzise und zugänglich. Ob bei der Reaktion auf Änderungen im Fertigungsbereich oder bei Entscheidungen auf Führungsebene – Ihr Team verfügt über die zuverlässigen und vollständigen Daten, die es benötigt. Das bedeutet, dass Änderungen an Rezepturen, Einstellungen oder anderen Aspekten der Produktion optimal geplant und umgesetzt werden.
Alle Karten auf den Tisch legen
Viele verschiedene Elemente Ihrer Lebensmittel- und Getränkeproduktion müssen reibungslos zusammenarbeiten, um erfolgreich zu sein – Anlagen, Prozesse und Menschen. Das sind die Karten in Ihrer Hand, und Sie müssen sie richtig ausspielen, um zu gewinnen. Die digitale Konnektivität durch die Plex Smart Manufacturing Platform schafft eine integrierte Betriebsumgebung, in der Echtzeitdaten und automatisierte Workflows die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Abläufe steigern.
Digitale Konnektivität ermöglicht es Ihren Anlagen, direkt mit Ihren MES- und ERP-Systemen zu kommunizieren und Echtzeitdaten sowie Einblicke in Ihre Abläufe bereitzustellen. Ihr Team erhält Transparenz vom Fertigungsbereich bis zur Führungsebene, was datengestützte Entscheidungen zur Vermeidung von Ausfallzeit und zur Maximierung der Produktionseffizienz ermöglicht.
Stärken Sie die Menschen, die Ihr Unternehmen ausmachen, indem Sie ihnen die Informationen bereitstellen, die sie benötigen, um so effektiv wie möglich zu arbeiten. Digitale Konnektivität stellt Ihrer Belegschaft die Werkzeuge und Daten zur Verfügung, die sie für einen proaktiven Ansatz in den Fertigungsabläufen benötigt. So sind sie nicht nur besser gerüstet, um sich neuen Herausforderungen zu stellen, sondern Sie fördern auch eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung in Ihrem gesamten Team.
Voll auf digitale Verbindung setzen
Mit der Plex Smart Manufacturing Platform baut Ihr Team starke digitale Verbindungen auf allen Ebenen Ihres Unternehmens auf – mit integrierten MES- und ERP-Systemen. Richten Sie alle Aspekte Ihrer Abläufe aus, um die Flexibilität und Effizienz zu erreichen, die Sie benötigen, um in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie wettbewerbsfähig zu bleiben. Vernetzen Sie Ihre Anlagen, Prozesse und Menschen, um Ihr Team auf aktuelle Herausforderungen vorzubereiten und eine Grundlage für nachhaltigen Erfolg zu schaffen.
Möchten Sie mehr über die Plex Smart Manufacturing Platform erfahren?Sehen Sie sich dieses zweiminütige Video an und erleben Sie, wie Plex alle Aspekte Ihrer Fertigungsanlage miteinander verbindet.
Verwandte Artikel