In jedem Unternehmen – unabhängig von der Branche – ist Qualität keine Einbahnstraße. Die Art und Weise, wie ein Unternehmen geführt wird, wirkt sich direkt auf die Produkte und Dienstleistungen aus, die es entwickelt. Jedes Unternehmen möchte ein hochwertiges Produkt liefern. Aber ein Unternehmen kann nur dann ein großartiges Produkt liefern, wenn die Führungskräfte das Unternehmen hervorragend managen und führen. Insbesondere die Unternehmenskultur ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Gleichung. Um ein großartiges Kundenerlebnis zu schaffen, müssen Führungskräfte eine Kultur der Qualität und der kontinuierlichen Verbesserung entwickeln. Führung ist das, was diese Kultur aufbaut.
Die Bedeutung von Daten, Feedback und Innovation
Wie verbessert man also etwas so Abstraktes wie Führung und Kultur? Führungskräfte müssen ähnliche Strategien anwenden wie bei der Optimierung von Produkten. Das bedeutet zunächst, Messgrößen und Messbarkeit zu nutzen – also Daten genau zu verfolgen, die Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiterbindung, Engagement usw. messen. Führungskräfte können ihre Unternehmenskultur nicht im Dunkeln beurteilen. Sie müssen datengestützt vorgehen, genauso wie bei der Kundenzufriedenheit, dem Umsatz oder anderen KPI. Dennoch ist es wichtig, dass sie Intuition und Bauchgefühl nicht vollständig außer Acht lassen. Führungskräfte sollten harte Daten mit ihrer eigenen anekdotischen, menschlichen Perspektive kombinieren, um einen 360-Grad-Blick auf ihre Kultur zu gewinnen.
Feedback ist der nächste Teil der Gleichung. Führungskräfte müssen proaktiv internes Feedback von Teammitgliedern einholen, sicherstellen, dass alle aufeinander abgestimmt sind, Ideen dazu einholen, wie sich Dinge besser machen lassen, und mehr über Problembereiche erfahren, die ihnen bislang möglicherweise verborgen geblieben sind. Abgesehen von der Lösung greifbarer Probleme identifizieren sich Mitarbeiter, die sich gehört fühlen, eher mit der Kultur.
Dieser Dialog sollte in beide Richtungen verlaufen. Führungskräfte müssen ihren Mitarbeitern klares Feedback geben. Das ist entscheidend, damit diese sich weiterentwickeln und auf neue Weise Beiträge leisten können. Offene, wechselseitige Kommunikation ist für Mitarbeiter genauso wichtig wie für Kunden.
Schließlich ist Innovation in der Führung entscheidend. Führungskräfte müssen erwägen, mutige neue Strategien und Technologien einzuführen, die ihnen helfen, ihre Unternehmen besser zu managen und zu führen. Beispielsweise sollte jede Führungskraft nach Möglichkeiten suchen, die Nutzung der Cloud zu optimieren, und Chancen für die Einführung von Automatisierung im gesamten Unternehmen prüfen. Technologien wie Cloud und Automatisierung haben erhebliche Auswirkungen darauf, wie Mitarbeiter ihre Arbeit erledigen. Richtig eingesetzt, befähigen sie Mitarbeiter, mehr zu leisten und einen größeren Geschäftswert zu schaffen.
Ein Top-down-/Bottom-up-Ansatz
Führungskräfte müssen bei der Leitung ihrer Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen. Das bedeutet einen Top-down-/Bottom-up-Ansatz, um neue Best Practices und kulturelle Veränderungen erfolgreich umzusetzen.
Die Gestaltung von Kultur ist ein gemeinsames Unterfangen von Führungskräften und Mitarbeitern. Es liegt in der Verantwortung der Führungskräfte, die Voraussetzungen zu schaffen, unter denen Mitarbeiter herausragende Leistungen erbringen können. Diese Führungskräfte säen die Saat und schaffen das richtige Klima, doch die Mitarbeiter – ausgestattet mit den richtigen Werkzeugen – sorgen dafür, dass eine gute Kultur weiter gedeiht.
Praktisch gesehen müssen Führungskräfte Personen einstellen, befördern und belohnen, die regelmäßig die Kernwerte vorleben, die diese Führungskräfte fördern möchten. Einzelne Teams und Mitwirkende können diese Werte und Best Practices nicht allein weitertragen. Andernfalls verschwinden diese Einstellungen und Gewohnheiten, wenn einige wenige Schlüsselmitarbeiter das Unternehmen verlassen.
Deshalb muss das gesamte Unternehmen diese Prinzipien gemeinsam leben – mit Führungskräften, die mit gutem Beispiel vorangehen. Das Engagement auf höchster Ebene zeigt Verantwortlichkeit und bietet eine Orientierung, an der sich alle Mitarbeiter ausrichten können. Wenn die oberste Führungsebene Dinge auf eine bestimmte Weise tut, besteht kein Zweifel daran, dass alle anderen diesem Beispiel folgen sollten.
Eine starke Kultur ist die Grundlage für gute Produkte
Gute Führung, die eine großartige Kultur schafft, ist eine Voraussetzung für die Herstellung hochwertiger Produkte. Die Unternehmenskultur beeinflusst alles an Produkten – vom Design über Funktionen bis hin zur Einstellung der Mitarbeiter, die direkt für ihre Herstellung verantwortlich sind. Eine schlechte Kultur vergiftet jeden einzelnen dieser Aspekte, was sich dann in minderwertigen oder mittelmäßigen Angeboten niederschlägt. Das bedeutet letztlich unzufriedene Kunden.
Indem Führungskräfte Kennzahlen zur Mitarbeiterzufriedenheit priorisieren, wechselseitiges Feedback unterstützen und Innovation fördern, können sie eine starke Kultur schaffen, die Mitarbeitern die Werkzeuge, Technologien, Strategien und Orientierung bietet, die sie für die Entwicklung hochwertiger Lösungen benötigen.
Lesen Sie diese Blogs, um weitere Strategien kennenzulernen, mit denen Sie intelligente, hochwertige Produkte bereitstellen.
Verwandte Artikel