Wenn Sie an die Zukunft Ihres Unternehmens denken, was möchten Sie erreichen?
Für 1353 Hersteller weltweit im 2023 State of Smart Manufacturing Report ist die Antwort eindeutig: Wachstum. Um dieses Wachstum zu erzielen, priorisieren diese Hersteller ihre Qualitätsstrategie, während sie ihre Abläufe weiter digitalisieren und sich bemühen, unterbrochene Lieferketten, neue Vorschriften und andere Herausforderungen zu bewältigen.
Offensichtlich ist Qualität für Hersteller alles – ihre Auswirkungen sind im gesamten Unternehmen spürbar. Qualitätsmängel, selbst wenn sie anfangs nicht stark sichtbar sind, können mit alarmierender Geschwindigkeit ans Licht kommen und weitreichende Folgen haben. Eine konsequente Überwachung der Qualität hilft, die Gesamtgesundheit eines Unternehmens einzuschätzen.
Was Hersteller über Qualität und Technologie sagen
Im Vergleich zum Vorjahr geben 40 % mehr Hersteller an, dass ihnen die Fähigkeit fehlt, Daten für Entscheidungen zu nutzen – ein Hinweis auf ein Technologieproblem. Qualitätsmessungen erfordern Informationen, die aus digitalem Schaltkreis stammen, der wiederum aus Technologie für die intelligente Fertigung gewonnen wird. Es überrascht also nicht, dass Unternehmen, die mit Qualität kämpfen, auch bei der Einführung von Technologie hinterherhinken. Die Vielzahl der heute verfügbaren Systeme und Plattformen für die intelligente Fertigung kann das Problem noch verschärfen. Bei so vielen Optionen, die in Betracht gezogen werden müssen, leiden Unternehmen häufig unter „Technologieparalyse“ – also Unentschlossenheit darüber, wo sie beginnen und welche Lösung sie wählen sollen.
Technologieentscheidungen werden jedoch deutlich einfacher, wenn Unternehmen die Verbindung erkennen, dass die Einführung von Technologie ein äußerst wirksames Mittel zur Verbesserung der Qualität ist. Tatsächlich berichten die diesjährigen Umfrageteilnehmer, dass Qualität der wichtigste Beschleuniger für die digitale Transformation ist. Es ist auch das wichtigste Ergebnis der Einführung von Technologie für die intelligente Fertigung.
Durch Technologie steigern Hersteller die Qualität, indem sie Genauigkeit und Kontrolle erhöhen. Dies führt zu begehrten Vorteilen wie der Reduzierung von Fehlern bei manueller Dateneingabe, der besseren Kontrolle und Zentralisierung von Dokumenten sowie der Generierung von Echtzeitdaten von Menschen und Maschinen. Und das ist erst der Anfang.
Mit Technologie für die intelligente Fertigung zu einem Quantensprung bei der Qualität
Der State of Smart Manufacturing Report hat außerdem ergeben, dass mit der zunehmenden Abhängigkeit von digitalem Schaltkreis der Wandel in die Cloud weiter voranschreitet. Auf die Frage, welche Technologieinvestition in den letzten 12 Monaten den größten Ertrag gebracht hat, lag Cloud/SaaS direkt hinter Prozessautomatisierung. Schließlich werden Informationen, die zuvor nur als handübergebene Papier-Checklisten und in Ordnern abgelegte Prozessdokumente verfügbar waren, zu digitalisiertem Schaltkreis, der in Echtzeit zugänglich und nutzbar ist – und diese Entwicklung wird durch Cloud-Technologie ermöglicht.
Hersteller sehen die Cloud auch als entscheidend für die Risikominderung. Sie stellen auf Cloud-Betrieb um, um Reserve, Unternehmenskontinuität, die Beseitigung von Daten- und Kommunikationssilos sowie zusätzlichen Cybersicherheitsschutz zu gewährleisten.
Darüber hinaus gaben die Befragten an, dass die Dynamik in Richtung Cloud anhalten wird, da Hersteller von Vorteilen wie Anpassungsfähigkeit, Sicherheit, Geschwindigkeit der Bereitstellung, ROI und Kosten profitieren.In den nächsten 12 Monaten planen fast die Hälfte (44 %) der Hersteller, ihre Investitionen in Cloud-Technologie, -Anwendungen oder -Infrastruktur zu erhöhen.
Die durch Technologie für die intelligente Fertigung generierten Daten ermöglichen einen umfassenderen Blick auf die komplexe und dynamische Fertigungsumgebung von heute. Moderne „Qualität“ umfasst mehr als nur das eigentliche Endprodukt. Die Nutzung von Daten aus Lösungen für die intelligente Fertigung zur Steigerung der Qualität führt auch zu Verbesserungen in vielen anderen Bereichen des Unternehmens – von Rentabilität über Nachhaltigkeit bis hin zur Belegschaft.
Qualität beeinflusst Rentabilität, Nachhaltigkeit und Ihre Belegschaft
Wenn die Qualitätsstrategie eines Herstellers durch die richtige Technologie unterstützt wird, ergeben sich drei zentrale Vorteile:
Rentabilität
Das größte interne Hindernis, dem sich Hersteller 2023 stellen, ist die Balance zwischen profitablem Wachstum und Qualität – aber es gibt etwas, das sie tun können. Bessere Daten führen zu gründlicheren und zeitnaheren Analysen für verbesserte Leistung. Weniger Fehler bedeuten weniger ungeplante Ausfallzeiten zur Behebung von Fehlern. Und natürlich ist Zeit Geld. Störungen verursachen Verzögerungen, und Verzögerungen verringern die Rentabilität. Letztlich kann Qualität, gestützt durch Technologie, mit dem Wachstum des Unternehmens skalieren und die Marge durch Fehlerreduzierung steigern.
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit und Environmental, Social, and Governance (ESG)-Praktiken sind in den letzten Jahren in den Fokus gerückt. Laut dem State of Smart Manufacturing Report verfügen 95 % der Befragten über ESG-Richtlinien oder -Programme in ihren Unternehmen, sei es formell oder informell. Die Befragten gaben außerdem an, dass Produktqualität oder -sicherheit das wichtigste Element in ESG- und Nachhaltigkeitsprogrammen ist, gefolgt von der Reduzierung von Ausschuss und Recycling. Da ESG-Berichtspflichten den Bedarf an Digitalisierung erhöhen, können diese digitalen Systeme auch zur Prozessverbesserung genutzt werden. Mit zunehmender Effizienz verbessert sich auch die Qualität.
Belegschaft
Die Einführung neuer Technologie führt zu Wachstum und Schulungsbedarf – und zu Chancen – für Mitarbeitende. Hersteller, die ihren Mitarbeitenden verantwortungsvolle Positionen und technologieorientierte Tools bieten, haben den Wettbewerbsvorteil, wenn es darum geht, moderne Arbeitskräfte zu gewinnen und zu halten. Zeitnahe und genaue digitaler Schaltkreis kann einfach geteilt und gemeinsam genutzt werden und bildet die Grundlage für den Aufbau einer Qualitätskultur, in der alle Mitarbeitenden eine vertrauenswürdige Rolle einnehmen. Wissen ist Macht. Bessere Daten ermöglichen einen ganzheitlicheren Blick auf die Qualität und fördern ein tieferes Engagement der Mitarbeitenden bei kontinuierlicher Analyse und Verbesserung. Deshalb erwarten 89 % der Hersteller, dass sie durch Technologieeinführung wachsen oder zumindest die Beschäftigung aufrechterhalten.
Machen Sie Qualität zu Ihrem Wettbewerbsvorteil
Moderne, erfolgreiche Fertigung erfordert einen priorisierten Fokus auf Qualität, und genau dieser Drang nach höherer Qualität veranlasst 45 % der Hersteller, die digitale Transformation in ihren Unternehmen zu beschleunigen. Tag für Tag, von Rentabilität bis Unternehmenskultur, sind zentrale Bereiche jedes Unternehmens mit Qualität verbunden.
Weitere Umfrageergebnisse und einen detaillierten Einblick, wie Hersteller Technologie zur Unterstützung von Qualitätsinitiativen und mehr nutzen, finden Sie im vollständigen 2023 State of Smart Manufacturing Report.
Verwandte Artikel