Loading

スマートサプライチェーン管理ガイド

デモ視聴

スマートなサプライチェーン管理(SCM)は、複雑で分断されたプロセスを、エンドツーエンドで同期して機能する合理化されたデータ駆動型システムへと変革します。混乱や無駄が発生した後に対応するのではなく、資材、情報、リソースを積極的に調整し、業務を円滑に維持できます。本ガイドでは、サプライチェーン管理の主要な目標と、それらがどのように連携して全体的な効率の向上、協働の強化、コスト削減、そして急速に変化する環境下での顧客需要への対応力向上に貢献するかをご紹介します。

サプライチェーン管理とは?

サプライチェーン管理は、原材料から最終顧客に製品を届けるまでのすべてのステップを調整することです。計画、調達、生産、輸送、返品をカバーし、各段階が効率的に連携することを確認します。これらのプロセスを接続し最適化することで、サプライチェーン管理は企業のコスト削減、配送スピードの向上、顧客需要への効果的な対応を実現します。

サプライチェーン管理のメリット

適切に管理されたサプライチェーンは、単に製品を移動させるだけでなく、企業がよりスマートに、より速く、より効率的に運営できるようにします。以下に、サプライチェーン管理の主なメリットをわかりやすく示します。

  • コラボレーションと可視性の向上 - SCMはサプライチェーンのすべての部分を接続し、チーム、サプライヤ、パートナー間での情報共有を容易にします。このエンドツーエンドの可視性により、企業はより迅速で情報に基づいた意思決定ができ、コストのかかるボトルネックを回避できます。
  • 品質管理の強化 - サプライヤやプロセスの監視が向上することで、企業は一貫した品質基準を維持できます。納期、製品品質、課題解決などの主要な性能指標を追跡することで、お客様が信頼性の高い高品質な製品を受け取ることを確認できます。
  • 効率性の向上とリスク低減 - リアルタイムデータにより、企業は遅延、部材不足、混乱に迅速に対応できます。リスクを早期に特定し、バックアッププランを用意することで、業務を円滑に維持しながら全体的な効率を向上させることができます。
  • コスト削減 - SCMは、在庫を需要に合わせることで、企業が無駄を削減し経費を管理するのに役立ちます。これにより、過剰在庫の削減、倉庫スペースの有効活用、業務全体でのよりスマートな支出が実現します。
  • 配送の最適化 - サプライチェーン管理は、製品を配送する最も効率的でコスト効果の高い方法を特定するのに役立ちます。これにより、輸送コストを削減しながら、配送スピードとお客様満足度を向上させます。
  • 需要計画の改善 - 正確なリアルタイムの知見により、企業は顧客需要をより適切に予測し、それに応じて調整できます。これにより、過剰在庫や部材不足を防ぎ、適切な製品が適切なタイミングで利用可能であることを確認できます。 

サプライチェーン管理の5つのプロセス

生産や製品開発から配送まで、すべてに関わる主要機能のSCMプロセスをカバーする5つの基本要素があります。

1. 計画

顧客需要を満たすために必要なリソースを計画し管理することは、SCMに不可欠です。計画により、製造メーカは製品を時間通りに生産・配送するために必要な材料と労働力を確保し、余剰リソースのリスクを最小限に抑えます。

2. 調達

調達には、製品の製造に必要な商品やサービスを実現する最適なサプライヤを選択することが含まれます。主要なプロセスには、発注、在庫管理、サプライヤへの支払い承認が含まれます。企業は、サプライヤとの良好な関係のモニタと管理に注力すべきです。

3. 製造

これには、原材料を最終製品に変えるために必要なすべての活動が含まれます。企業は、生産、品質テスト、出荷、配送スケジュールの整理が必要です。

4. 配送とロジスティクス

顧客注文の調整、配送スケジュールの設定、荷物の発送、顧客への請求、支払い管理を行います。

5. 返品

欠陥品、余剰品、または不要な製品の返品のための効率的なプロセスの構築。


サプライチェーン管理の主要目標

サプライチェーン管理の目標は、単に業務を管理することではなく、すべての段階で価値を実現する接続された効率的なシステムを構築することです。以下は、企業がSCMで達成を目指す主要な目標です。

すべてを円滑に流す

SCMは、サプライヤからお客様まで、サプライチェーン全体にわたる材料、情報、資金の安定した流れを確保し、業務を遅らせるものがないようにします。

チームとプロセスの接続

調達、ロジスティクス、生産などの機能を調整することで、SCMはビジネスのさまざまな部分を統一された戦略の下にまとめ、全体的な性能を向上させます。

エンドツーエンド業務の合理化

計画と調達から製造、配送、返品まで、SCMは各ステップを調整して全体的な効率を向上させ、無駄を削減し、収益性を高めます。

回復力のある予測可能なシステムの構築

データとモデリングツールを活用することで、企業は混乱を予測し迅速に適応するサプライチェーンを設計でき、リスクとダウンタイムを最小限に抑えます。

リソースの効果的な活用

SCMは、組織が人材、技術、材料を可能な限り効率的な方法で配分できるようにし、リソースを過度に拡張することなく顧客需要を満たせるようにします。 

サプライチェーン管理ソフトウェアの導入方法

貴社に最適なSCMソフトウェアを正しく導入するための8つのヒントを以下に示します。

1. 必要なものの特定

SCMを導入するための最初のステップは、短期的および長期的な貴社のビジネスニーズを把握することです。既存システムおよびプロセスの監査、スタッフやステークホルダーからの情報収集、将来の明確なビジョンの策定が、これを実現する最良の方法です。 

2. 選択肢の評価

利用可能なSCMソリューションは数多くあります。貴社のビジネスに最適なものを選ぶためには、時間をかけて検討することが重要です。最適だと考える製品のショートリストを作成し、担当者とのミーティングを設定して、どのような内容を実現できるかを確認しましょう。

3. 計画策定

ロードマップを作成し、貴社のビジネスにおける成功の定義を明確にしましょう。計画には、目標、マイルストーン、主要な活動、タイムラインを含めてください。サプライチェーン計画は成功に不可欠です。詳細は、こちらからご確認いただけます。

サプライチェーン計画についてさらに詳しく知りたい方は、WileyおよびPlex's Supply Chain Planning for Dummiesをご覧ください。

4. リスク軽減

サプライチェーンリスク管理は重要です。企業は以下を検討する必要があります。

  • 現在のリスクの評価と特定
  • 確率による優先順位付け
  • 供給品質の確保
  • サプライヤの多様化
  • サプライヤのリスク認識
  • パートナーのリスク計画への組み込み
  • 貨物保険の購入
  • パートナーとの透明性確保
  • 取引信用保険の検討
  • リスクの定期的な見直し

これらのステップを実施することで、企業のサプライチェーンリスク管理を支援し、サプライチェーン管理システムの導入成功の確率を高めます。

5. 計画の伝達

主要スタッフおよび上級管理職は、新しいシステムの導入について認識し、同意する必要があります。これを確実にするためには、新しいシステムがなぜ必要であり、既存のシステムがもはや目的に適していない理由についてのビジネスケースを策定してください。導入の各段階における一貫したコミュニケーションは、全員が自分の役割を把握し、今後協力して取り組むために不可欠です。

6. スタッフのトレーニングとスキル向上

世界最高のシステムであっても、正しく運用されなければ失敗する可能性があります。スタッフのスキルアップと新しいシステムの導入に必要な知識の習得を実現するための、堅牢かつ継続的なトレーニングプログラムの整備が重要です。

7. 早期かつ頻繁なテスト

新しいシステム導入時には道のりに困難が伴うため、稼働前にテストの実施が重要です。主要なスタッフが各段階に関与し、問題を報告できるオープンなコミュニケーションラインの確保が求められます。

8. 進捗状況のモニタ

実装後も作業は終わりません。企業はサプライチェーン管理のモニタと継続的な改善に取り組むべきです。スタッフや外部パートナーが、何がうまく機能しているか、何がうまくいっていないかについてフィードバックを提供できるモニタ計画により、現在のシステムの全体的な効率を高め、問題に迅速かつ断固として対処することができます。

Plexによるスマートサプライチェーン管理についてさらに詳しく

この記事では、サプライチェーン管理について知っておくべきすべてのことを網羅し、貴社のビジネス要件を特定して新しいシステムを正常に実装できるようにします。Plex Supply Chain Planningは、在庫管理の改善、コスト削減、市場の納期期待値の上回り、サプライチェーンの最適化を実現します。Plex Supply Chain Managementの機能については、こちらで詳しく知ることができます。

本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。