Loading

サプライチェーン計画 戦略的計画と業務運営のガイド

デモ視聴

サプライチェーン管理の概念は、近年大きく進化してきました。過去には、企業はエンタープライズ・リソース・プランニング(ERP)システム、スプレッドシート、クラウドベースの計画プラットフォームを組み合わせて使用していました。このアプローチが広く普及していたにもかかわらず、コネクテッドサプライチェーン計画の実現がなければ、多くのプロセスギャップが未解決のまま、または特定されないままでした。その結果、多くの企業は困難な課題に直面し、次のような質問を自問せざるを得なくなりました。

  • 製造メーカとして、自然災害や労働問題がサプライチェーンを中断させた場合、どう対処しますか?
  • 重要な予測数値は、営業、財務、オペレーションチームを含むすべての関連するステークホルダーと正確に更新され、共有されていますか?

サプライチェーン管理の大規模な変革は、企業が現状に留まることができず、競争力を維持するために常に進化し続けなければならないことを意味します。この記事では、コネクテッドサプライチェーン計画とは正確に何かを定義し、その重要性を説明し、それを実現するための成功戦略を企業がどのように実行できるかについて解説します。

サプライチェーン計画とは?

サプライチェーン管理の計画プロセスには、製品を原材料から消費者まで届けるための4つの重要なステップが含まれます。これには、供給計画、生産計画、需要計画、販売およびオペレーション(S&OP)計画が含まれます。以下でこれらについて詳しく説明します。

  1. サプライチェーンの供給計画は、需要計画で強調された要件を満たすための最適な方法を分析することです。主な目的は、供給と需要のバランスを取り、納期が常に効率的に満たされ、企業が余剰原材料を抱えることがないようにすることです。このバランスは、組織の財務目標とサービス目標の達成に不可欠です。
  2. サプライチェーンの需要計画は、製品を常に時間通りに納品できるように需要を予測するプロセスです。正確に行うことで、収益の予測、在庫レベルの調整、特定の製品やチャネルの収益性向上を支援できます。
  3. サプライチェーンの生産計画は、組織内の生産および製造要件を特定します。これには、リソース割当てと、生産能力につながる役割への従業員の配置が含まれます。
  4. サプライチェーンの販売およびオペレーション計画は、営業、マーケティング、需要管理、生産、在庫管理、新製品導入に関して企業のリーダーシップを支援する管理プロセスです。

グローバルサプライチェーン管理における課題

サプライチェーンの課題は、戦略を再評価し、新たに策定する必要性を浮き彫りにしています。ここでは、今日多くの組織が直面しているグローバルサプライチェーン管理における最も重要な課題のいくつかを紹介します。

混乱

COVID-19パンデミックは2020年以降、大きな混乱を引き起こしてきました。今日の課題は、頻繁で重大かつ複合的な混乱が予想される中で、新たな戦略を構築し、サプライチェーン管理の課題に対応することです。

コスト

COVID-19パンデミックによる混乱から回復しつつある世界では、より高い輸送・物流コストが求められています。これには燃料、労働力、港湾混雑、有効期限に敏感な部材の交換が含まれます。

透明性の欠如

グローバルサプライチェーン管理における最も重要な課題の一つは、透明性の欠如です。輸送中の注文や出荷のトレースを失うことも一つの問題ですが、船全体や大量の原材料を見失うことは全く別次元の問題です。

部材不足

原材料、紙製品、商品、シリコンの部材不足により、人気商品ラインの縮小が進んでいます。

サプライチェーンの複雑化

上記のすべてが連携してサプライチェーンをより複雑にします。この複雑性の増加により、需要計画および供給計画システムが単独または分断されている場合、システムに過度の負荷がかかり、接続性の必要性が高まります。

新しい加工技術

Industrial Internet of Things(IIoT)などの技術は、世界の製造業務に革命をもたらしています。先進技術の導入は、手動で駆動される需要と供給システムに負担をかけ、サプライチェーン管理の追加的な問題を引き起こす可能性があります。

Supply Chain for Dummies Guideは、生産率の向上、プロセスの加速、リスクの削減、コストの低減、品質の改善を目的とした在庫管理技術について、わかりやすいガイドを実現します。

コネクテッドプランニングがもたらすビジネス上のポジティブな成果

ビジネス全体で連携された、適切に調整されたサプライチェーン計画は、組織に大きな競争優位性をもたらします。

バランスの取れたサプライチェーン計画システムを導入する組織は、以下の効果が期待できます。

  1. スループット向上 効果的なサプライチェーン計画により、組織は生産能力を高めることができ、その結果、より高いスループット、より良い歩留まり、優れた生産高を実現します。
  2. 動作効率向上 サプライチェーン計画プロセスで収集された関連情報は、製造メーカが動作効率と実行力を向上させるための積極的な意思決定を行うのに役立ちます。また、顧客の要求に対応し、予期しない課題に対処する際の組織の機敏性も高まります。
  3. コスト削減 サプライチェーン計画は、在庫コスト、出荷コスト、動作コスト、損傷した機械など、組織全体のコストを削減します。
  4. リソース割当ての最適化 綿密な生産計画により、リソースを割り当て、生産能力を実現する役割に従業員を配置できます。また、製造メーカが部材不足や過剰リソースについてより情報に基づいた意思決定を行うことができ、コスト削減に貢献します。
  5. 業務遅延の削減 コネクテッドなサプライチェーン計画により、生産や出荷に関わるすべての人が自分の役割と責任を明確に理解し、経営層に製造工程に対するより高い可視性を実現します。これにより、出荷の遅延、物流の混乱、納品遅延などの問題を回避し、業務遅延を削減します。

コネクテッドサプライチェーン計画の実現に向けた戦略

サプライチェーン計画とサプライチェーン管理の価値については議論してきましたが、実際に機能するシステムをどのように実現するかは別の課題です。このセクションでは、コネクテッドサプライチェーン計画システムの実現に向けた成功戦略を紹介します。

リアルタイムの知見に基づく需要主導型計画

成功するサプライチェーン計画は需要主導型です。正確な予測ツールを活用し、リアルタイムの洞察を実現することで、前述した潜在的な課題の効果的な管理を確実にします。また、企業が顧客需要を予測できるようになり、より良いリソース割当てや収益最大化のための価格調整の機会が得られます。IIoTと人工知能を活用することで、リアルタイムの在庫トレースに関する洞察を得ることができます。これについては「The Role of AI in Supply Chain Planning」セクションでさらに詳しく説明します。

動的な変動を克服するためのサプライチェーン計画の管理

組織のサプライチェーン計画は、変動する市場シナリオ、変化する機会、潜在的な課題に適応できる必要があります。変化に対応する柔軟性と計画へのアジャイルなアプローチにより、組織は変化する顧客ニーズに適応できるようになります。

顧客トレンドの先を行くことは、収益の増加や競合他社に打ち勝つことを意味するだけでなく、製造メーカにバリューチェーン全体の可視性向上、倉庫および流通の効率化、正確な意思決定の実現につながります。

統合販売・生産計画

営業とオペレーションの目標は、戦略的なビジネス計画を活用して、営業、流通、物流などにおいてより良い連携を実現することです。サプライチェーン管理には非常に多くのプロセスがあり、適切に管理されなければ、財務、戦略、オペレーション間の大きな断絶の原因となる可能性があります。

断片化されたプロセスに対する解決策は、すべての異なるチャネルを一つの包括的な戦略の中で考慮し、重要なデータ駆動型のビジネス意思決定にサプライチェーン予測を活用する、接続されたサプライチェーン計画の作成と実現です。

在庫戦略の最適化

製造メーカは在庫チェーン全体でさまざまな課題に直面しており、これが収益の損失、煩雑な事務作業、潜在的な損害につながっています。在庫管理戦略の最適化は、これらの課題を克服し、コスト削減、課題の減少、そしてお客様の満足度向上というメリットを実現しようとする企業にとって重要です。

収益性、イノベーション、多様化への注力

製品志向の意思決定は、イノベーションと収益性を制限する可能性があります。その代わりに、効果的なコラボレーションを通じて収益性、イノベーション、多様化に注力することで、製品が適切なコスト、場所、タイミングで製造されることを実現できます。

製品ライフサイクルの早期段階で適切な意思決定の推進に注力し、生産能力と動作効率を向上させます。

持続可能で信頼性が高く、予測可能なサプライチェーンを主要な戦略とする

接続されたサプライチェーン計画の実現は、顧客の需要を満たす商品やサービスの持続可能な供給があって初めて可能です。これを実現するには、適切な技術インフラストラクチャ、分析的洞察、効率的なアプリケーションを導入し、動作コストと損害を削減する必要があります。

人工知能(AI)、IIoT、またはアセットパフォーマンス管理(APM)、その他の技術は、製造業において急速に影響力を高めており、これはサプライチェーン計画および運用にも当てはまります。企業は、人工知能の進化と、それが業界にもたらす有意義なイノベーションの可能性に注目すべきです。

AIは、サプライチェーンコストの削減、在庫管理、潜在的なボトルネックの排除が可能です。また、リーダーシップチームが生産性を向上させ、リソースを最適化できる情報に基づいた意思決定を実現するリアルタイムの知見も実現します。 

本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。