サプライチェーンはますます複雑化しており、製造メーカは変動する需要、在庫レベル、生産能力、サプライヤの制約、変化する顧客の期待値のバランスを取る必要があります。サプライチェーン計画におけるAIは、組織が大量のデータを分析し、パターンを特定し、予測を改善し、より迅速かつ情報に基づいた計画意思決定を実現します。
需要予測や在庫最適化から生産計画や物流まで、サプライチェーン管理における人工知能は、製造メーカが事後対応型の計画からより予測的で適応的なサプライチェーンへ移行することを支援しています。
サプライチェーン計画におけるAIとは?
サプライチェーン計画におけるAIは、人工知能、機械学習、予測分析、その他の先進技術を活用してサプライチェーンデータを分析し、計画および意思決定を支援します。AIは、大量の履歴データやリアルタイムのデータを処理し、パターンの特定、需要予測、シナリオの評価、アクションの推奨を実現できます。
サプライチェーン計画におけるAIの活用は、在庫、生産能力、リードタイム、顧客要件、市場状況などの要素を考慮しながら、組織が需要と供給のバランスを取るのに役立ちます。
AIはサプライチェーンプランナーを置き換えるのではなく、より迅速な分析やデータに基づく推奨を実現することで、彼らの専門知識を強化します。これにより、プランナーはデータの収集や解釈に費やす時間を減らし、戦略的な意思決定により多くの時間を充てることができます。
AIはサプライチェーン計画でどのように活用されているのでしょうか?
AIはサプライチェーン計画の複数の段階を支援し、製造メーカが複雑な動作データを実用的な知見と、より情報に基づいた意思決定へと変換することを可能にします。需要予測や在庫最適化から生産計画や物流管理まで、AIは計画担当者が変化を予測し、より効果的に対応することを支援します。
主な活用例は以下の通りです。
- 需要予測 履歴データ、市場動向、季節性、その他のデータを分析することで需要予測の精度を向上。
- 在庫最適化 適切な在庫レベルの特定、過剰在庫や部材不足の削減。
- 供給計画 需要要件と利用可能な材料、リソース、生産能力の比較。
- 生産計画 何を、いつ生産し、利用可能な生産能力をどのように配分するかの決定支援。
- シナリオ計画 需要、供給、生産能力、その他の変数における潜在的な変化をモデル化し、対応策を評価。
- サプライヤおよび調達計画 潜在的な供給リスクの特定と購買意思決定の支援。
- 物流最適化 輸送、在庫、配送データの分析によるモノの流れの最適化。
- リスク管理 パターンや潜在的な混乱を、業務に大きな影響を与える前に特定。
これらのサプライチェーンにおける人工知能の活用例は、AIが需要、供給、在庫、生産、物流にわたる計画上の意思決定をどのように結び付けるかを示しています。
サプライチェーン計画におけるAIのメリット
物流およびサプライチェーン計画におけるAIのメリットは、自動化にとどまりません。より多くのデータを分析し、パターンをより速く識別することで、AIは製造メーカが業務上および戦略上の意思決定の両方を改善するのに役立ちます。
主なメリットは以下の通りです。
- 予測精度の向上AIは、従来の予測手法では検出が困難な大規模データセット内のパターンを識別できます。
- 在庫コストの削減より正確な予測により、組織は適切な在庫レベルを維持しつつ、過剰在庫を削減できます。
- サプライチェーンの可視性向上AIは複数のソースからの情報を統合し、需要と供給の全体像を実現します。
- 意思決定の迅速化自動化された分析と推奨により、計画担当者は変化により迅速に対応できます。
- 顧客サービスの向上需要、供給、生産の整合性が向上することで、より信頼性の高い配送をサポートできます。
- サプライチェーンの俊敏性向上シナリオ分析により、企業は混乱や市場状況の変化への対応を評価できます。
- リソース活用の改善AIは、組織が材料、生産能力、在庫をより効果的に配分するのに役立ちます。
- よりサステナビリティに配慮した業務運営より優れた予測と在庫管理により、廃棄物、不要な輸送、過剰生産を削減できます。
サプライチェーン管理におけるAIの課題
その可能性にもかかわらず、サプライチェーン管理にAIを導入することには課題が伴います。組織が信頼性の高い結果を達成するには、適切なデータ、技術インフラ、プロセス、専門知識が必要です。一般的な課題には以下が含まれます。
- データ品質: 不正確、不完全、または一貫性のないデータは、AIが生成する洞察の信頼性を低下させる可能性があります。
- データ統合: AIは、ERP、MES、在庫、販売、サプライチェーン計画プラットフォームなどのシステム全体にわたる関連情報へのアクセスを必要とします。
- レガシーシステム: 古いシステムや切り離されたスプレッドシートは、統一されたサプライチェーンデータソースの作成を困難にする可能性があります。
- 実装の複雑さ: AIを確立された計画プロセスに統合するには、テクノロジー、ワークフロー、組織プロセスの変更が必要になる場合があります。
- 信頼と透明性: プランナーは、重要な意思決定を行うためにAIの推奨事項を使用する前に、それらを理解し検証する必要があります。
- スキルと専門知識: 組織には、サプライチェーンプロセスと新興人工知能技術の両方を理解する人材が必要です。
- AIのスケーリング: 個別のAIユースケースやパイロットから、より広範な人工知能駆動型サプライチェーン運用への移行には、多大な投資と組織の連携が必要になる場合があります。
これらの理由から、サプライチェーン管理における人工知能の成功的な取り組みは、通常、強固なデジタル基盤と明確に定義されたビジネス目標から始まります。
サプライチェーン計画におけるAI vs. 従来の計画
従来のサプライチェーン計画は、履歴データ、事前定義されたルール、スプレッドシート、手動による分析に依存することが多いです。これらのアプローチは効果的な場合もありますが、複雑なサプライネットワークや急速に変化する状況への対応には苦労する可能性があります。
AIは、データを継続的に分析し、パターンを特定し、予測を生成し、潜在的なシナリオを評価することで、計画をより動的にすることができます。過去に起こったことだけに依存するのではなく、サプライチェーン最適化のためのAIは、計画担当者が次に何が起こりそうかを評価し、さまざまな意思決定がサプライチェーンにどのような影響を与えるかを判断するのに役立ちます。
目標は、人間の計画専門知識を排除することではありません。AIは、計画担当者がより迅速かつ情報に基づいた意思決定を行えるようにする追加の知能を実現します。
AIがサプライチェーンをどのように変えているか
サプライチェーン管理におけるAIの活用は、サプライチェーンを反応的な業務からより予測的な意思決定へと移行させています。
例えば、部材不足が発生するのを待つのではなく、AIは需要の変化を特定し、在庫や生産計画の調整を推奨することができます。同様に、AIは供給や生産能力の制約を分析し、混乱が発生する前にその潜在的な影響を計画担当者が理解できるよう支援します。
これにより、需要、供給、在庫、生産、物流の意思決定を一体的に評価できる、より接続(性)の高い計画プロセスが生まれます。
物流とサプライチェーン管理におけるAIの未来
物流におけるAIの未来は、ますます接続(性)が高まり、予測的かつ自律的なサプライチェーンプロセスが実現される可能性があります。AIシステムがより高度になり、組織がより優れたリアルタイムのデータにアクセスできるようになることで、AIは予測や分析を超えて、より多くのサプライチェーンの意思決定を推奨し、最終的には自動化することができるようになります。
新たな機会には以下が含まれます。
- より予測的な計画 AIは需要の変化、供給リスク、潜在的なボトルネックをますます予測するようになります。
- リアルタイム最適化 計画システムは、状況の変化に応じて推奨事項を継続的に調整します。
- AIによるシナリオ計画 組織は、混乱や市場変動に対するより多くの潜在的な対応策を評価することができます。
- さらなる自動化 定型的な計画タスクや意思決定が、定義されたビジネスルール内でますます自動化されます。
- 接続(性)の高い物流 AIは、サプライチェーン全体で在庫、輸送、生産、流通の意思決定を調整します。
- サプライチェーンのサステナビリティのためのAI より優れた需要予測とリソース計画により、廃棄物、過剰在庫、不必要な輸送、非効率的な生産を削減できます。
- 人間とAIの協働 プランナーは、推奨事項、知見、意思決定支援を実現するAIシステムと共にますます働くようになります。
最終的に、物流とサプライチェーンにおけるAIの未来は、サプライチェーンの専門家を置き換えることではなく、ますます複雑化するネットワークを管理するために必要な知能と自動化を彼らに実現することです。
Plexがサプライチェーン計画においてAIを実現する方法
人工知能は、正確で接続されたデータにアクセスできる場合に最も効果的です。Plex Smart Manufacturing Platform™は、製造、サプライチェーン、品質、産業用IoT、分析機能を接続し、業務の統合ビューを実現します。
Plex Supply Chain Planningは、需要計画と供給計画、在庫最適化、生産計画、流通所要量計画、シナリオ分析をサポートします。機械学習機能により、従来のアプローチでは見逃されるパターンを特定し、需要予測の向上も可能です。
計画と製造業務を接続することで、Plexは製造メーカに、より迅速かつ情報に基づいたサプライチェーンの意思決定を実現し、変化する状況により効果的に対応するために必要なデータと知見を実現します。
サプライチェーン計画における人工知能に関するよくある質問
注目のリソース