SAAKは、Plex製造実行システムを使用して業務および生産ラインの効率を向上させることで、現地化の目標を達成し、サウジビジョン2030に従うことを目指しています
産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションに特化した世界最大の企業であるロックウェル・オートメーション Inc.(NYSE: ROK)は本日、サウジアラビアのSAAK Internationalと同社のデジタルトランスフォーメーションを推進する契約を締結したことを発表しました。
ビジョン2030の一環として、サウジアラビアの通信情報技術省(MCIT)と協力し、SAAKとロックウェル・オートメーションは、Plex製造実行システムを使用してリアルタイムの知見を収集し、生産工程のボトルネックを特定し、総合設備効率を最大化する広範な計画を策定しました。
Plex製造実行システムは、生産ライフサイクル全体を完全に可視化する先進的な製造現場自動化プラットフォームです。セットアップが容易で、製造メーカは生産ラインの性能のあらゆる側面について、リアルタイムおよび長期的に高品質なデータを収集でき、タスクを自動化し、エラーを防止し、インライン品質を向上させます。
Plexは、シンプルで直感的なインターフェイスを通じて、可能な限り幅広いデータを利用可能にします。Plexにより、SAAKは受領から出荷まで(WIPを含む)材料の全行程を効果的に追跡し、ビジネスのリアルタイムで詳細なビューを提供できるようになります。また、ユーザーは自身のニーズや目標に特化したカスタマイズされたダッシュボードを作成でき、結果までの時間を短縮し、ROIを最大化します。
当初、SAAKとロックウェル・オートメーションは協力して、スダイル工業都市に新設された工場でMicrosoft Azure上にPlex製造実行システムを展開します。両社は共同で設備効率を最適化し、生産効率、スクラップレベル、可用性、予定外のダウンタイムに関する主要な性能指標の改善に取り組みます。
最終的に、SAAKはデータ収集の範囲とPlex製造実行システム Coreがインストールされる生産ラインを拡大する計画です。プラットフォームの使いやすい特長を活用して、SAAK自身のチームが異なるプロセス、場所、目標に特化した新しいダッシュボードを作成および構成します。
そうすることで、SAAK自身の効率と生産性の向上だけでなく、政府のサウジビジョン2030の一環として、国の経済成長と多様化に関する野心的な目標の達成にも重要な役割を果たすことになります。
「ロックウェル・オートメーションでは、デジタルトランスフォーメーションと産業用オートメーションを採用するのに今ほど良い時期はないと考えています」と、Rockwell Automation, Saudi Arabia Managing DirectorのHussain Al Khater氏は述べています。「拡張現実やデジタルツインなどの進歩を通じて、当社の専門家はお客様が制御と情報を統合し、企業がより回復力があり、機敏で、持続可能になるよう支援できます。これは彼らにとって良いだけではありません。サウジアラビアのお客様を成功に導くことで、当社の目標は国の成功とサウジアラビアのデジタルトランスフォーメーションに貢献することです。」
「ロックウェル・オートメーションとのパートナーシップを嬉しく思います」と、SAAK International CEOのNasser Alajmi氏は述べています。「Plex製造実行システムを使用することで、可能な限り短時間で生産における透明性と効率性の目標を達成できると期待しています。これにより、当社のビジネス目標を達成するだけでなく、サウジビジョン2030の一環として国の経済の多様化に重要な貢献をすることができます。」
Plex製造実行システムを使用する利点には以下が含まれます。
- システム評価および材料使用に関する正確で詳細なリアルタイムおよび累積データによる可視性の向上
- データと知見を活用したエネルギー消費削減、ダウンタイム削減、その他生産変数の最適化によるコスト削減
- ボトルネックの特定と排除、システム利用率の最大化、主要ワークフローの加速による生産性の向上
Plexについて
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型スマートマニュファクチャリングソリューションのリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出すことを支援しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続、自動化、追跡、分析し、変革を推進する能力を提供します。Plex Smart Manufacturing Platform™には、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、アセットパフォーマンス管理、生産モニタ、プロセス オートメーション、分析のソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンを接続し、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。詳細については、 http://plex.rockwellautomation.comをご覧ください。
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション Inc.(NYSE: ROK)は、産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。私たちは人々の想像力とテクノロジーの可能性を結びつけ、人間にとって可能なことを拡大し、世界をより生産的で持続可能なものにしています。ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置くロックウェル・オートメーションは、100カ国以上の顧客のために尽力する約29000人の問題解決者を擁しています。産業企業全体でConnected Enterpriseをどのように実現しているかについて詳しくは、 www.rockwellautomation.comをご覧ください。