Loading
プレスリリース

Plex Systems社の調査により、製造メーカの4社中3社がスマート製造の導入で遅れていることが判明

200社のグローバル企業を対象とした調査によると、スマートメーカーは、パイロットプログラムの計画と実施において3つの重要な要素を達成することで、その地位を獲得していることが示されています

ミシガン州トロイ、2020年5月7日 – Plex Systemsは、初のスマート製造プラットフォームを提供する企業として、本日、第5回年次調査製造技術の現状の結果を発表しました。調査・分析会社LNS Researchの支援を得て開発されたこの調査では、グローバルメーカーのうち、現在スマート製造イニシアチブを実施しているのはわずか24%であることが判明しました。さらに22%がパイロット段階にあります。スマート製造(インダストリー4.0とも呼ばれる)は、物理システムとデジタルシステムの融合を包含し、スマートファクトリーの台頭につながっています。

「スマートメーカーは、同業他社よりも優れた管理と可視性を業務全体で持っており、COVID-19などの危機を含む変化する市場状況に、より迅速かつ正確に対応することができます」と、Plex SystemsのChief Technology OfficerであるJerry Fosterは述べています。「調査対象企業のほとんどが現在スマートメーカーとは自認していませんが、励みになるのは、スマート製造の実践を採用する意欲が高まっていることです。この意欲と、業界リーダーによって実証されたますます信頼性の高い成功の青写真が組み合わさることで、スマート製造の動きは今後さらに加速することが示されています。」

スマート製造の実践の採用状況のトレースに加えて、調査では、スマート製造パイロットプログラムの利点を実現した企業が、以下の方法でこの成功を達成していることも判明しました。

  • 望ましいビジネス成果の明確な定義
  • ビジネス成果を達成するために必要なプロセス、技術、トレーニングの特定
  • 技術の成功裏の実装と採用推進による期待価値の完全な実現

「当社の新しい調査によると、スマートメーカーへの変革に成功している企業は、堅牢でありながら柔軟なビジネスおよび運用システムを構築しています」と、LNS ResearchのPresident and Principal AnalystであるMatt Littlefieldは述べています。「データの唯一の正しい情報源を提供できる統合された製造ソフトウェアアプローチがなければ、製造メーカは俊敏性の競争で敗北し、サイロ内で最適でない意思決定を行う可能性が高いでしょう。」

高級チョコレート製造メーカであるSanders and Morley Candyにとって、新しい生産ライン、包装プロセスの自動化、クラウドベースのERPシステムの導入を通じた新しいハードウェアとソフトウェアへの投資により、同社は業務に対するより大きな可視性と管理を得ることができました。これにより、営業力の強化、製品テストと開発の迅速化、組織全体でスタッフをより高付加価値のタスクに再配置することが可能となりました。これらの変化により、同社は2桁成長を達成し、今後数年間でUSD 100,000,000の収益達成を計画しています。

調査ではさらに以下のことが判明しました。

  • 製造メーカは、将来の成長がコスト削減(37%)、生産能力の増加(24%)、新しい生産イニシアチブ(40%)などの運用改善に依存すると考えています。
  • 今後12~18か月間で、製造メーカは新しい生産技術(44%)への資金投入を計画しており、次いで産業用オートメーション、製造オペレーション管理(MOM)/製造実行システム(MES)、エンタープライズ製造インテリジェンス(EMI)などの運用システム(34%)が続きます。ただし、この調査が実施されて以来、COVID-19の広範な影響を考慮すると、パンデミックにより将来の投資がサプライチェーン計画技術にシフトする可能性があります。全米製造業者協会が2020年2月28日~3月9日に実施した調査によると、メンバー企業の35.5%がサプライチェーンの混乱に直面していました。
  • 最も注目されている3つの技術は、3Dプリンティング/付加製造(28%)、次いで産業用強化デバイスと同率の機械学習(24%)、ブロックチェーン(23%)です。これらの調査結果は、特定のアプリケーションが成功を収めている一方で、製造環境内でのそれらの適用への明確な道筋がまだないことを示しています。

完全なレポートはこちらからダウンロードできます。

Plexの年次State of Manufacturing Technology調査は、グローバル製造メーカから情報を収集し、現在の技術使用状況および将来の導入・採用計画を測定します。今年のレポートは、幅広い企業規模と地域にわたる約200人の経営幹部、ビジネスリーダー、IT、運用、エンジニアリングの専門家からのフィードバックをまとめたものです。調査は、自動車、航空宇宙・防衛、消費財、食品・飲料、産業機器産業の製造メーカに焦点を当てています。


LNS Research について

LNS Researchは、産業企業がデジタル変革を推進するための調査およびアドバイザリーサービスを提供しています。同社の調査は、デジタル技術がバリューチェーン全体にわたる変革をどのように推進するかに焦点を当て、オペレーショナルエクセレンスの達成に必要な人材、プロセス、テクノロジーに関する洞察を提供しています。同社の出版物には、トレンドやベストプラクティスに関する定量的調査、およびソリューション選定ガイドが含まれています。同社のリサーチアナリストは、ディスクリート、バッチ、プロセス産業の製造メーカを含む産業企業と協力し、準備状況の評価からソリューション選定および導入に至るまで、産業変革における整合性、時間、コストに関連するリスクを最小限に抑えます。この取り組みでは、実証済みの方法論を用いてITチームとオペレーションチームの融合を推進し、チームリーダーが目標達成とタイム・トゥ・バリューを迅速かつ確実に実現できるよう支援しています。www.lnsresearch.com


Plexについて

Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型スマートマニュファクチャリングソリューションのリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出すことを支援しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続、自動化、追跡、分析し、変革を推進する能力を提供します。Plex Smart Manufacturing Platform™には、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、アセットパフォーマンス管理、生産モニタ、プロセス オートメーション、分析のソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンを接続し、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。詳細については、 http://plex.rockwellautomation.comをご覧ください。

ロックウェル・オートメーションについて

ロックウェル・オートメーション Inc.(NYSE: ROK)は、産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。私たちは人々の想像力とテクノロジーの可能性を結びつけ、人間にとって可能なことを拡大し、世界をより生産的で持続可能なものにしています。ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置くロックウェル・オートメーションは、100カ国以上の顧客のために尽力する約29000人の問題解決者を擁しています。産業企業全体でConnected Enterpriseをどのように実現しているかについて詳しくは、 www.rockwellautomation.comをご覧ください。


お問い合わせ先情報

 
Mario Martin
Senior Manager, Global Public Relations, ロックウェル・オートメーション
連絡先:
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。