Loading
白書

2025年スマートマニュファクチャリング報告書

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
2025年スマートマニュファクチャリング報告書

第11回スマートマニュファクチャリング報告書では、世界各国の1,500社以上の製造メーカを対象に調査を実施しました。本調査は、今日の課題と明日の機会についてグローバルな視点を提示し、スマートマニュファクチャリングと新興テクノロジがどのように耐性を構築し、未来を形作っているかを明らかにします。

貴社のような製造メーカが、スピード、生産性、俊敏性を向上させる新たな機会を創出するために、テクノロジの進化をどのように活用しているかをご覧ください。今年の報告書の主な調査結果は以下の通りです。

  • 55%が効率向上がサステナビリティ追求
  • の主要な推進力であると回答Cloud/SaaSおよびAIが一貫して
  • 上位2つのテクノロジ投資にランクイン95%が今後5年間でAI/ML、生成AI、または因果AIに投資済み、または投資を計画
  • 56%がスマートマニュファクチャリングを試験導入中、20%が大規模に活用、20%が投資を計画
  • 38%が現在のソースから収集したデータを活用してドライブ製品品質モニタと改善を推進

「本報告書に含まれる洞察は、この進化する状況における貴社の意思決定に役立ち、テクノロジが人々の最高の可能性を引き出す世界というビジョンの実現を支援するために設計されています。

知識とイノベーションをもとに、私たちはより自信を持って未来に進み、複雑さを簡素化し、より耐性があり、俊敏で、サステナビリティに優れた企業を構築できます。」– Blake Moret, Chairman and CEO, ロックウェル・オートメーション

本報告書をダウンロードして、ベストプラクティス、貴社のビジネスに役立つ重要な洞察、そして2025年以降のトレンドを明らかにする最新の調査結果をご確認ください。

閲覧するにはフォームにご入力ください

このフィールドは必須です
このフィールドは必須です
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。