Plex Systemsは本日、製造業向けERPソリューションであるThe Plex Smart Manufacturing Platformに対する複数の製品リリースおよび機能強化を発表しました。
ミシガン州トロイ、2018年10月30日 – 製造業向けクラウドERPおよびMESのリーダーであるPlex Systemsは本日、コスト削減、定期的なプロセスの自動化、リーダーへのシステムの可視性および制御の向上を実現する運用効率およびビジネス効率を提供するために設計された複数の製品リリースおよび機能強化を発表しました。
コネクテッドマニュファクチャリングのためのソリューションの提供
The Plex Smart Manufacturing Platformは、600社以上の大手製造メーカの記録システムであり、製造業界の現在および将来のニーズに関する深い業界洞察を有しています。そのソリューションは、企業がイノベーションと成長を実現しながら、業界の要求に対応し、グローバル基準に準拠できるよう構築されています。2018年秋の四半期製品リリースには、サプライチェーン管理、分析、プラットフォームの機能強化が含まれており、受注から製品の出荷準備までの製造プロセスを改善します。
主要な製品リリースおよび機能強化には以下が含まれます。
- ビジネス管理トランザクション用API 本リリースは、Plexの既存APIスイートを拡張し、チャートオブアカウント管理、総勘定元帳アクティビティ、勤怠管理などのビジネス管理トランザクションの統合を追加します。これらのAPIは単独で使用することも、2層ERP環境においてPlexを企業システムと統合するより広範な戦略の一部として使用することもできます。
- ECRから調達RFQへ エンジニアリング変更要求(ECR)から調達見積依頼(RFQ)への機能強化により、製造エンジニアがECR内で直接新しい部品の調達を依頼できるようになります。この新しい統合により、エンジニアとバイヤー間のコミュニケーションが洗練され、調達プロセスが加速します。
- IntelliPlexアップグレード Plexのビジネスインテリジェンス(BI)アプリケーションへのこの大規模なアップデートにより、より多様なチャート、視覚化、より高速かつ柔軟なレポート設計機能が提供され、リーダーが意思決定のための重要な洞察をより効果的に活用できるようになります。
- ロットおよびヒート補足出荷書類 動的印刷に新機能を追加するこの機能強化により、主要な出荷書類に加えてユーザが印刷すべき補足添付書類を理解しやすくなります。出荷に含めるべき重要書類の自動検出および提示により、プロセスが合理化されます。
- マルチエンティティトラック出荷モジュール このモジュールにより、複数の工場を持つ企業は、顧客の配送要件および基本的な物流電子データ交換(EDI)トランザクションの可視性および管理を向上させることで、物流コストを削減できます。
- Plex Mobile Plexのネイティブモバイルアプリにより、製造メーカの従業員は、モバイルデバイスからリアルタイムでビジネスクリティカルなショップフロアおよび管理業務を処理できます。サイクルカウント、コンテナ管理、マスターユニット管理および移動、部品検索機能が強化されました。Plex Mobileは、Apple Store、Google Play、Windows Marketplaceからダウンロード可能です。
ニュースに関するコメント
「Plexは製品の品質、性能、可用性に絶え間なく注力し、今日のニーズを予測しながら製造業の未来のためにイノベーションを起こすソリューションを提供しています」と、Plex SystemsのChief Product OfficerであるRichard Murrayは述べています。「Plexはクラウド製造の先駆者であり続け、ビジネスのあらゆる領域を接続して運用の可視性を提供し、組織全体で戦略的意思決定に必要な情報を提供するために取り組んでいます。」
Plexについて
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型スマートマニュファクチャリングソリューションのリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出すことを支援しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続、自動化、追跡、分析し、変革を推進する能力を提供します。Plex Smart Manufacturing Platform™には、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、アセットパフォーマンス管理、生産モニタ、プロセス オートメーション、分析のソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンを接続し、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。詳細については、 http://plex.rockwellautomation.comをご覧ください。
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション Inc.(NYSE: ROK)は、産業用オートメーションとデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。私たちは人々の想像力とテクノロジーの可能性を結びつけ、人間にとって可能なことを拡大し、世界をより生産的で持続可能なものにしています。ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置くロックウェル・オートメーションは、100カ国以上の顧客のために尽力する約29000人の問題解決者を擁しています。産業企業全体でConnected Enterpriseをどのように実現しているかについて詳しくは、 www.rockwellautomation.comをご覧ください。