Loading
ケーススタディ
Recent ActivityRecent Activity

Ultra Tool & Manufacturing社、Plexにより年間数千ドルおよび数百時間の労働時間を削減

ケーススタディを閲覧

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ultra Tool & Manufacturing社、Plexにより年間数千ドルおよび数百時間の労働時間を削減

1969年にミルウォーキーを拠点とする工具・金型工場として謙虚なスタートを切ったUltra Tool & Manufacturingは、金属プレス加工、金型設計、金属加工などの追加サービスを含むまでに成長しました。同社の世界クラスの事業はウィスコンシン州ジャーマンタウンに本社を置いています。小さな町に位置しているかもしれませんが、Ultraは大規模な事業を管理しています。50年以上にわたり顧客に優れた品質とサービスを提供し続け、今日も繁栄を続けています。

この成長への意欲こそが、Ultraが全国的な評価を受けるに至った理由です。同社のリーダーたちは新しい技術を取り入れることを恐れたことがありません。2015年の新施設により、より大型のスタンピングプレスと拡張された能力への扉が開かれ、Plexエンタープライズ・リソース・プランニング(ERP)クラウドベースソリューションの導入も含まれました。長年にわたり、Plex ERP(製造実行システム(MES)ソリューションを含む)は、Ultraが品質、プロセス、応答性を改善するのに役立ってきました。この導入以来、Ultraは成長するビジネスにおける新たなニーズを特定しました。それは、プラントフロアの性能をより適切に管理する能力です。

一目でわかる

  • 生産記録とラベル作成の自動化により年間USD 48,000の節約を実現
  • 作業センターのセットアップ時間短縮による年間USD 80,000の節約
  • 年間243時間の手作業時間を削減

私が最初に注力したことの一つは、生産記録の自動化とラベル作成の自動化によって、実際にどれだけのコスト削減ができているのかを把握することでした。この2つだけで、年間で約USD 48,000の削減を達成し、これによってPlex製造実行システムA&O製品の費用を容易に回収できました。

Andrew Loescher - Ultra産業オートメーションスペシャリスト
 

失われた時間を取り戻す

プラントフロアの性能向上の必要性から、UltraはPlex MES Automation and Orchestration(MES A&O)ソリューションを導入しました。このソリューションはPlex MESをプラントエッジに接続し、情報フローとプロセスを制御することで効率性を高め、コストを削減し、手作業によるエラーを排除します。年間数百万個の部品を製造する企業にとって、トレースと可視性の獲得は重要な機能です。Ultraは、自動化の欠如とデータへの詳細な洞察不足が多くの不明点を残し、不明点がコストにつながることを認識していました。Ultraにとって、そのコストはセットアップのためのUSD 10,000単位の人件費と、年間240時間以上の追加稼働時間に相当しました。

プラントフロア自動化ソリューションを探す中で、Ultraは解決を望むさまざまな課題を特定しました。全体として、プラントフロアの可視性が不足していました。プラントフロアへの知見がほとんどまたは全くないことは、他の問題の連鎖を引き起こしました。Ultraは機械の稼働率、あるべき稼働率、またはオペレーターが期待値を満たせなかった理由を知る手段がありませんでした。オペレーターが生産のログインまたはログアウトを忘れるなど、一部の問題は手作業によるエラーに起因していました。

Plex MES A&Oは、Plex MESをプラントエッジに接続する強力なローコードツールセットであり、タスクの自動化とワークフローのオーケストレーションを可能にし、人的エラーと手動監視を排除します。これにより、Ultraが求めていたソリューションが提供されました。2021年6月にPlex MES A&Oを導入して以来、Ultraは生産の可視性向上やデータのトラッキングなど、さまざまなポジティブな変化を経験しています。

1台のスタンピングプレスから始めたUltraは、1年間でさらに9台を導入し、古いまたは旧式の機械の制御装置をアップグレードしました。導入は機械だけにとどまらず、Plex MES A&Oを最大限に活用するためのオペレーターのトレーニングや再トレーニングも含まれていました。これはUltraにとって重要な取り組みでした。なぜなら、オペレーターはしばしば機械から機械へとホップするためです。Ultraにとって大きな転換でしたが、プロセスを適切な個に分割することで、導入はスムーズに進みました。

について

Ultraロゴ

ウィスコンシン州に拠点を置くUltra Tool & Manufacturingは、設計から生産まで金属部品および工具金型の品質と再現性に重点を置いた民間所有の製造メーカです。金属プレス加工および製缶加工を専門とするUltra Tool & Manufacturingは、レクリエーショナルビークル、自動車、電気の、芝生・園芸、小型エンジン、軍事防衛産業向けの精密金属部品を製造しています。従業員数は100名強で、2023年は創業54周年を迎えます。

産業: 産業機械製造

所在地: ウィスコンシン州ジャーマンタウン

公開 2023年10月11日

トピック: 工業生産 MES自動化およびオーケストレーション スマートマニュファクチャリング デジタルトランスフォーメーション 製造業務

注目のリソース

Loading
Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。