Loading
ケーススタディ
Recent ActivityRecent Activity

Tech Met Inc.、Plex ERPにより費用と時間を節約し、在庫と収益に関する知見を獲得

ケーススタディを閲覧

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
TechMet

クラウドを使わず紙ベースで運用

ペンシルベニア州ピッツバーグの南西わずか10マイルに位置するTech Met Inc.は、主に医療および航空宇宙市場にサービスを提供する化学研磨会社です。同社は2015年以来100%従業員所有となっており、創業者Gary Reed氏の引退後、従業員持株制度(ESOP)に移行しました。誠実さ、公平性、勤勉さという企業の主要な価値観のもと、Tech Metのすべてのチームメンバーが組織の成功に尽力しています。サービスプロバイダとして、Tech Metは化学および金属セクターにおいて独自の位置づけにあります。同社は通常、顧客から部品を受け取り、提供された図面に従って材料を再加工し、製品を送り返します。クライアント基盤は多様で、顧客が持つ部品は1つだけの場合もあれば数百個の場合もあります。全体として、Tech Metは数千の部品にサービスを提供しており、各部品とその特定の加工履歴を追跡することが極めて重要です。

一目でわかる

  • 月次生産締め処理を4週間以上から2~3日に短縮
  • 請求書発行時間を1週間から1日に短縮
  • 紙ベースのプロセスと記録管理のデジタル化
  • リアルタイムの在庫と収益の洞察の獲得

Plex導入前は、私たちはサイロ化し、接続されていない状態でした。すべてを適切に管理していましたが、紙ベースで多くの文書手直しを行っていました。Plex導入後、これらの課題の多くが解消され、書類作業が減り、より早く収益を実現できるようになりました。膨大なデータにアクセスでき、過去よりもはるかに迅速にエラーを発見できるようになりました。

Robert Vaccaro - テクニカルサービスマネージャ、Tech Met Inc.
 

Tech Metはわずか数年で急速に拡張し、少数の顧客から大手クライアントを加えるまでに成長しました。この成長は祝うべきマイルストーンでしたが、同社は成功を持続させるためのシステムが必要であると認識していました。改善に意欲的なTech Metは顧客からのフィードバックに耳を傾け、最新式のERPシステムを探し始める時期が来たことを理解しました。同社には新しいシステムで解決すべき明確な課題がありました。デジタル化の欠如、プラントフロアの可視性、リアルタイムのデータです。会社が運営するための単一の情報源がなく、ほとんどのプロセスは様々なスプレッドシートで管理されていました。理想的には、新しいERPシステムが従業員をデジタルで接続し、生産の明確化を実現することでした。

航空宇宙請負業者として、Tech Metは生産および品質文書を最大30年間保管することが義務付けられています。これは、特に主に紙ベースの場合、どの組織にとっても膨大な量の文書です。特定の文書はオフサイトに保管されており、取り出すのが困難で時間がかかることがありました。デジタルERPシステムがない状態では、生産の可視性は口頭で実現されていました。Tech Metには献身的で才能あるチームがいましたが、詳細が見落とされる可能性がありました。同社が従業員と顧客の両方が信頼できる信頼性の高いビジネスシステムをデジタル変革し、開発する必要があることは明らかでした。

予期せぬ導入の旅

決定を下す前に、Tech Metは同社に最適なERPソリューションを見つけることに特化した小規模なタスクフォースを編成しました。彼らの調査は、市場で利用可能な様々なソリューションを審査し、それらが組織の成長するニーズにどのように対応できるかを確認する複数回の選定プロセスで構成されていました。マネージドサービスプロバイダからの推薦を受けて、同社はPlexに注目しました。Plexのハンズオンアプローチが、そのソフトウェアを他と差別化していました。システムインテグレータ(SI) Control+M Solutionsの支援を受けて、Tech MetはPlexが既存インフラにどのように適合するかを示すデモに参加しました。Plexの価値はTech Metに明確に示され、同社はクラウドベースのスマート製造ソリューションを導入することに意欲的でした。

Plexの導入プロジェクトは2020年初頭に正式に開始され、同様のチームがプロセス推進に専念しました。Tech Metは、導入の過程で重要な役割を果たしたと評価しているControl-M Solutionsのプロジェクトマネージャとも協力しました。すべての関係者が連携していたにもかかわらず、Tech Metの導入は世界的なCOVID-19パンデミックに直面したことで急転換しました。必須事業と見なされたTech Metは、政府によって営業継続を義務付けられました。これにより優先事項が競合し、同社は前例のない課題に直面しました。その結果、当初の導入タイムラインは遅延しました。小規模ながら力強い組織であるTech Metは、不確実性の中でも前進し続けました。

2021年、パンデミックから抜け出し始めた同社は、Plexの本稼働への取り組みを新たにしました。同社は再びControl+M Solutionsと協力し、軌道に乗せ、新しいERPシステムへのシームレスな移行を確実にしました。最大の課題は、現在のシステムから顧客データをPlexに移行する方法を見つけることでした。各部品に個別のプロセスルーターを持つことは現実的でないことがすぐに明らかになりました。代わりに、Tech Metは生産工程を一括で移行しました。この決定により、導入が加速し、プロジェクトに前向きな進展が生まれました。現在、Plexには2000以上の部品が登録されており、Tech Metがプロセス統合を続けるにつれて、さらに増加する予定です。導入の旅は予想よりも長くなりましたが、Tech Metは2023年10月2日に本稼働を成功させることができました。

Plexによる効率化された成功

過去1年間で、Tech MetはPlexへの移行から多くのメリットを実感しました。以前は主に紙ベースで、重要な文書は複数の場所に保管されていました。現在、生産および品質文書はPlexを通じてリアルタイムでアクセスでき、Plexのクラウドベースの特性により、これらの文書はどこからでもアクセス可能です。最大の改善点の1つは、Tech Metの収益への可視性と顧客請求の自動化です。Plex導入前は、生産請求の締めに1か月以上かかっていましたが、現在はわずか数日で完了します。さらに、Tech Metはジョブが出荷された直後に顧客へ即時請求できるようになりました。請求が手動で行われていた際は、顧客請求書の作成に1週間以上かかることもありましたが、Plex導入後はこの問題が解消され、コスト削減と収益の早期実現が可能となりました。

「[Plex]は確実に元が取れており、何度も元が取れていると断言できます...コストを節約していることは間違いありません。」- Robert Vaccaro, Technical Services Manager, Tech Met Inc.

現在、データは正確かつ容易にアクセス可能です。以前は知見が不足していたため、在庫が放置され、ジョブに割り当てられないままになることがありました。今では従業員が施設内の製品状況をより明確に把握できるため、手持ち在庫を効率的に活用できます。この可視性によりTech Met内に信頼の文化が生まれ、最も懐疑的だった従業員さえも納得させました。以前にERPシステムを使用した経験がある人は、Plexに迅速かつ容易に適応しました。他の人がもう少し時間を必要とした場合、それは単に変化には調整が必要だからです。「誰かにシステムを開いてPlexで作業してもらうと、すべてがシンプルになります。苦情はなくなります」とVaccaro氏は語ります。彼は、安定した収益数値と信頼できるデータへの可視性により、従業員がPlexの価値を理解できるようになったと考えています。

同社は今後もビジネスの成長と最適化を継続する計画です。Plexを活用し、Tech MetはPlex製造実行システムおよびQMSの導入を目指し、プロセスの自動化と品質データの効率化を進めています。同社は引き続きPlexシステムへのデータ移行を進めており、それらの部品を統合し、1か所で管理するメリットを享受するために尽力しています。さらに、Tech Metは生産計画のPlexへの完全統合にも取り組んでいます。この統合により、Tech Metチームは生産の可視性だけでなく、さらにプラントフロアの可視性も得られるようになります。成功した1年を経て、Tech MetはPlexで今後どのような展開が待っているかに期待を寄せています。

Tech Metについて

TechMetロゴ

Tech Met Inc.は、世界最先端の付加製造アプリケーション向けに、高度な化学的後処理および表面処理を実現する業界トップクラスの企業です。高性能金属合金を専門とするTech Metは、1988年以来、航空宇宙、医療、産業、商業市場に対して、前例のない精度と品質でサービスを実現してきました。航空機エンジン部品から脊椎インプラントまで、Tech Metのプロセス制御、リーン手法、Six Sigma認定プロジェクトマネージャが、最も厳格な仕様を満たす品質保証された製品を実現し、Nadcap AS7004およびAS7108認証を取得しています。

業界: 金属

所在地: ペンシルベニア州グラスポート

公開 2024年12月15日

トピック: 精密金属成形 スマートマニュファクチャリング デジタルトランスフォーメーション 成功事例 サプライチェーン管理/計画

注目のリソース

Loading
Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。