Loading
ケーススタディ
Recent ActivityRecent Activity

Summer Garden食品製造がダウンタイムの低減と機械性能の向上を実現

ケーススタディを閲覧

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
サマーガーデン食品製造

1日2回の12時間シフトで週5日稼働し、週に最大10万ケースのソースを生産する操業において、総合設備効率(OEE)は優先事項です。しかし、Summer Garden Foodsが2022年後半にPlex生産モニタを導入するまで、設備が可能な限り効率的に稼働していることを確認するために必要なデータの可視性が不足していました。

一目でわかる

  • ダウンタイムの低減
  • 機械性能の向上
  • オペレーターによる個人の日次OEEの知見

Plexには非常に多くのオプションがあります。アドオンモジュールでも追加のプログラミングでも、とてもシンプルです。これ以上簡単なものはありません。

Jason Morrow - Controls Technician, Summer Garden食品製造
 

「私たちはダウンタイムを見逃していました。ダウンタイムがあることは分かっていましたが、それを見つけることができませんでした。ケトルの収量が稼働時間と一致していませんでした。オペレーターが紙に書き込むよりも詳細なレベルでダウンタイムをトレースしたいと考えていました」と、Summer Garden Food Manufacturingのcontrols technicianであるJason Morrowは説明します。「Plexは容易に拡張可能です。1台の機械から始めて、やり方が分かったら、それを基に構築していくことができます。拡張性がPlexを選んだ最大の理由の1つでした。」

ダウンタイム分数の蓄積 

Summer Garden Food Manufacturingの最初のタスクは、重要な設備であるフィラーのダウンタイムをトレースすることでした。この機械のプロセスはロックウェル・オートメーション5300シリーズControlLogixプログラマブルコントローラーによって制御されており、すでに多くのデータを収集していました。Plex生産モニタを使用することで、この食品製造メーカはロックウェル・オートメーションコントローラーおよび他のいくつかのソースからデータを抽出するデータレポートを容易にプログラミングして取得することができました。

「シフトあたり4時間のダウンタイムがあることが分かりました。オペレーターは繰り返しドアを開けて機械を停止させ、調整を行い、そしてドアを閉めていました。ここで1分、そこで2分、ここで5分というのが、シフト全体で大幅に積み重なっていたのです」とJasonは言います。「しかし、オペレーターはそれを書き留めていませんでした。彼らはそれが大したことだとは思っていませんでした。しかし、シフトあたり3~4時間のダウンタイムは膨大なダウンタイムです。」 

この貴重な洞察により、同社は現在、機械の性能向上を支援するためのオペレータートレーニングと制御の改善に注力しています。Summer Garden Food Manufacturingが取り組んでいる戦術の1つは、オペレーターに個人の日次OEEに関する洞察を提供し、個人の認識と成長を促進する視覚化画面の開発です。

さらなる機械の可視化による生産性向上 

デジタルトランスフォーメーションの次のステップとして、Summer Garden Food ManufacturingはPlexプラットフォーム上の機械の数を拡大する計画です。 

「私たちは小規模から始めました。今度は、フィラーのアイドル時間を引き起こしている可能性のある、ライン下流の機械に分岐していきます。他の機械でも見逃している微小なダウンタイムがあるはずです」とJasonは説明します。「膨大な情報があるはずです。それをすべて掘り下げていけば、最終的には生産性が向上するはずです。」 

そこから、Summer Garden Food Manufacturingは、異なるソースの稼働時間を比較するなど、製品別に製造データを分析します。

「各製品から同じ速度を得られるように、赤いソースやバーベキューソースの運転をどのように改善すればよいでしょうか?」とJasonは例を挙げます。「Plexには非常に多くのオプションがあります。そして、アドオンモジュールであれ追加のプログラミングであれ、とてもシンプルです。これ以上簡単なものはありません。」

サマーガーデン食品製造について

サマーガーデン食品製造

サマーガーデン・フード・マニュファクチャリングは、各種バーベキューソースやパスタソースなど、小売および外食サービス市場向けの製品を製造・包装しています。創造的な製品革新、比類のない品質、そして優れた顧客サービスへの取り組みで知られるサマーガーデン・フード・マニュファクチャリングは、自社の主力ブランドであるジア・ルッサ、有名シェフブランド、プライベートラベル、ストアブランドの製造を続けています。

業種: 食品飲料

所在地: オハイオ

公開 2023年7月19日

トピック: 食品&飲料 スマートマニュファクチャリング デジタルトランスフォーメーション 成功事例

注目のリソース

Loading
Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。