Loading
ケーススタディ
Recent ActivityRecent Activity

Precision Coating、Plexからのデータ駆動型洞察による製造効率の実現

ケーススタディを閲覧

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Precision Coating、Plexからのデータ駆動型洞察による製造効率の実現

急成長するビジネスが明らかにした個別システムの課題

Precision Coatingは、マスキングおよびコーティングアプリケーション、付加価値のある表面処理、マーキング技術を含む複雑な表面技術ソリューションを顧客に実現することに尽力しています。医療機器業界の顧客と緊密に連携することで、Precision Coatingは生体適合性、耐久性、潤滑性、絶縁耐力を向上させる製品固有のアプリケーションを設計しています。さらに、Precision CoatingはISO 13485およびISO 14001認証を取得しており、これは医療業界の品質および法規制の遵守、ならびに厳格な環境サステナビリティ目標を満たすという同社のコミットメントを示しています。

一目でわかる

  • 複数拠点の複数システムをデータの唯一の正しい情報源に統合
  • 実際の製造コストに関するリアルタイムの洞察による利益の向上
  • 品質と製造間の重要なコミュニケーションチャネルの強化

「データの唯一の正しい情報源として、Plexはエンジニアリング、製造、品質などが多様な項目で協働する際に、チーム全体が常に同じ認識を持つことを実現します。Hudson施設のQuality ManagerであるLiam Cleggは、「Plexは、品質と製造間の日常的なコミュニケーションに活用できるレポートの作成だけでなく、経営幹部への月次・四半期レベルの報告、そしてその中間にあたるあらゆるレベルでのレポート作成も可能にします」と述べています。」

Liam Clegg - Quality Manager, Hudson
 

数年にわたる事業拡大の結果、Precision Coatingは業務運営において高度にカスタマイズされた複数のシステムに依存するようになっていましたが、これらのシステムは自然成長や取得を通じた継続的なニーズに応えることができませんでした。同社の3拠点全体で6つの異なるシステムが使用されており、大規模な手作業による照合作業が必要でした。さらに、チームはソフトウェアに記録されていないプロセスのデータを記録するために、Excelや紙に依存していました。

Precision Coatingは、全拠点にわたるデータの唯一の正しい情報源を実現し、ビジネスデータとKPIへの可視性を高め、より迅速かつ信頼性の高い意思決定を促進するシステムの必要性を認識しました。新しいスケーラブルなソリューションを導入することで、同社は成長に追いつかなくなった個別のシステムから脱却し、スマートマニュファクチャリングへとアップグレードすることができました。

15ヶ月間の評価の後、8名の従業員からなる部門横断的なSelection Committeeは、主要機能として製造実行を持つPlexがPrecision Coatingのニーズに最適なシステムであると全会一致で決定しました。クラウドベースのPlex Smart Manufacturing Platformは、全工場における生産ライフサイクルのリアルタイムビューを提供する企業全体のデータの唯一の正しい情報源を実現し、Precision Coatingが性能を向上させ、収益を増加させ、コストを削減することを可能にしました。

Precision Coatingは、製造実行システム(MES)、品質管理システム(QMS)、エンタープライズ・リソース・プランニング(ERP)を包括するソリューションの探索において、4つの主要な目標に焦点を当てました。 

1) 生産性向上 

2) KPI推進能力の向上 

3) レポート作成の簡素化と強化 

4) 顧客満足度の向上

評価期間中に8つの潜在的なソフトウェアソリューションが検討され、最終的に4つの有力候補に絞り込まれました。約30名の従業員がニーズ評価と選定プロセスに参加し、理想的なシステムの最も価値ある機能を特定することで、現状・将来・理想の状態を効果的に評価し、最終的にそのソリューションを利用するチームからの賛同を得ることができました。これにより、使いやすい、文書化とトレーニング、ISO認証をサポートする品質コンプライアンスなど、主要な優先事項について企業全体で合意することができました。

Plex Professional Servicesによる価値実現までの時間短縮

Precision CoatingによるPlexの導入は、2021年8月にマサチューセッツ州ハドソンの拠点で開始されました。Plex Professional Servicesチームによる洞察とクラス最高のベストプラクティスの実現を受けながら、プロジェクトチームは、エグゼクティブスポンサー、steering committee、主要機能の導入チーム、およびsite championsで構成されました。

「Professional Servicesのサポートは、私たちの成功に不可欠でした。私たちは自社のビジネスプロセスと医療機器製造メーカとしての要件について優れた知識を持っていました。しかし、チームにはシステム導入に関する知識が限られていました。Plexチームは、システムに組み込まれたワークフローとより良く整合するようにプロセスを適応させ、データニーズと移行経路を定義し、レポートを構造化することを実現してくれました。また、Plexのエグゼクティブリーダーシップは医療機器製造業界バーティカルに非常に協力的でコミットしており、私たちが規制環境特有の要件を理解してもらう際にも大変心強かったです」と、Precision CoatingのPresidentであるBill Ellerkamp氏は述べています。 

同社は、新しいPlexシステムで注文と工程表を作成し、従業員と手順を確認することから始めました。定期的なコミュニケーションの頻度により、すべてのチームメンバーが実装プロセスを最初から最後まで理解し、Plexプラットフォーム(MES、QMS、ERPを含む)が、計画から生産、報告に至るまで、ビジネスのあらゆる側面にどのように影響するかを強調しました。 

2022年7月に本社で稼働開始した後、Precision Coatingはコスタリカと残りの米国拠点でも稼働を開始しました。彼らは最初の導入から得た教訓を活用し、追加施設でのプロセスを合理化しました。Director of Business Planning and AnalysisのJon Audette氏は、ハドソンでの最初の導入に続く残りの拠点では、チームが「初日から稼働し、安心して使用できた」と述べています。

データ駆動型洞察によるプラントフロアの制御

リアルタイムで全工場の生産ライフサイクル全体を1つのシステムで把握できるようになったことで、Precision CoatingはPlex MESおよびERPを通じて実際の製造コストに関する洞察を得ることができ、利益に対する可視性が向上しています。生産状況を検証するのに役立つ直感的なダッシュボードにより、Jon Audette氏は次のように述べています。「Plexは、月末に計算するのではなく、製品別およびバリューストリーム別にコストを理解するのに役立ちます。」

例えば、Plex導入前は、生産上の問題が発生した際、従業員はスキャンされたすべての工程シートを手作業で確認しなければなりませんでした。現在では、この情報をPlex MESで迅速かつ効率的に検索できるため、時間を節約し、医療業界にサービスを提供するISO認証企業として重要な焦点である、潜在的にコストのかかる品質問題を軽減することができます。これは、生産性の向上とコスト削減という同社の目標達成に貢献しているプロセス改善の一例に過ぎません。コストをより深く理解することで、より良いコミュニケーションが生まれ、最終的にはお客様満足度の向上につながります。さらに、同社は適切な在庫管理と100%の在庫精度の達成に向けて取り組んでいます。

Plexを導入する前は、プロセスシートやジョブシートなど多くの必要な手順において、チームは紙とペンで対応していたため、手作業によるエラーや品質問題が発生する余地がありました。現在はすべてがデジタル化されており、「オペレーターたちもこれに満足しています」とハドソン工場のLab ManagerであるMichael Draheim氏は述べています。Plexでプログラム可能で検索可能なデータ(化学薬品の有効期限など)を使用することで、コストのかかる問題の防止や軽減に役立っています。Precision Coatingは特に、スペイン語を話す直接労働者が多いことから、使いやすいを促進するため、PLEXを英語とスペイン語の両方で導入することを選択しました。

Plexを通じて、Precision Coatingはリーンかつ自動化されたプロセスに注力し、デジタルペーパートレイルの作成と、以前使用していた紙やExcelベースの方法に代わる、より多くの記録のための報告の一元化を実現しています。デジタル機能の向上により、PlexはPrecision Coatingがよりサステナビリティに優れた企業になることも支援しています。Costa RicaのPrecision CoatingのGeneral ManagerであるWalter Romero氏は次のように述べています。「Plexのおかげで、紙をほぼなくしてデジタル化することができ、よりサステナビリティに優しくなりました。」

コミュニケーションと可視性による従業員エンパワーメントの支援

Plexのクラウドベースの特性により、可視性と連携が向上し、米国とコスタリカの拠点全体での企業全体の標準化とコミュニケーションが促進されました。Plexのデータの唯一の正しい情報源と強力なレポート機能により、全員が同じ認識を持ち、優先事項と目標に注目しながら、同じシステム内でより効率的に協力することができます。Woonsocket工場のGeneral ManagerであるAmit Jonchhe氏は、「Plexは優れた計画機会を提供するとともに、プロセスの明確な全体像と理解をもたらします」と述べています。

Plexの多言語・多通貨形式も、コミュニケーションの強化を支援する重要な機能でした。Precision CoatingのCosta Rica拠点には、スペイン語を話す従業員がおり、米国拠点とは異なる通貨を使用しています。Senior Director of Commercial OperationsのNilsa Marino氏は、「Plexにより、ビジネス全体と各拠点を日々確認できるようになりました。日常的なコミュニケーションが、必要とする人々にとってより可視化されています」と述べています。

Plexのユーザフレンドリなインターフェイスにより、現場のオペレーターやその他の担当者は迅速に学習・適応し、周囲の人々に教えることができるようになりました。カスタマイズ可能な自動レポートと改善された検索機能により、同社は時間を節約し、従業員の生産性を向上させました。人々は、自分たちのアイデアがより頻繁に聞き入れられ、実行に移されるようになったことで活気づき、意欲を高めており、仕事の成果を目にするまでのタイムラグもほとんどありません。

"Plex導入以前は、財務、プロセス、品質の面で会社の目標を達成するために、さまざまなシステムが使用されていました。Plexは、システムの統合と可視化にプラスの影響をもたらしました。Plexは当社をグローバルに次のレベルへと導いてくれると信じています。" - Ricardo Sequeira, Group Quality Systems Manager

Plexで次の成長段階を見据えて

Precision Coatingチームは、製品数量トレーシング、可変BOM、原価計算とマージン計算など、Plex MES、QMS、ERPスイート内のすべての効率性をまだ完全に活用できていないことを認識しています。しかし、チームは追加モジュールをオンライン化し、機械統合やIIoTなど、Plexの機能を段階的に探求し続ける計画を持っています。従業員が新しいシステムに適応する中で改善の余地はありますが、可能性は無限大であり、Precision CoatingチームはPlexを選択したことが正しい選択だったと確信しています。

Plexに賛同するチームと、頼りになる社内の“Plexperts”の増加により、Precision Coatingの生産性向上、KPI推進能力の改善、レポート作成の簡素化、顧客満足度の向上という目標は手の届くところにあります。

について

Precision Coatingロゴ

Precision Coatingは、医療用ワイヤ、医療機器、器具の価値と性能を向上させる革新的な表面改質ソリューションを開発しています。Precision Coatingのクラス最高のプロセスと技術により、画期的な特性と業界最高の直行率を実現しています。チームは顧客と緊密に連携し、機能性能、品質と法規制の遵守、外観の完全性を実現するカスタムアプリケーションを開発しています。65年以上の経験と米国およびコスタリカでの事業拠点を持つPrecision Coatingは、シームレスなサプライチェーン体験を実現しています。同社は、すべての主要な地理的拠点において、医療機器製造の厳格な要求を満たすことに尽力しています。

業界: 医療

所在地: マサチューセッツ州ハドソン

公開 2024年3月4日

トピック: デジタルトランスフォーメーション 成功事例

注目のリソース

Loading
Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。