Jay Industriesは、オハイオ州マンスフィールドを主な拠点とし、自動車部品および農業部品を製造する金属加工会社です。
- 既存のERPシステムは信頼性の低い生産データを提供し、製造業務をサポートできませんでした
- 不正確なデータによる在庫管理の不備
- リアルタイムの洞察がないため、確信を持ったビジネス意思決定の困難
- 年間USD 152,000のコスト削減の実現
- 在庫差異の86%削減
- OEE(設備総合効率)の6%向上
- 機械稼働率の8%向上
課題
より優れた管理体制を求めて
不正確で信頼性の低いデータが、フロントオフィスからプラントフロアに至るまで会社を悩ませていたため、Jay Industriesは、この金属ファブリケータの業務と成長をより良くサポートするERPシステムへ移行する時期であると認識していました。在庫管理が最大の課題であり、システム改善の主な動機となりました。同社はコンテナの数量を記録していましたが、在庫のシリアル化は行っていませんでした。このため、在庫を正確にトレースすることがほぼ不可能となり、生産全体で混乱が生じていました。
「不正確な数値が生産スーパバイザに報告されていました。手持ち数量があると表示されていても、実際にはその数量がなかったのです」と、Jay IndustriesのDirector of Business OperationsであるErnie Smith氏は説明します。
「私たちの情報はあちこちに散らばっていました。定期的に使用するのをやめた人もいました。そうなると、生産状況や生産性に基づいた意思決定ができなくなります。ビジネスを運営するために必要なものが単に揃っていなかったのです」と、Jay IndustriesのPresident兼CEOであるPaul Boggs氏は語ります。
ソリューション
即時の生産可視化
在庫を最重要視し、生産工程全体の可視性向上を目指していたJay Industriesは、Plex ERPを導入しました。このスマート製造ソリューションは、同社が求めていたリアルタイムの生産データ、より厳格な在庫管理、顧客需要予測を正確に提供しました。Plexソリューションはまた、従業員が画面上の数値を信頼できると安心し始めたことで、施設内に信頼の文化を醸成しました。
Plex ERPの初期導入後、Jay IndustriesはPlex製造実行システムオートメーション&オーケストレーションも導入しました。同社は、Plex製造実行システムオートメーション&オーケストレーションが提供する詳細なプラントフロアの知見を求めており、これによりOEE(総合設備効率)などの主要指標を測定・向上することが可能になりました。このテクノロジーはまた、Jay Industriesが特定の工程を自動化し、正確なワークセンターのステータスを確保することも可能にしました。
結果
施設全体の業務改善
Plexのライブデータの影響は、Jay Industriesの生産全体で即座に実感されました。同社が新しいERPシステムの使用に慣れるにつれて、レポートの構築を続け、洞察を活用して改善可能な業務領域をより深く理解するようになりました。Plex導入前は、年末に15%の在庫損失がありました。導入後は、実在庫とデジタル上の在庫との差異が2%以内に収まっています。
Plexの影響は在庫管理を超えて広がっています。プラントフロアの可視性が向上するにつれて、プラントフロアの制御も向上しました。ワークセンターのステータスがはるかに正確になり、スーパバイザはどの機械がアクティブか、どの機械が停止しているか、どの具体的な問題に対処する必要があるかを把握できるようになりました。予定外のダウンタイムに関する新しいデータを活用することで、Jay Industriesは機械の稼働率を8%向上させました。
「売上の可視性、製造工程の可視性、生産効率、そして手持ち在庫の把握は、今日の環境で事業を運営するあらゆる企業にとって極めて重要です」とBoggsは説明します。「データそのもの、そしてそれを報告するPlexの能力が、戦略的観点から当社のビジネス運営方法を本当に変えました。」
Plex MESオートメーション&オーケストレーションによるデータ駆動型意思決定
Plex MESオートメーション&オーケストレーションの導入により、Jay Industriesとその機械オペレーターは効率に対する意識を高めることができました。オペレーターは、事後的にではなく、リアルタイムで性能を視覚的にトラッキングし、調整することができます。Plex MESオートメーション&オーケストレーションを通じて提示されるパフォーマンスボードは、オペレーターが特定のマイルストーンを達成することを促し、生産性と生産量の両方の向上につながりました。
「Plex MESオートメーション&オーケストレーションによる最大の改善は、おそらく意識の向上です。性能を測定でき、直接的なフィードバック、即座のフィードバックを提供できると、オペレーターがワークセンターにアプローチする方法のダイナミクスが変わります」とBoggsは語ります。
Jay Industriesは現在、Plex MESオートメーション&オーケストレーションが提供する自動ステータス更新により、OEEを正確に測定できるようになりました。全体として、同社は6%のOEE向上を実現しました。このOEE向上は、機械が残業稼働しなくなったことも一因となり、年間USD 152,000という印象的なコスト削減につながっています。Plex MESオートメーション&オーケストレーションにより、Jay Industriesは生産データを効果的に活用し、生産工程のさまざまな部分を改善することに成功しました。
公開 2024年12月20日
注目のリソース