クラウドベースのサービスを検討する際には、ソリューションの機能や性能だけでなく、基盤となる提供モデルの違いを理解することが重要です。携帯電話と固定電話を比較してみてください。どちらも同じ機能を果たしますが、携帯電話は自由に移動できます。全体的な満足度という点では、主要機能よりもプラットフォームの方が重要である可能性があります。
「クラウド」という用語でマーケティングされている提供モデルは多岐にわたりますが、製造技術で最もよく見られるのは、サービスとしてのインフラストラクチャ(IaaS)とSaaSの2つです。大手製造メーカがオンプレミスオプションを犠牲にしてクラウドERPソフトウェアソリューションへ積極的に移行している中、クラウド MES(製造実行システム) やERPソフトウェアソリューションへの長期投資を行う際には、いくつかの基本的な違いを理解することが重要です。
サービスとしてのインフラストラクチャ(IaaS)は、処理能力とストレージ容量をユーティリティ型サービスに変えることを目的としています。自社のデータセンターでハードウェアを購入・管理するのではなく、容量、性能レベル、物理的な機器のセキュリティと稼働時間のレベルをリースします。純粋なIT的観点から見ると、メリットは大きいです。データセンターを構築・運用する必要がなくなり、事実上無限の弾性とスケールが得られます。より多くのスペースが必要になれば、新しいサーバーを購入・設置・保守するのではなく、単にレンタルすればよいのです。
しかし、サービスとしてのインフラストラクチャ(IaaS)では、ソフトウェアの実装、アップグレード、統合、バージョン管理にITスタッフが対応する必要があります。絶えず変化するセキュリティ環境や規制の更新への対応も自社で行う必要があります。従来のERPソフトウェアソリューションプロバイダーは、サービスとしてのインフラストラクチャ(IaaS)を最新式 クラウドERP ソリューションとして自社を正当化する方法として販売しようとしてきました。同じ古いソフトウェアをユーティリティスタイルのインフラストラクチャと組み合わせているだけです。結局のところ、顧客は同じ長期的なアップグレードとメンテナンスの悩みを抱えることになります。
一方、SaaSは、 ERPソフトウェアソリューション 全体がサービスとして提供されるモデルです。処理とストレージが含まれるだけでなく、アップグレードも含まれます。SaaSにより、企業はインフラストラクチャ、メンテナンス、ソフトウェアコードや修正の管理にリソースを投資することなく、ソフトウェアサービスをサブスクライブできます。
Plexでは、SaaSの原則を非常に真剣に受け止めています。Plex Smart Manufacturing Platformは単一のコードラインで構築されています。クラウド専用に構築されたPlexのバージョンは1つだけです。顧客の100%が同じ製品を使用しています。イノベーションへの投資の100%が、毎日その製品に注がれています。Plex Smart Manufacturing Platformは毎日更新されるため、アップグレードが不要になりました。新機能はリアルタイムで展開され、企業は必要なものを選択するだけです。その通りです。テスト環境で機能を試し、適切と判断したら自社の運用で有効にするのです。
市場には常に新しい用語や定義が登場しますが、私たちは毎日同じ原則に基づいて活動しています。それは、より高い効率性、生産性、品質、コスト削減をサポートすることで、製造組織がより成功するのを支援する方法です。SaaSは、製造組織からITの負担を取り除き、かつ継続的なイノベーションを提供するプラットフォームを提供します。これは強力な組み合わせです。
詳細をお知りになりたいですか? Mint Jutrasのアナリストレポート「The Appeal of SaaS ERP」をご覧ください。
関連記事