ここ数年、COVID-19やその他の混乱など、あらゆる業界の企業の利益に影響を与える重大な出来事がありましたが、収益性を維持し、利益を最大化することは終わりのない追求です。
企業は、ボトムラインを向上させるために、監査を実施し、改善施策を導入し、サプライヤに原材料コストの削減を求めることがよくあります。しかし、細部に隠れているのは、多くの人が認識している以上に影響を及ぼす累積的な問題群です。
これらの問題は、収益性を侵食する不足電流を生み出します。そして多くの場合、マネージャーは利益に影響を与える重要なコストセンターにつながる他の重要な手がかりを見逃しています。千の傷による死の累積的な脅威は、同じくらい、あるいはそれ以上に厄介です。
利益が失われる仕組み
製造企業は、製品品質を向上させ、リードタイムを短縮しながら、効率性と収益性を高めるという強いプレッシャーにさらされています。多くの企業は、明白ではないかもしれない課題のために、これらの目標を達成するのに苦労しています。
これらの隠れた課題のそれぞれが、キャッシュフローを減少させ、利益に影響を与える可能性があります。しかし、それらが合わさると、企業のボトムラインに大きな影響を与える可能性があります。利益が失われる7つの方法を以下に示します。
- 手動の生産予測 - 従来の生産予測方法は時間がかかり、多くの手作業を必要とします。このプロセスはエラーが発生しやすく、遅延や不正確さにつながり、生産コストを増加させます。
- バラバラなソフトウェアシステム - 組織内の異なる部門が別々のソフトウェアシステムを使用すると、コミュニケーションのギャップが生じる可能性があります。MESのような生産システム、保守CMMSソフトウェア、品質および在庫管理システムは、時に相互運用可能です。出力は標準化または合理化されていないため、全体像を把握するのに消費できず、エラーや漏れ、意思決定の遅延のさらなる機会につながります。
- データサイロ- データがサイロ化されていると、サプライチェーンの全体像を把握することが難しくなります。これは、機会の損失とコストの増加につながる可能性があります。コミュニケーション問題を引き起こすこれらの別々のソフトウェアシステムは、異なる用語、データ構造、測定単位、分析機能を利用することがよくあります。
- 不適切な在庫管理- 不適切な在庫管理は、過剰在庫につながり、資本を拘束してコストを増加させる可能性があります。また、需要が手動で予測されたために部材不足につながる可能性もあります。過剰在庫の結果はキャッシュフローを拘束し、在庫不足は注文履行の損失または遅延につながります。
- 配送と物流– 配送と物流は、在庫管理、需要と供給の計画、購買と並んで、サプライチェーンに不可欠です。すべてを別々のエンティティとして管理することは、重要なデータと接続性を失うことを意味し、透明性が損なわれます。その結果、配送コストの増加、遅延、または緊急輸送が発生します。
- サプライチェーンの可視性の欠如 - 企業は、サプライチェーンへのリアルタイムで可視化がなければ、業務を最適化してコストを削減する機会を最大化することはできません。この問題は、サプライチェーン内の部門が別々に管理され、別々のソフトウェアやサイロ化されたデータに依存している場合、大幅に悪化します。
- 効果的でないサプライヤ管理 - 不適切なサプライヤ管理は、遅延、品質問題、コストの増加につながります。この管理ミスも、多くの場合、切断されたプロセスと欠落または古いデータの結果です。
自動化とソフトウェアが失われた利益を見つける方法
上記のすべてのネガティブな変数は、外部サプライチェーンに影響を与えることで利益を減少させます。しかし、企業にはこれらの力を軽減し、サプライチェーンを管理下に置き、利益をボトムラインに戻す機会があります。
Plex製造実行システムのような堅牢な製造実行システム(MES)は、原材料段階から生産、出荷まで、製造プロセス全体を監視、追跡、制御します。この動的なソフトウェアは、リアルタイムまたはそれに近い状態で動作し、生産サイクル全体を通じてサプライチェーンプロセスの管理を可能にします。
カスタマイズされたアプリを通じて、複雑なプロセスフローを自動化し、最も重要なステップまで掘り下げる、シンプルでローコードな自動化を可能にします。システムは、動作データをキャプチャし、品質チェック、作業指示、変更オーダー、その他のワークフローコンポーネントに適用するように構成することもできます。
このプロセスの鍵は、高度なエッジコンピューティングによる接続性です。機械資産は、生成された瞬間に工場フロアでデータを整理および分析し、待ち時間を削減し、自動化を強化します。Plex製造実行システムは他のソフトウェアと相互運用可能であり、内部製造サプライチェーンが正確でリアルタイムの実用的なデータを持つエコシステムを作成します。
内部サプライチェーンの確保
生産プロセスが機敏で、自動化され、最適化されると、外部サプライチェーンに流れるリップル効果が生まれます。
Plex製造実行システムは、自動化と分析でこれらの内部の力を確保し、リアルタイムのデータでサプライチェーンの残りの部分を改善し、強化するソリューションに集中できるようにします。
自動化とソフトウェアでサプライチェーンを強化する方法の詳細については、Smart Manufacturing Software Buyer’s Guideをご覧ください。
関連記事