現代の製造業は複雑です。完成品が効率的かつ欠陥なく生産されることを保証するためには、実証済みで再現可能なプロセスが必要です。生産プロセスを監視・評価するための定期的な監査も、高品質を維持するために不可欠です。
監査は、プロセスと手順の一貫性を確保し、完成品が品質基準および仕様に従って製造されていることを保証します。監査はコンプライアンスにおいて特に重要です。規制が増え続ける中、監査で不十分な結果となった企業は、安全性の欠如、製品リコール、多額の罰金のリスクにさらされる可能性があります。
監査データは、改善が必要な領域の特定、業務の合理化、プロセスの改善、規制要件への準拠において重要な役割を果たします。
製造監査データの種類
製造監査データは、内部と外部の2つのカテゴリーに分類できます。内部監査データは、企業が収集・分析するデータを指します。外部監査データは、サードパーティ監査人が製造プロセスや製品を評価するために収集するデータを指します。これらの監査は、企業が関連する法律や規制に準拠していることを確認するために政府や標準化団体によって実施される場合があります。または、製造企業のサプライヤ評価の一環として顧客によって実施される場合もあります。
手動監査とソフトウェア駆動監査の違い
手動監査では、紙ベースのフォームやチェックリストを使用してデータを収集します。データはスプレッドシートや他のデータベースに入力され、人による分析が行われます。手動監査は時間がかかり、エラーが発生しやすいです。また、労働集約的であるため、収集されるデータ量は自動監査よりも少なく、精度と価値が低下します。
ソフトウェア駆動監査では、多くの場合高度なQMSやERPシステムの一部である専用ソフトウェアを使用してデータを収集・分析します。ソフトウェアはユーザーごとにカスタマイズ可能で、データはリアルタイムのデータです。これらの監査は、プロセス、品質、環境など幅広いデータストリームにわたる分析機能により、より包括的です。
ソフトウェア駆動監査の利点
ソフトウェアによる監査プロセスの自動化には、以下のような大きなメリットがあります。
データ精度の向上
自動監査は人的エラーを排除し、収集されたデータの正確性と信頼性を確保します。欠陥の特定、生産性能の隠れた傾向の発見、改善が必要な領域の特定を行うように構成できます。
データ収集の合理化
ソフトウェアは、スマート製造環境内のセンサー、データベース、その他のシステムなど複数のソースからデータを取得するように構成できます。この機能により、手動でのデータ入力が不要となり、現在起こっていることを明らかにするため、プロセス監査におけるデータの価値が高まります。
効率の向上
自動監査は手動監査よりも迅速に実施できるため、企業はより頻繁に製造プロセスを評価できます。このスピードは分析を通じて実用的な洞察に変換されるため、オペレーターやマネージャーはイベントを見逃すことも、介入が遅れることもありません。この機能により、効率が向上し、コストが削減され、生産性が向上し、より優れた品質管理が実現します。
標準化されたプロセス
ソフトウェアにより、企業は標準化を徹底するための運用手順を展開できます。この標準化はプロセスの一貫性を保ち、再現可能なプロセスのトレーニングの基礎となり、説明責任を向上させます。
コラボレーションの向上
自動監査により、チームメンバーが監査プロセスで容易に協力できるようになります。スマート製造環境では、システムはサイロ化されていないデータを活用し、単一の真実のバージョンの下で動作します。この一元化されたデータアクセスと利用アプローチにより、全員が同じ認識を持つため、コラボレーションが容易になります。
データ駆動型ソフトウェアによる監査の高度化
製造監査データは、品質とコンプライアンスの維持、業務の合理化、改善領域の特定に不可欠です。しかし、手動監査はエラーが発生しやすく、企業をリスクにさらします。高度なQMSのような堅牢な自動化ソフトウェアは、リアルタイムのデータと分析を提供し、効率、精度、一貫性を向上させます。
監査データ、QMS、その他スマート製造環境内で機能する重要なソフトウェアについてさらに知りたい場合は、Smart Manufacturing Software Buyer’s Guideをご覧ください。
または、こちらからお問い合わせください。
関連記事