Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

付加製造実行システムとは何ですか?

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
付加製造

付加製造(AM)は、3Dプリンティングの産業生産における名称です。コンピュータ支援設計(CAD)または3Dオブジェクトスキャナーを使用して、付加製造は通常層状に材料を堆積させることで三次元オブジェクトを作成することを可能にします。生産が成長を続け、付加製造が工業化するにつれて、製造メーカは付加製造ワークフローを管理するための効果的な戦略を必要としています。付加製造実行システム(MES)は、ワークフローソフトウェアを活用し、より高いトレーサビリティの実現、洞察の提供、ベスト・プラクティス・プロセスの確立を支援します。本ガイドでは、付加MESについて詳しく解説し、主なメリットや、貴社がこのソフトウェアに投資する適切なタイミングを認識する方法についてご紹介します。

付加製造実行システムとは?

競争の激しい産業では、製造メーカは高品質な製品を速度到達時に、かつ多大なコストをかけずに製造するという圧力にさらされています。そのため、企業はこれらの製造要求を満たすために、リーンプロセスや新技術の導入を常に模索しています。EYの最近のレポートによると、46%の企業が2022年までに最終部品生産に付加製造を採用する計画を立てています。付加製造は、製品をより効率的かつコスト効果的に生産する手段と見なされていますが、最大限の効果を発揮するためには、製造メーカは付加製造実行システムを活用し、生産の可視化、リソース管理、積極的な意思決定の実現、計画およびスケジューリングの最適化を図ります。

製造実行システムは、従来の製造においても同様の機能を果たします。この技術は稼働時間の増加、在庫の削減、管理の全体的な効率向上(ショップフロアから製造までの生産サイクル全体)を支援します。このソフトウェアは非常に効果的ですが、付加製造実行システムの独自要件には適していません。これは、付加製造が設計・生産・プロセス管理に異なるアプローチを持ち、後処理工程の管理や品質保証の実施に必要なステップが従来の製造とは大きく異なるためです。これらの違いにより、企業は付加MESソフトウェア導入による独自のメリットを理解し、自社の生産工程がこの技術から大きな恩恵を受けられるかどうかを認識することが重要です。

付加製造実行システムの7つの主なメリット

付加製造実行システムは、生産チームが生産で使用するソフトウェアから最大限の効果を引き出せるよう設計されています。主なメリットをより詳しく理解することで、製造メーカはこの技術のビジネスケースを構築できます。

1. リソースの最適化

付加MESソフトウェアは、組み込みアルゴリズムを用いて注文を処理し、プリントジョブを機械に割り当てます。これらの機能は、ジョブの優先度、機械の可用性、注文日、材料の可用性、プリントベッドサイズに関するデータに基づいて実行されます。これにより、人間の計算よりもはるかに正確となり、リソースの効率的な活用が実現します。付加MESソフトウェアはまた、可能な限り少ない電力・材料・人的労力でジョブを完了させ、企業のコスト削減に貢献します。

2. 効率的で自動化されたワークフロー

付加MESは、スプレッドシートや手作業のプロセスを効率的で自動化されたワークフローに置き換えます。付加製造業務が拡大すると、データ収集やスケジューリングを手作業で行うことがボトルネックとなる場合があります。人的エラーや可視性の欠如は、ソフトウェアの能力を制限する要因となります。付加MESは、デジタルプラットフォーム上で手作業プロセスを自動化・連携し、手作業の削減と効率向上を実現します。

3. 完全なトレーサビリティ 

付加製造実行システムは、原材料から完成品までの製品の軌跡を記録できます。これは生産工程の全体的な効率向上に活用でき、購入する製品のライフサイクル全体像を求める顧客にも有用です。 

4. 遅延予測 

付加MESはリアルタイムの機械データを監視し、スケジュール時間を追跡して将来のリードタイムを推定します。このデータを活用し、ソフトウェアは潜在的な遅延を予測して顧客に通知できます。これにより、電話やメールによる両者間のやり取りが減少します。

5. 運営費の削減

付加MESによる自動化と効率的で自動化されたワークフローは、企業の運営費の削減に貢献します。自動化により人件費が削減され、人的リソースは高付加価値業務に集中できます。データを活用した作業スケジューリングや材料発注により、無駄なリソースコストも削減され、コスト管理と生産の最適化が実現します。 

6. 接続と標準化 

付加製造実行システムは、生産工程の異なる要素間のコミュニケーションを促進します。このソフトウェアは、注文管理、機械管理、後処理などのプロセスを接続し、各製造段階間の円滑なコミュニケーションを実現します。すべてのプロセスを1つのソフトウェアで接続することで、ユーザーは生産管理を容易に行え、各段階間で情報を手動で移動する手間が省けます。 

7. スケーラビリティ 

付加MESソフトウェアの活用は、成長に不可欠です。組織の付加製造生産が増加するにつれ、成長に対応し、ビジネスの進化するニーズに応えるワークフローソフトウェアが必要となります。付加MESの導入により、組織は急速な成長や生産量増加にも柔軟に対応できます。 


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型のスマートマニュファクチャリングソリューション分野におけるリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出す力を提供しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続し、自動化し、追跡し、分析することで変革を推進する能力を実現します。Plex Smart Manufacturing Platformには、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、産業用IoT、分析のためのソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンをつなぐことで、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。