宇宙からの侵略ロボットを題材にした古い白黒映画は、週末のケーブルテレビの定番です。厳しい表情の軍関係者、銃、戦車、不安そうな政治指導者に囲まれた開けた野原に着陸する宇宙船は、常に腕を振り回すロボットと人類に迫る破滅を明らかにしていました。
巨大なプロパンタンクとステロイドを使用したブリキ男を掛け合わせたような恐ろしいロボットから、私たちは大きく進歩しました。今日の先進的なデジタル技術ソリューションは、洗練され、高速で、多くの産業に力を与えています。
そして、惑星支配とは対照的に、製造業のような産業にとって、これらの進歩は生産のルネサンスを迎え、スマート製造技術を活用する企業がリーダーになることを可能にするためにここにあります。
私たちは害を及ぼすつもりはありません
スマート製造は、多くの先進的および新興技術を使用して、データ駆動型の分析を生成し、それらをすぐに使用できる情報に変換して、完全に可視化されたデジタル工場を作成します。各技術には独自の役割があり、ほとんどはあらゆるタイプの製造にカスタマイズされた形で適用できます。
これらの技術力が貴社をスマート製造のリーダーに変える方法の一部を以下に示します。
- 生産モニタ – 生産モニタソフトウェアは性能を追跡・測定します。また、マシンレベルでの自律的または半自律的な意思決定を含むプロセスの自動化を促進します。ERP、MRP、QMS、CMMSなどのレガシーソフトウェアシステムにもシームレスに統合できます。
- 高度な分析 – 高度な分析はスマート製造の特徴です。リアルタイムのデータを消費可能でカスタマイズされた、関連性の高い洞察に変換します。スタッフはこのデータを活用してマシンレベルで意思決定を行うことができ、経営層は異なる洞察を用いてビジネスモデルの最適化や成長計画を立てることができます。
- 人工知能(AI) – AIは分析をさらに進めて、処方的および予測的な価値を提供します。多くの製造メーカでは、AIは協働ロボット(コボット)として人間と並んで作業し、より重いまたは危険なタスクを実行できます。他の製造メーカでは、生産の性質により、シフトや部門が完全にロボット化された「消灯」製造が可能になる場合があります。
- 機械学習(ML) – AIの分岐として、機械学習はプロセス最適化のための強力なツールです。高度なアルゴリズムを用いて、MLシステムは既存のデータセットからパターンを識別する教師あり学習、またはまだ価値が明らかになっていないデータセットからトレンドを識別する教師なし学習として動作できます。
- 付加製造 – 3Dプリンティングとしても知られる付加製造は、生産設備、製品設計、R&Dに対して非常に高い汎用性を提供します。生産面では、3Dプリンティングにより部品在庫を削減するためのスペアパーツをオンデマンドで提供できます。製品設計では、最終製品を再現するモデルをより費用対効果の高い方法で作成し、評価に活用できます。R&Dでは、従来のR&Dシステムよりも高速な反復を可能にし、材料と時間を節約します。
- IIoT – IIoTは新興技術からアクティブかつ重要なスマート製造の一部へと進化しました。この技術はソフトウェア、センサー、エッジデバイスを組み合わせて、完全に統合されたデータエコシステムを構築します。機械は自律的または半自律的な意思決定を行うようにプログラムできます。データ処理と分析はリアルタイムで行われ、機械が人間の能力を超えて迅速に動作・応答できるようにします。
- デジタルツイン – これにより、仮想製品の作成が可能となり、設計の最適化、品質向上、より優れた製品性能と廃棄物削減につながる弱点の特定が実現します。生産や現場性能からのデータがデータストリームに追加されることで、デジタルツインは理論的または「理想的な」KPIを構築し、製品およびビジネスプロセスの課題特定に役立ちます。
- エッジコンピューティング – スマート工場やスマート製造の初期はクラウドベースのプラットフォームに高度に集中していましたが、クラウドベースのプラットフォームが基盤である一方、エッジコンピューティングはスマート製造をより分散化された概念へと進化させています。エッジコンピューティングはクラウド処理に必要なバンド幅を削減します。これは機械データの量が増加し続ける中で重要な要素です。また、マシンレベルの待ち時間を削減し、自律的および半自律的な運用をより安全かつ予測可能にします。
- 高度なロボット – もちろん、ロボットに関する話題には実際のロボットが欠かせません。消灯、並列コボット、または危険で繊細な作業を担うロボットなど、製造をより安全かつ精密にするためのロボット技術は成長を続け、スマート製造に価値をもたらしています。これらのロボットは、深刻な製造労働者の供給不足によるギャップを埋める役割も果たします。
貴社がリーダーになれる
軍隊が差し迫ったロボット侵略に備えて動員しているわけではありませんが、これらの技術が今後も定着し、貴社を支援するために存在していることは明らかです。貴社がスマート製造のメリットを享受する準備ができているなら、最新式のソリューションでプロセスを強化し、業界のリーダーを目指す時です。
もちろん、スマート製造ソフトウェアの導入は重要な投資判断です。何をすべきか、どのように進めるべきかをより深く理解していただくために、貴社のようなリーダーが利用可能な選択肢と目標達成に必要なステップを把握できるガイドをご用意しました。
関連記事