製品のバーコードラベルを最後に見たのはいつですか?
昨夜、食料品店で?それとも先日読んだ雑誌で?
もう気にも留めていないのではないでしょうか?
製造業に携わっているなら、間違いなく気づいているはずです。毎日目にする何千ものラベルに記載されたコードは、 知る必要のあるすべてを 貴社が受け取り、生産し、出荷する部品について教えてくれます。
ラベルのバー/スペースパターン、つまりシンボル体系は、部品番号や数量から、供給元、出荷日など、あらゆるデータを実現します。製品ラベリングに注目し、プロセス全体に関わる複雑さを管理することは、ビジネス上の必須事項です。
バーとスペースは見た目以上のもの
使用されているシンボル体系には様々な種類があり、それぞれエンコードできるデータ容量が異なります。
例えば、小売アプリケーションで使用されるUPCシンボル体系は12桁の数字を含み、最もシンプルな形式です。
データマトリックスシンボル体系は最も複雑です。バーではなく、白黒の「セル」による2次元マトリックスで、小型部品や製品によく使用されます。最大50文字を小さなバーコードにエンコードでき、2mmという小さなサイズでも読み取り可能です。
製造業におけるラベルの課題
ほぼすべての製造メーカは、産業が定めたシンボル体系の標準に従っています。多くの場合、これらのシンボル体系は顧客の特定のニーズに合わせてカスタマイズされたものです。
多くの製造メーカは、スキャナー、プリンター、データストレージと連携してバーコードを扱うERPソリューションを使用しています。
統合された「バーコード対応」ソリューションでは、プリンターが他のプロセスから指示を受け、指示されると自動的にデータを印刷およびエンコードします。
今、バーコード対応ソリューションが実現するすべてのことと、クラウドベースの配信の利点を組み合わせた クラウドERPの新しいイノベーション が、従来のローテクなラベル設計アプローチを、ラベル作成を自動化するプロセスに置き換えています。
効率性の創出
ラベルデザイナーを組み込み型で備えたクラウドERPを使用する製造メーカは、生産を加速し、コストを削減できています。標準フォーマットやカスタマイズされたラベルにこの機能を使用できます。このプロセスを自動化することで、システムリソースの消費において従来のアプローチより 600倍効率的 であると推定されています。
この機能により、バーコードラベリングの自動化における最後の残されたギャップが埋められ、製造メーカは毎日扱う膨大な量のラベルの管理を真に掌握できるようになります。
貴社では現在、バーコードラベルをどのように設計・作成していますか?
関連記事