Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

生産モニタソフトウェア:知見をアクションに変える

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
生産モニタ

見えないものは直せません。生産から得られるデータへのアクセスと分析がなければ、製造メーカはコスト増加、品質低下、そして不可解な設備稼働率の低下というリスクに直面します。そして、混乱、貿易戦争、COVID-19、その他の問題により、グローバルな製造業の競争がかつてないほど激化している中、企業は自社の工場で何が起こっているのかを把握できない状態でいる余裕はありません。

競争に加えて、今日の機械装置メーカ(OEM)機器はこれまで以上に高速で動作し、より多くの製造自動化を備えています。過去の工場を定義していた組立ラインという古いステレオタイプのイメージに対し、今日の工場生活のイメージは、驚異的な速度で製品を生産する工場ロボットやその他のハイテク機器を想起させます。

可視化のための接続

自動化生産は新しいものではありませんが、スマートファクトリーの到着により、その自動化は新たなレベルに達しました。ショップフロアの機器をクラウドベースの分析ソフトウェアに接続することで、リアルタイムのデータが活用され、企業全体でより大きな価値を引き出すことができます。

この接続性は、機器を生産モニタソフトウェアにリンクするデバイスやセンサーという形で、費用対効果が高く、既製品のハードウェアで実現できます。そして、これらのデバイスの多くとその簡単に接続できる機能は、新しい機械装置メーカ(OEM)機器の標準機能として追加されています。

その結果、ショップフロアの完全な可視化と、生産モニタのクローズドループ化が実現します。生産と品質のKPIをリアルタイムで測定することで、マネージャはデータを使用して何が起こっているかを可視化し、それを実行可能な洞察に変えて、生産をより適切に管理できます。

可視化から改善へ

生産モニタシステムでは、可視化がすべてです。Plexのような堅牢でクラス最高のシステムは、迅速なセットアップが可能で、ユーザと業界の両方に高度にカスタマイズできます。この可視化は、オペレータインターフェイス用のインタラクティブなダッシュボード、各ユーザにカスタマイズされた堅牢なレポート、または品質と性能を制御するための機器による自律的または半自律的なアクションの形をとることがあります。

生産モニタソフトウェアは、オペレータとマネージャがリアルタイムの結果を確認できるようにする多くのツールも提供します。生産モニタツールには、時間、シフト、機械、オペレータ、またはその他の定義された期間ごとの生産サイクルが含まれます。また、カテゴリ別のダウンタイム、機械のステータス、さらには積載および梱包情報のキャプチャも可能にします。そして今日の生産管理ソフトウェアは、スクラップ率、検査、品質モニタおよび管理を管理するために、同様に強力なQMSソフトウェアと並行して使用できます。

改善から成功へ

これらの洞察を武器に、オペレータ、マネージャ、経営幹部は、プロセスとオペレーショナルエクセレンスを改善するための戦術的および戦略的計画を策定できます。これらの計画は、ショップフロアレベルを対象として、プロセスの欠陥、トレーニングのニーズ、効率に直接影響を与えるレイアウトや材料フローなどのボトルネックを特定できます。

強力な分析により、より高いレベルでリアルタイムにドライブ動作が可能となり、履歴およびトレンド分析は、プロセス最適化を可能にする根本原因を指摘できます。この分析により、総合設備効率の向上、スケジューリングと在庫管理の強化、ダウンタイムの低減、従業員あたりの生産性の向上が可能になります。マクロとミクロの両方に焦点を当てることで、生産モニタは企業全体の業務を改善するための変化を推進できます。

洞察をアクションに変える

Plexの強力な生産モニタソフトウェアにより、真に接続されたクローズド・ループ・システムが製造における正確な可視性を提供します。モニタを接続して自動化することで、強力な分析が処方的かつ予防的な洞察を提供し、迅速に行動できるようになります。

そして、何が起こっているかを確認でき、データと分析を信頼できるため、競合他社よりもお客様のニーズを満たす可能性がはるかに高くなります。これこそが、私たちが洞察をアクションに変えると呼ぶものです。


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型のスマートマニュファクチャリングソリューション分野におけるリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出す力を提供しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続し、自動化し、追跡し、分析することで変革を推進する能力を実現します。Plex Smart Manufacturing Platformには、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、産業用IoT、分析のためのソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンをつなぐことで、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。