サプライチェーンの専門家が過去10年間の現実、そしてそれに伴う大規模な混乱に対処する中、プロセスを最適化し業務を合理化するための新しいツールとアイデアが必要とされています。需要と供給の計画にリーン生産方式やJIT手法を適用できる安定したサプライチェーンに依存してきた業界にとって、未来はさらに不確実に見えます。
Plex Supply Chain PlanningのAdvanced Business Planning Softwareは、最新式のサプライチェーン専門家が最も正確で強力なツールを手元に持てるように設計されました。現在、機械学習機能の追加により、このソリューションは同じSCM専門家が新しい現実を自信を持って管理できるよう支援する態勢が整っています。
なぜ機械学習を追加するのか
機械学習は新しい概念ではありませんが、SCPへの追加は緩やかなプロセスでした。機械学習は従来、どのモデルを適用するかを理解するためにデータサイエンスの専門家を必要としていました。複雑なモデルと複雑なユースケースには、より深い理解が必要だったため、機械学習の広範な使用は問題がありました。しかし、リーン生産方式とJIT手法がより大きな不確実性とより機敏な対応の必要性に道を譲るにつれ、従来の予測、そして安定したサプライチェーンへの依存では、ドライバーや重要なイベントにおける高レベルの不確実性に対処できないことが明らかになりました。
この不確実性への答えは、接続された工場やサービス環境で利用可能なデータの流入を増やすことでした。機械学習と組み合わせることで、このデータは供給計画との関連性を理解し、過去の安定したサプライチェーンと過去数年間の混乱との間のギャップを埋めるために活用されます。
計画専門家への機械学習の導入
どのような規模の企業でも、専任のデータサイエンティストを配置している企業はほとんどありません。データが流動的で混乱していることが多い中、Plex Supply Chain Planningのアプローチは次のようなものでした。「高度なスキルセットを必要とせずに、機械学習の機能を計画専門家にどのように提供するか」彼らはデータを見ることから始めました。
Advanced Business Planningプラットフォームには、すでにスムージングや予測などの機能が含まれていましたが、機械学習機能を追加することで、データの追加次元をより深く掘り下げることができるようになりました。新しい機械学習機能は、製品の分類にさらなるコンテキストを提供します。これにより、プランナーは新製品ラインの将来および過去の価格設定とイベントデータを取り込むことができます。また、中断などの在庫切れも考慮します。POSデータやIHS Markit(S&P Global)データと統合して自動予測を行うこともできます。これらの新しい入力により、機械学習アルゴリズムは無関係なデータを排除し、プランナーが考慮していなかった方向性を示します。さらに、POSまで遡ることができ、スタイルよりも色の方が重要な影響を与えることをプランナーに知らせたり、会員データを使用して売上成長を予測したりすることができます。
Plex Supply Chain Planningの機械学習アプローチ
Plex Supply Chain Planningのアプローチは、重要なデータに焦点を絞ることです。データベースから始めることで、プランナーは基本データの独自の定義を構築する柔軟性を持ちます。また、顧客、製品、場所などの階層レベルを追加することもできます。この柔軟性により、企業固有の属性を組み込むことができます。その結果、機械が最も重要な属性を識別し、プランナーがそれらを予測に組み込むことができるシステムが実現します。これは、安定した、JIT、予測可能なサプライチェーン予測の撤退によって残されたギャップを埋め、プランナーにより高い予測精度を達成するための強力なツールを提供します。
機械学習とPlex Supply Chain PlanningのAdvanced Business Planning Software
今日の計画専門家は、かつてないほどのストレスにさらされています。予測可能性の喪失と長年保持されてきた計画モデルの崩壊により、多くのプランナーが限界に追い込まれています。Plex Supply Chain Planningの新しい機械学習機能により、プランナーは確実性を取り戻し、さらにそれを超えてより高い精度に到達することができます。機械学習機能は、プランナーが在庫を削減し、より正確な予測を作成し、推測を減らすために、より高い精度を実現するのに役立つAdvanced Business Planningソフトウェアへの追加機能です。直感的で、最小限の学習曲線で済みます。
スプレッドシートによる計画は、近年の混乱以前から問題がありました。今では、ほぼ不可能です。Plex Supply Chain PlanningのAdvanced Business Planningソフトウェアの機械学習機能により、プランナーは機械に最適な計画を示してもらうことができます。
Plex Supply Chain PlanningのAdvanced Business Planning Softwareの間もなくリリースされる機械学習機能が、不確実性を取り除き、より高い精度で計画するのにどのように役立つかについて詳しく知るには、今すぐお問い合わせください。
関連記事