Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

在庫評価方法 – 貴社に適した方法はどれ?

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
在庫評価

何を保有しているかわからなければ、何を生産できるかもわかりません。シンプルですが、この言葉はあらゆるビジネスにおける在庫会計の重要性を端的に表しています。しかし、在庫の価値も同様に重要です。正確な単位数は実際の性能が生産スケジュールと一致することを意味しますが、在庫評価は企業内の多くの領域に影響を与えます。

在庫評価とは?

在庫評価とは、商品を生産または販売するために必要な在庫に投資された企業の現金を表します。これは会計期間の終わりに使用され、材料の価値および材料の取得、保管、取り扱いに関連するコストを表します。

在庫評価により、企業は売上原価(COGS)を計算および分析できます。この評価は、他の企業全体の変数と組み合わせて使用され、全体的な収益性を決定します。正確な在庫評価がなければ、企業は損失を被ったり、収益性向上の機会を逃したりする可能性があります。

在庫評価が重要な理由

在庫評価が重要なのは、企業内のいくつかの重要な領域に影響を与えるためです。これらの領域には以下が含まれます。

売上原価(COGS)

在庫は通常、製造メーカにとって最も高いコストです。正確な在庫評価により、企業は正確なCOGSを計算できます。COGSは、期首在庫価値に、すべての購入および関連コストを加え、会計期間末の在庫価値を差し引いたものを表します。

複数の会計期間

在庫は通常、四半期末の会計期間に棚卸しされます。ある期間の期末価値が正しくない場合、次の期間の期首価値も誤りとなります。在庫カウントシステムがこのようなエラーを起こしやすい場合、年間全体の利益に影響を与え、収益性に影響を及ぼす可能性があります。

信用問題

多くの製造メーカは「つなぎ融資」または「ファクタリング」を利用しています。ファクタリングは、長期の売掛金の間にキャッシュフローを実現する短期融資戦略です。これらの短期融資の基準は、多くの場合、企業全体の在庫価値や在庫品目の経過年数に関連しています。在庫評価が正しくないと、キャッシュフローに利用できる短期信用が少なくなる可能性があります。

所得税

規模、WIP、保有期間の長さによって、在庫は企業の所得税に影響を与える可能性があります。在庫評価方法の中には、所得税評価に他よりも適したものがあります。

最も一般的な在庫評価方法とは?

在庫評価方法には多くのバリエーションがありますが、最も一般的な3つはFirst in First Out (FIFO)、Last in First Out (LIFO)、Weighted Average Cost (WAC)です。製造メーカがどの方法を選択するかは、業界、材料の価値、企業の財務戦略によって異なります。

FIFO

First In First Out在庫評価は、商品が注文書の順に販売されるという仮定に基づいています。FIFOは最も使用される評価方法であり、原価計算のためのシンプルで簡単な方法です。インフレ期には、期末在庫がより高い価値を持つ可能性があり、その結果COGSが低くなり、粗利益マージンが向上するという利点があります。ただし、サプライチェーンの混乱により価格が急騰する場合の原価計算には精度が低く、課税には不利です。

LIFO

Last in First Outは、新しい在庫が最初に販売されるという仮定に基づいています。これは直感に反するように聞こえるかもしれませんが、この方法には利点があります。製造メーカが会計期間内または期間ごとにコストが増加することを知っている場合、最初の在庫を販売することでCOGSに影響を与え、より低い収益性を報告できます。この方法は、事業の所得税負担を軽減します。

WAC

企業の在庫が会計期間間で大きく変動しない場合、Weighted Average Cost法の使用を選択する場合があります。ここでは、購入されたすべての品目がコストベースで平均化されます。一例として、安定した生産、安定した予測可能な成長、少数の原材料SKUを持つコモディティ化された製品の製造メーカが挙げられます。WAC法により、企業は正確なコスト価値を把握できます。なぜなら、数値は時間の経過とともにあまり変化せず、潜在的な変化を予測することが容易だからです。

在庫評価におけるソフトウェアの重要性

貴社の製品、市場、業界に適した評価方法を選択することになります。しかし、評価は非常に重要であるため、堅牢なソフトウェアソリューションに依存することが、最高レベルの精度を実現する方法です。他の人がまだ鉛筆で書き込んだり、スプレッドシートを見つめたりしている間に、購入を自動化して配送ロジスティクスにリンクするなど、次のレベルのステップを踏んで先を行くことができます。

Plexのスマート・マニュファクチャリング・プラットフォームは、選択した評価方法に関係なく、最新式の製造メーカである貴社が在庫をより適切に管理するのに役立ちます。詳細はこちら。


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型のスマートマニュファクチャリングソリューション分野におけるリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出す力を提供しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続し、自動化し、追跡し、分析することで変革を推進する能力を実現します。Plex Smart Manufacturing Platformには、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、産業用IoT、分析のためのソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンをつなぐことで、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。