オペレーターと現場監督者は、あらゆる産業環境において設備を円滑に稼働させるために不可欠な存在です。彼らは機械の制御、性能のモニタ、調整、そして必要に応じた介入に何時間も費やしています。
多くの場合、オペレーターは機械の問題を直感的に認識しています。彼らは各機械の癖や正常・異常な性能を素早く学習します。この直感的な知識は貴重ですが、ユーザフレンドリなアセットパフォーマンス管理(APM)KPIは、彼らの性能を大幅に向上させることができます。
アセットパフォーマンス管理とは?
APMとは、機械資産によって生成されたデータをモニタ、評価、分析して、効率的な運用を確保し、資産の最適な活用に資金を実現するための基盤となるプロセスです。ユーザフレンドリなAPM KPIは、メンテナンス、切り替え、故障時の生産最適化について情報に基づいた意思決定を行うためのデータをオペレーターに実現します。
APM KPIのメリット
アセットパフォーマンス管理KPIは、いくつかの方法で貴社の業務に新たな機会をもたらします。
問題の特定
APM KPIは、オペレーターが重大な問題になる前に潜在的な問題を特定するのに役立ちます。例えば、KPIのダッシュボードに表示される温度上昇アラートにより、問題の根本原因を特定し、重大な損傷や品質欠陥が発生する前に対処できます。
リアルタイムの機械状態データ
APM KPIのもう一つのメリットは、機械の状態に関するリアルタイムのデータを実現し、オペレーターが効率を向上させるのに役立つことです。オペレーターが機械が通常よりも低い効率で稼働していることに気づいた場合、KPIを使用して根本原因を特定し、対処できます。これにより、ダウンタイムが削減され、スループットが増加し、総合設備効率が向上します。
直感的な使用
オペレーターは忙しいため、複雑なデータセットをナビゲートしたり、複雑なソフトウェアと格闘したりする時間を費やすべきではありません。APM KPIは、ユーザを念頭に置いて設計され、オペレーターが迅速かつ効果的に意思決定を行うために必要な情報を実現する、明確で簡潔なインターフェイスを備えている必要があります。
カスタマイズ性
APM KPIは高いカスタマイズ性を備えています。すべての産業が同じように運営されているわけではないのと同様に、異なるオペレーターはモニタ機器の性能を監視する際に異なる好みや優先事項を持つ場合があります。KPIは、必要に応じて違いに対応できる柔軟性を持つべきです。
例えば、機械の温度と振動やノイズレベルを切り替えたり、それらを並べて表示したりすることで、オペレーターは自分のニーズに合わせてKPIをカスタマイズすることができます。この機能により、現場の賛同が高まり、オペレーターが機能を最大限に活用してデータから最大の価値を引き出す可能性が高まります。
標準作業手順との整合性
オペレーターが快適に使用できる柔軟でリアルタイムのAPM KPIにより、工場全体で会社の標準作業手順を効果的に適用できます。この実現は、オペレーターの性能と機械の活用が、リアルタイムで会社のビジネス慣行と整合することを意味します。
アセットパフォーマンス管理ソフトウェアによる業務改善
貴社のオペレーターに力を与え、効率を高めたい場合は、リアルタイムのデータと分析を活用しながら、組織の上から下まで資産を保護できるエコシステムに適合するソフトウェアソリューションをお探しください。Plexアセットパフォーマンス管理のように、リアルタイムで可視化、コンテキストトレーサビリティ、組み込み(型)の分析、予防的なデータを実現し、機械資産が最適な動作条件で機能することを保証するものです。
関連記事