すべての製造が同じというわけではありません。完成品の中には、出荷準備が整うまでにわずかな工程と少しの副次加工しか必要としないものもあります。また、より精密なモニタと設備が必要な要件を満たすために、精密な切断と厳しい公差を必要とするものもあります。さらに、複数の副次工程、減法または加法プロセス、複雑な組み立てを伴う、非常に派生的なものもあります。
小麦粉のようなバルク商品にも差異があり、これは複数の組み立てと電子接続を持つ家電製品のような単一ユニットよりも複雑さが低い場合があります。そして最後に、規制や有効期限の懸念から生じる製造の複雑さのレベルがあります。これらは誰の頭も混乱させるのに十分です。
複雑さとともにリスクが上昇
複雑さが増すにつれて、上記のすべてのケースでリスクも増加します。プラスチック製のコートハンガーは、航空産業向けの機械加工部品と同じ規制を必要としません。また、靴は医薬品と同じ安全要件で規制されていません。
リスクは複雑さとともに上昇するだけでなく、多くの場合、指数関数的に増大します。一例として、インスリンのような製品が挙げられます。これは、プロセスと清潔さの厳格な基準を必要とし、腐敗のリスクには管理された環境が必要です。製造後は、冷蔵保管され、有効期限が過ぎる前に使用されなければなりません。
複雑さの各レベルに対する考慮事項は、製造プロセスに組み込まれなければなりません。しかし、それらが引き起こすリスク(個別に、そして重複する場合)の軽減も、そのプロセスの一部でなければなりません。このリスクレベルの変化には、技術と設備の継続的な更新、そして細心の注意を払った、しばしば手動によるトレースが必要です。
圧倒されるリスク
多くの企業は、これらの複雑な製品とそれに関連するリスクに伝統的に必要とされる書類作業に圧倒されています。ミスが発生し、リスク軽減をサポートするために必要な管理インフラを持たない製造メーカが、事業を拡大したり新しい市場に参入したりすることは困難です。
近年、規制機関や政府の焦点の1つは、トレーサビリティと材料の所有権のチェーンです。毎年、要件と公差が厳しくなっており、従来のトレーサビリティは手動データ管理による時間遅延とエラーが発生しやすいものです。
製品リスクに加えて、製造メーカは製品品質、納品、納期遅延の観点からベンダーのリスクを管理しなければなりません。パンデミックが明らかにしたように、サプライチェーン信頼性の低下により、多くの産業が重要なアプリケーションに代替品を使用せざるを得なくなり、優良な製造メーカのリスクが増大しました。
スマートマニュファクチャリングによる複雑さとリスクの軽減
複雑さがリスクを増大させるため、この2つは製造において複雑に結びついています。しかし、この結びつきは、両方が同じソリューションで対処できることを意味します。
IIoT対応のスマートマニュファクチャリングプラットフォームにより、企業は次の方法でリスクと複雑さをデジタルで管理する能力を高めることができます。
- 接続設備 – すべての資産が接続されると、データをクラウドベースの分析にストリーミングして、傾向を特定し、手動管理では見逃してしまう処方的ソリューションを提供できます。
- エラー削減 – 設備が接続されているため、データ収集が自動化されます。この自動化により、エラーが発生しやすい手動データ入力、バイアス、データ照合による時間の損失が排除されます。
- 高度な分析 – スマートマニュファクチャリングプラットフォームの力は、その分析能力にあります。数百万のデータポイントにより、実施される分析は、人間の分析で可能なものよりも深く、より影響力があります。そして、それはリアルタイムで行われるため、意思決定者は状況の「今」に対応し、積極的に行動できます。
- 実行可能な知見 – 高度な分析は実行可能な知見をもたらします。複雑さとリスクの両方がプロセスの一部として管理されるため、生成された知見により、マネージャーはプロセスをさらに最適化するための継続的改善を実装できます。
- 運用全体の俯瞰 – 厳しい公差を持つ問題のあるプロセスは手動で管理できますが、集中力が必要です。そして、1つの複雑なプロセスに目を向けていると、別のプロセスを見失う可能性があります。最新式スマートマニュファクチャリングプラットフォームにより、マネージャーは運用全体の俯瞰を持ち、リスクと複雑さが企業全体でどのように動的に展開されるかを理解できます。
貴社の複雑さとリスクのレベルに関係なく、Plex Smart Manufacturing Platformのようなソリューションは、複雑さを最適化されたプロセスに組み込み、上記のすべての利点を活用しながらリスクを管理するのに役立ちます。
お問い合わせいただき、Plexがどのように貴社の運用をこれまで以上にシンプルで安全かつ成功へと導くかをご体験ください。
関連記事