製造メーカは、分析をバックミラーのように使うのではなく、より収益性の高い方向を指し示すコンパスのように活用する時が来ています。
分析と ビジネスインテリジェンス(BI) は、製造メーカが部門、事業部、プロセスを分断するサイロを打破し、顧客を中心にビジネスを結束させるための触媒です。強力なBI戦略によるサイロの打破は、製造メーカに変革をもたらし、企業の隅々に顧客主導のイノベーションをもたらします。
記述的分析は分析のバックミラーであり、予測的および処方的分析は未来を示すコンパスであり、製造メーカが進むべき方向を指し示します。
以下のポイントは、製造メーカが分析とBIによってどのように卓越しているか、または卓越できるかを示しています。
- ショップフロアの改善が向上した財務性能をもたらす仕組みのリアルタイムでの可視化。 ショップフロアで積み重ねられた各改善が財務性能の向上にどのように寄与しているかは、レガシーな自社開発ERPシステムでは把握が難しく、実現も非常に困難です。クラウドベースの分析およびBIプラットフォームは、ショップフロアと経営層の間のデータギャップを埋め、生産の累積的な改善が利益向上にどうつながるかを経営層に明確に可視化します。
- 生産データを四半期および年次の財務指標と比率レベルまで連携させることは、長期的成長に不可欠です。 クラウドベースの分析およびBIから最大の価値を引き出している製造メーカは、生産コストや品質が四半期および年次の財務性能指標にどのように影響しているかを即座に把握できます。生産レベルがコストとどのように関連し、それが四半期および年次の財務指標に影響を与えているかをこのレベルで可視化することで、正確性、スピード、洞察が得られます。
- 市場投入までの期間短縮と新製品開発・導入プロセスの合理化。 ハイテク から 食品・飲料まで、製造メーカは新製品開発プロセスからより多くの時間とコストを削減するよう常に圧力を受けています。多くの製造メーカにとって、新製品リリースは最大の収益創出戦略です。クラウドベースの分析および予測的BIツールを活用して新製品開発プロセスを合理化することで、顧客の声を反映できます。予測的分析は、新製品リリースプロセスをガイドし、メッセージング、製品差別化、独自の販売提案を見込み顧客のニーズと正確に一致させることが可能です。
- サプライチェーン管理、計画、最適化の断絶という高コストな課題の根本解決。 レガシーなオンプレミスERPシステムを導入しているある製造メーカは、サプライチェーン管理と計画のモジュールに数百万USDを投資しましたが、最も需要の高い販売シーズンに対応できないことが判明しました。サプライヤと統合されたクラウドベースの分析プラットフォームを活用していれば、サプライチェーンの3層深くまでリアルタイムで可視化でき、在庫切れや販売機会の損失を回避できたはずです。
- 分断されたダッシュボード、スコアカード、スプレッドシート、Excelデータキューブの統合による現実の反映。 製造業務の測定において、複数の記録システムを持つ時代から脱却する時が来ています。多くの場合、数百件、大規模な製造メーカでは数千件ものダッシュボードやスコアカードが存在し、それらは異なるデータベースや、製造メーカの数十年前のビジネスモデルを反映したレガシーな自社開発およびオンプレミスERPシステムに基づいています。製造メーカは、矛盾し混沌とした分析レポートプラットフォームから、単一の記録システムへの移行が求められています。クラウドベースの分析およびBIプラットフォームは、現実を反映した情報を今日提供でき、レガシーで時代遅れのシステムが生み出すものとは異なります。
- 困難なコンプライアンスおよび品質管理目標の競争優位性への転換。 今日のほぼすべてのコンプライアンスおよび品質管理基準には、遵守、認識、そして Department of Defense-based requirements では契約者ニーズへの厳格な準拠が求められる要素があります。これらの要件への準拠は多くの製造メーカにとって課題でありコストもかかりますが、それをより大きな競争力の触媒と捉える先進的な製造メーカも存在します。コンプライアンスを競争優位性に変えている製造メーカは、企業全体の分析およびBIプラットフォームを活用し、業務へのリアルタイムの洞察を得ています。特に、ISO 9000規格(section 8.2)では、顧客満足度の継続的な測定と分析、品質管理内部監査結果、製品特性や属性に関連する指標の継続的なモニタと分析に特化したシステムの整備が求められています。
結論。 あらゆる製造業務の実態を明らかにするには、クラウドベースでバリューチェーン全体を統合できる堅牢な分析およびBIプラットフォームが出発点となります。限定的でますます時代遅れかつ無関係な情報しか提供できないレガシーなオンプレミスERPシステムの時代は終わりを迎えています。
関連記事