より多くの製造メーカがERPと 製造実行システム(MES) をクラウドに移行している理由の1つは、人、プロセス、機械、システム、アプリケーションを容易に接続(性)できることです。かつては主にITの議論であったものが、今ではビジネスの期待となっています。企業全体の包括的で単一の真実のバージョンを得るために、すべてを接続することが求められています。製造ビジネスの接続(性)は、以前よりも容易になっただけでなく、今日の複雑かつグローバルなサプライチェーンネットワークにおいて競争力を維持するための必須事項となっています。
ショップフロアのすべての機械や設備によって生成される膨大なデータを活用することは、今や手の届く戦略となっています。クラウドは、製造メーカが IIoT とそれがもたらす巨大な機会、すなわちデータ駆動型のビジネス運営アプローチを受け入れるための触媒となっています。
ERPとMESシステムにとってクラウドが前提条件であり、以下の統合が可能であることを確認する必要があります。
ショップフロアオートメーション
ショップフロアの生産システムと設備は、物事がスムーズに進み、良好に機能していることを把握できるよう、相互に通信する必要があります。システムが監視制御およびデータ収集(SCADA)層、PLC統合、モバイルデバイスおよび機械接続(性)との統合をサポートしていることを確認してください。重要なのは、ショップフロアでのアクティビティをリアルタイムで捕捉し、製造の瞬間に意思決定を行うことです。
ショップフロアから経営層まで
ビジネス全体を運営するには、ショップフロアで何が起こっているかだけでなく、経営層で何が起こっているかも知る必要があります。ERPとMESは、すべての製造施設全体で企業全体の可視性を得られるよう、1つの統合されたシステムである必要があります。可視性と制御を向上させるために、すべてのトランザクションを捕捉して報告する ERPシステム が必要です。
サプライチェーン接続(性)
サプライチェーンのすべての参加者は、必要な情報にアクセスでき、貴社や他の参加者と協力できる必要があります。お客様は、CRMシステムで注文と出荷の詳細を表示し、EDI ASNで今後の出荷の通知を受け取り、予測需要を共有することも可能です。サプライヤーは、EDIを通じて容易にコミュニケーションを取り、サプライチェーン計画を確認し、材料を出荷する前に製品ラベルを印刷し、製品設計や品質コンプライアンスについて協力することも可能です。接続(性)された製造企業全体はスムーズに運営され、サプライチェーンのすべての関係者が最新の状態を保ちます。
ITエコシステム
もちろん、ERPと生産システムはサイロ化して動作するわけではありません。既存のIT投資を保護し、新しいシステムがITエコシステムの良き市民として共存できるようにする必要があります。クラウドベースのERPとMESは、業界標準のプロトコルを使用して他のアプリケーションやシステムとシームレスに通信できる堅牢なアプリケーションプログラミングインターフェース(API)をサポートする必要があります。ERPは、SSOをサポートし、企業のIAMシステムとシームレスに連携する必要があります。
1つのクラウドベースの ERP とMESソリューションは、人、テクノロジー、機械を接続して、製造ビジネスの完全なビューを提供できます。このアプローチを採用すれば、顧客の需要や市場環境の変化に対応する準備がより整います。
関連記事