FT Precisionは、世界有数の自動車OEMの1社向けにロッカーアームを製造しており、世界で最も効率的かつ信頼性の高い自動車の性能に不可欠な製品を提供しています。
1994年に設立されたFT Precision Inc.は、日本を親会社とするオハイオ州拠点の自動車部品サプライヤです。多くの新興製造メーカと同様に、FT Precisionは少人数の従業員から始まり、高品質な精密製品を期限内かつ収益性を保ちながら提供することに注力してきました。製品の卓越性への強い集中により、在庫などの他のプロセスは紙ベースや手作業で完了していました。FT Precisionが成長し、品質とリーン生産への評判が業界のリーダーシップへと変わる中、物事を軌道に乗せるための堅牢なシステムが必要になりました。
約20年後、同社は450名の従業員基盤と63エーカーの施設を有し、100の製造ワークセンターで300以上の部品番号を生産しています。すべてPlex Smart Manufacturing Platformで管理されています。クラウドへの移行により、FT Precisionは事業拡大を継続し、在庫と管理に費やす時間とエネルギーを削減し、同時により優れた可視性と財務管理を実現しています。
FT Precisionは、実装パートナであるPlante Moranと緊密に協力し、クラウドERPソフトウェアを設計し、導入に成功しました。詳細をご希望ですか?こちらからFT Precisionの完全なケーススタディをご覧いただけます。
関連記事