Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

デジタル化:データから全体像を把握

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

今日、ほとんどの産業におけるデジタル化が、製造業における次の産業革命を推進しています。企業や機械装置メーカ(OEM)が生産システム内にデジタル機能を構築しようとする中、スマートマニュファクチャリングは、先を行こうとするすべての方にとって標準となっています。

このトレンドは、品質向上、生産工程の最適化、その他多くのメリットへの道筋として、データと高度な分析という観点で説明されることが最も多いです。しかし、デジタル化の取り組みを進める際、そのデータをどう活用すればよいのでしょうか。また、実用的な洞察を実現することを目的とした分析エンジンにとって、それが意味をなすことをどのように保証すればよいのでしょうか。

コンテキスト化がスマートマニュファクチャリングへの扉を開く

正確なデータは有用ですが、正確なリアルタイムのデータはさらに価値があります。しかし、生データ 未加工データだけでは価値を持つためにコンテキストが必要であり、それがなければ、分析は誤った情報や誤解を招く情報を導き出す可能性があります。これらの洞察は、誤った意思決定につながる誤解を招く可能性があります。

では、コンテキスト化されたデータとは何でしょうか。コンテキスト化とは、従来のデータ活用を超えて、プロセスやオペレーションに関連する追加情報を適用することを意味します。この情報は、タイムスタンプ、場所、ソースなど、シンプルなものである場合もあります。

スマートマニュファクチャリングシステムでは、オペレーターが追加したデータも含めることで、データの重要性を高め、オペレーションの背景を実現できます。これらの要素により、システム間の相互運用性が実現し、MES、QMS、ERP、SCP、その他のプログラムがリアルタイムのデータで動作できるようになります。

まずデジタル化

コンテキスト化によってスマートマニュファクチャリングの効果を引き出すための最初のステップは、貴社のオペレーションをデジタル化することです。最新式の製造業におけるデータの重要性は計り知れず、インフラストラクチャ内の物理資産を接続してデータ収集、クレンジング、保存、分析を行うことが不可欠です。

生産、品質、保守、エンジニアリングなど、さまざまな機能領域では、タスク遂行のために異なるタイプの情報が必要です。 

手動データ収集を用いた従来のシステムはサイロ化されており、週次または月次のレポートでしか情報が得られませんでした。しかし、製造業は複雑であり、企業全体をデジタル化しなければ、データの能力は限定的です。デジタル化には、強固なデータ戦略と実装計画、そして接続された資産システムの構築へのコミットメントが必要です。

データの方向付け

デジタル化された生産システムでは、データ活用は生データ 未加工データに業界固有のコンテキストを追加し、分析に活用できる情報へと変換することが重視されます。 

コンテキスト化されたデータには以下が含まれます。

  • 生産工程におけるトレーサビリティ – トレーサビリティは、自動車産業や食品・飲料などの重要な産業における基盤です。このデータは、生産の特定の場所、その性能特性、生産工程に沿ったその他の詳細を識別します。
  • 原材料の起源 – スマートマニュファクチャリング環境には、接続された高度に可視化されたサプライチェーンが含まれます。これによりトレーサビリティが強化され、意思決定者は使用された原材料、その起源、ロット番号などを把握できます。
  • 資産データ – 製造企業は、多くの場合、異なる機械装置メーカ(OEM)や同一OEM内の異なる世代にわたる幅広い資本資産を保有しています。これらの資産を接続することで、機器仕様、能力、サイクルタイムを関連付けることができます。また、部品消費やOEMまたは機械世代固有のその他のデータも含めることが可能です。
  • イベントデータ – イベントデータは、「何を」「いつ」「どこで」「誰が」「なぜ」といった重要な「W」の問いを表します。プロセス改善を促進するトレンドの特定に不可欠です。

スマートマニュファクチャリングの実現

貴社のような企業は、完全なデジタル化とコンテキスト化されたデータによってのみ、よりスマートな製造能力へのアクセスを実現できます。分析や機械学習などのツールは、改善のための強力な味方となります。しかし、完全にコンテキスト化されたデータがあれば、分析はより正確となり、性能を真に向上させる実用的な洞察を実現できる可能性が高まります。

コンテキスト化されたデータは、製造業内のさまざまな機能領域にもメリットをもたらします。従来サイロ化されていたシステムも、各ミッションに応じたコンテキストで同じデータを活用できるようになりました。これにより、コミュニケーションが向上し、生産、保守、エンジニアリング、QAなどの機能領域が連携し、相反する目的で作業することがなくなります。

スマートマニュファクチャリングへの道のりは、スイッチを切り替えるようなものでも、魔法の薬でもありません。堅実なデータ戦略とデジタル技術の実装が必要です。その決断がなされたら、新しいインフラストラクチャが最大限に機能するよう、データをコンテキスト化することが重要です。

スマートマニュファクチャリングのトレンドや、データを活用するためのヒントについては、最新のスマートマニュファクチャリング報告書をご覧ください。


Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型のスマートマニュファクチャリングソリューション分野におけるリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出す力を提供しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続し、自動化し、追跡し、分析することで変革を推進する能力を実現します。Plex Smart Manufacturing Platformには、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、産業用IoT、分析のためのソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンをつなぐことで、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。