Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

品質向上のためのデジタルビルディングブロック

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

自動車メーカは、平均して30000個以上の部品を持つ複雑な機器を製造する、超競争的な産業で事業を展開しています。急速に変化する消費者の嗜好と、高品質への揺るぎない期待により、製造には大きな不確実性が伴います。

これらの課題を乗り越えるため、自動車メーカは、競争力の維持、変化する消費者の嗜好への対応、内燃エンジンからEVへの大規模なシフトの実現、そしてこれまでで最高レベルの品質の維持を支援するスマート製造ソフトウェアに、ますます注目しています。

戦略的意思決定 – 品質と成長のバランス

サプライチェーンの混乱と部材不足が産業全体で常態化する中、自動車メーカは、成長と品質へのより強固なコミットメントとのバランスを取る必要があることを認識しています。そして、そのバランスへの道を実現するものとして、主にテクノロジーに注目しています。

すでに、製造業のリーダーの42%が、テクノロジーとソフトウェアによって実現される優先事項として向上した品質を挙げています。そして28%が、このバランスはスマート製造によって最もよく達成されることを認めています。

しかし、このバランスはどのように達成されるのでしょうか。そして、ソフトウェアは自動車産業における品質のための強固なデジタル基盤をどのように築くことができるのでしょうか。

ソフトウェアが品質を実現する仕組み

スマート製造プラットフォームと統合ソフトウェアは、自動車品質の向上を目指す上で重要な要素ですが、多くの製造メーカは自動車産業特有の課題に対応できるソフトウェアを求めています。

需要計画

Plexの需要・供給計画ソフトウェアを活用することで、自動車メーカは品質に直接影響を与える、より正確な予測を作成できます。正確な需要計画により、企業はより機敏に対応できます。そのため、二次サプライヤー、代替品、その他の生産における品質に影響を与える可能性のある需要関連の課題への依存度が低くなります。

このソフトウェアは自動車特有の課題を組み込んでいるため、これらのメーカは、ニーズに特化した市場予測マネージャを活用し、自動化されたデータを用いた予測マネージャによってリスクをさらに軽減する追加機能を利用できます。

これにより、不十分または誤ったデータに基づく潜在的な品質問題を防ぐことができます。

プロセス制御と最適化

スマート製造ソフトウェアは、生産工程の企業全体の可視性の実現により品質を向上します。スマート製造では、生産工程の最適化と品質は密接に関連しています。品質を開始するのに最適な場所は生産の瞬間であるため、生産工程が最適化されると、品質手順を自動的に監査して結果を分析できます。

高度なMESソフトウェアは、プラントフロアでのエラー防止制御への可視性を実現し、品質に直接影響を与えます。MES自動化およびオーケストレーション高度なスマート製造プラットフォーム内の主要機能により、品質評価に不可欠な機能を自動化し、リアルタイムのデータを活用して品質問題が発生した場合に迅速に対応できます。

品質管理システム

もちろん、すべての自動車メーカの品質への取り組みの主要機能には、高度な品質管理システム(QMS)があります。しかし、従来の製造QMSとは異なり、スマート製造プラットフォーム内のQMSは、他のOTソフトウェアと並行して存在するのではありません。代わりに、単一の真実の定義において同じデータと知見を活用し、他のソフトウェアと統合します。

この機能は、いくつかの理由から自動車産業にとって重要です。第一に、デジタルでトレース可能かつ再現性のある品質プロセスの実現に役立ちます。

MESを駆動する同じデータが品質、出力、不良率を追跡し、リアルタイムでプロセスの透明なレポートと監査を生成します。

第二に、非常に複雑な規制とコンプライアンス要件がある産業において、デジタルツールと自動化は、コンプライアンスを確保するためにリアルタイムの品質文書を即座に実現できます。そして、品質データは動的で生産が行われると同時に利用可能であるため、品質は真に「インライン」であり、現実に基づいています。

明日の生産品質を今日実現

高度なソフトウェアとスマート製造は、多くの産業を変革しています。しかし、それらは自動車製造にとって特に重要になっています。企業の最も価値ある資産であるデータを活用し、企業全体で品質を推進するリアルタイムの知見を実現します。そして、あらゆる企業の品質プログラムのデジタル構成要素として機能します。

お問い合わせスマート製造ソフトウェアが貴社の課題にどのように対応できるか、また機械データをどのように活用できるかについて、ぜひご相談ください。

トピック: サプライチェーン管理/計画

Plex Team
Plex Team
Plex, by Rockwell Automationは、クラウド提供型のスマートマニュファクチャリングソリューション分野におけるリーダーであり、世界中の製造メーカが優れた製品を生み出す力を提供しています。当社のプラットフォームは、製造メーカがビジネスのあらゆる側面を接続し、自動化し、追跡し、分析することで変革を推進する能力を実現します。Plex Smart Manufacturing Platformには、製造実行(MES)、ERP、品質、サプライチェーン計画および管理、産業用IoT、分析のためのソリューションが含まれており、人、システム、機械、サプライチェーンをつなぐことで、精度、効率性、俊敏性をもってリードすることを可能にします。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。