Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

製造業に影響を与える画期的な技術とものづくりの方法

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_180925_画期的技術

テクノロジーは過去10年間で急速な進歩を遂げており、年を追うごとにそのスピードは加速しているように見えます。画期的なテクノロジーに関して言えば、製造業は確かにその恩恵を受けており、最近ではIndustry 4.0やIIoTによって可能になった変革的な接続性などのトレンドによるものです。

MITは、私たちの生活に深い影響を与えると組織が考える「breakthrough」テクノロジーのリストをまとめています。そして今年は、製造業界とモノづくりの方法に直接影響を与える能力があるため、製造メーカが注意すべき2つのテクノロジーがあります。 

3-D金属プリンティング

多くの製造メーカは3-Dプリンティングに精通しています。しかし現在、金属での印刷がより安価で容易になっています。これが製造業に与える影響は、特に少量生産や受注生産の産業にとって、非常に大きい可能性があります。在庫の観点から見ると、製造メーカは必要に応じて部品を印刷できるため、多くの在庫を保持する必要がなくなります。オンデマンド生産の可能性は、製造メーカがより迅速に対応し、顧客の変化する要求により速く適応できることを意味します。この次の進化で興味深いのは、金属の使用方法が進化している点です。新しい金属3-D技術は、より軽く、より強く、複雑な形状の部品を作成することも可能であり、企業はこれまで以上に複雑な用途に金属の使用を検討できることを意味します。これは一部、金属の微細構造をより正確に制御する方法によるもので、金属の使用と応用を拡大する機会をより多く提供します。

人工知能

機械学習は製造業界、ひいてはそのサプライチェーンに大きな可能性を秘めています。過去のデータに基づいて、機械がより良く、より効率的な製品の生産方法を提案する能力は、業界を完全に革新する可能性があります。Forbes.comの最近の投稿では、日本のある製造工場では、自分自身を構築し、自分自身をテストし、自分自身を検査するロボットを使用しています。この工場は唯一無二で、世界初の「lights-out factories」の1つですが、製造業における人工知能(AI)の使用というアイデアが実行可能であり、それほど遠い未来ではないことを証明しています。

これらのテクノロジーは数十年先のことのように思えるかもしれませんが、現実には、これらの非常に現実的な応用がすでに業界に影響を与えています。

トピック: ハイテク&エレクトロニクス 工業生産 精密金属成形 IIOT/インダストリー4.0

Stu Johnson
Stu Johnson
Plex Systems、Director of Product Marketing
Stu Johnsonは、2014年6月から2020年3月までPlex SystemsのDirector of Product Marketingを務めました。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。