毎年、未来に関する新しい予測がもたらされます。これらの予測には、何を期待値とすべきか、何が起こるか、そしてどのテクノロジーがその期待値を実現するかが含まれます。
これらの予測は常に興味深く検討する価値がありますが、自動車メーカにとって価値を持つためには、現実の文脈の中で捉える必要があります。急速に進化する状況の中で、この業界の生産者は、新しい課題に対処するためにビジネスモデルを根本的に転換しながら、革新を行うという強い圧力にさらされています変化する要件の達成。
最も関連性の高いトレンド、これらが製造とデータ活用に与える影響に関する考察、自動車メーカがテクノロジーを活用してこれらのトレンドに積極的に対応するためにできることを見直します。
変化するモビリティ環境
従来の自動車生産は硬直的で量産ベースでした。しかし、先進技術により、私たちはより接続された社会と市場へと向かっています。McKinseyによると、人々の移動方法が自動車メーカにますます影響を与えるようになります。
従来の車両所有に加えて、企業はGoogleやAppleのようなプレーヤーや、Uberのようなサービスベースの企業からの新しい競争によって生じたモビリティ期待値に対応できる必要があります。接続性とユーザエクスペリエンスに深い基盤を持つ中、従来の自動車メーカにとって唯一の答えは、スマート製造を受け入れることです。基本的には、これは燃費向上、コスト削減、カスタマイゼーションの拡大に対する絶え間ない圧力の下で製造を続けることを意味します。
製造メーカは、新しい機能やサービスを追加するという急速に変化する需要を満たす自動車を製造するために、データを活用する必要があります。また、新たに出現する接続されたエコシステム内でのパートナーシップを検討することも意味し、そのパートナーシップにはデータ分析が不可欠です。
デジタル化の進展
この10年が進むにつれて、自動車メーカの主要機能は柔軟性を中心に据える必要があります。変更が限られた長期生産の時代は終わりました。企業は、モビリティ環境、複雑な規制環境、電気自動車の需要、そして時間の経過に伴う自然な成長に対応するために、柔軟で機敏でなければなりません。
この柔軟性には、より短い生産期間、より多くの機能、カスタマイゼーションの増加などが必要になります。そして、過去と比較して、さらに高い効率性、より低い材料コスト、より短いリードタイムが求められます。これらの課題は、堅牢なスマート製造プラットフォームと接続された工場によってのみ解決できます。
業界リーダーがこれらの要件について進展を遂げているという希望があります。The State of Smart Manufacturing: Automotive reportによると、コストの最小化と品質の向上が、デジタルトランスフォーメーションの触媒として意思決定者の43%と42%によって挙げられています。しかし、かなりの数の人々が消費者と市場の圧力を主要な推進力として認識しており、36%が急速に変化する消費者行動を挙げています。さらに32%は、機敏性、適応性、そして急速に変化する市場に追いつく必要性が重要であると考えています。
テクノロジーと生産の二重の役割
世界の外部テクノロジーが進歩するにつれて、顧客は新しい機能が製品提供に含まれることを望み、期待値としています。この多層的なアプローチは、業界リーダーが自社の企業を製造会社と同じくらいテクノロジー企業として見なければならないことを意味します。
この新しい現実に参加する機会は、何年も前には不可能だったパートナーシップを意味します。また、製品向けの新しいテクノロジーベースの独自サービスの機会も導入されます。そして再び、このテクノロジーと生産の新しい融合は、スマート製造によってのみ実現できます。リアルタイムのデータと分析、診断、ユーザエクスペリエンス、ユーザ行動が統合されてこれらの製品を進化・改善し、変更は生産現場で即座に利用可能になります。
スマート製造の必須性
上記の議論はトレンドを中心としていますが、それらは現実に基づいており、すでに進行中です。製造メーカは、これらを理解し、迅速に機敏で柔軟な生産に変換するためのデータと分析を管理する能力、機能性、バンド幅を備えた、よりスマートなプラットフォームに深く取り組む必要があります。それが、私たちが最新式製造と呼ぶ綱渡りの中でバランスと安定性を実現する唯一の方法です。
The State of Smart Manufacturing reportの自動車特別版で、貴社の業務に関連するより多くの業界トレンドを体験しよう。
関連記事