Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

自動車製造サプライヤ:貴社はIATFへの移行を実現しましたか?

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plex_Blog_171016_自動車製造

私は9月に自動車産業アクショングループ(AIAG)の年次品質サミットに参加しましたが、緊急のトピックは、ISO/TS 16949品質規格から国際自動車タスクフォース(IATF)が推進する新しいIATF 16949:2016仕様への必須移行でした。www.iatfglobaloversight.org

IATFは、世界中の自動車顧客に向上した品質製品を実現するために結成された、自動車機械装置メーカ(OEM)とそれぞれの業界団体によるアドホックグループです。IATFとそのメンバーは、自動車サプライヤーが2018年9月14日までに新仕様の認証を取得し、コンプライアンスを満たし、追加契約の資格を得ることを要求しています。

IATF 16949:2016は、過去の仕様を基に構築された進化的な規格であり、ISOとIATFの最良の部分を維持しつつ、自動車品質保証においてよりリスクベースのアプローチを追加し、品質欠陥を検出するのではなく理想的には防止することを目指しています。IATFメンバーはまた、以前はサプライヤーが異なる機械装置メーカ(OEM)顧客に対して異なる要件を管理する必要があった多くの顧客固有要件(CSR)を含めるために協力しています。CSRはなくなりませんが、数は削減されています。

国際自動車監視委員会(IAOB)によると、68,620社のサプライヤーが期限までに認証を受ける必要があります。しかし、2017年8月時点で、監査を受けた企業はわずか3,172社で、監査あたり平均5.33件の不適合がありました。これは、今後12か月以内に監査を完了しなければならないサプライヤーが95%残っていることを意味し、IATFは期限を満たさない組織に対して免除を承認または付与する計画がないことを明確に述べています。

では、どうすべきでしょうか?明らかに、始めることです。品質管理システム全体を新しい仕様に移行することは困難であり、社内の多くの部門からのコミットメントが必要です。上記のウェブサイトで利用可能なIATFのツールとリソース(移行戦略文書を含む)を活用しましょう。AIAGは、ウェブサイトwww.AIAG.orgから購入できる文書と教室トレーニングを実現しています。

Plex自動車製造顧客は、Plex Smart Manufacturing Platformに統合されたコンプライアンス機能を活用しており、ユーザーは仕様を入力し、プロセスと証拠文書を規格の特定の条項に直接リンクすることができます。PlexでISO 9001コンプライアンスを管理している場合、新しいIATF要件への更新は容易です。

顧客から、監査員はPlexを高く評価していると聞いています。なぜなら、必要なすべてのものが単一の統合ソリューションからアクセス可能であり、企業のコンプライアンス状況を把握するために異なる情報サイロを探し回る必要がないからです。最近、IATF監査員と話をしましたが、彼は「私は多くのPlex顧客を監査してきましたが、彼らはコンプライアンスを満たすための基礎的要素をほぼ確実に持っていることがわかりました」と述べていました。

2018年5月にミシガン州デトロイトで開催されるPowerPlex 2018で、IATFへの移行がトピックとして発表されるため、Plex顧客の経験を聞くことを楽しみにしています。

トピック: 自動車

Stu Johnson
Stu Johnson
Plex Systems、Director of Product Marketing
Stu Johnsonは、2014年6月から2020年3月までPlex SystemsのDirector of Product Marketingを務めました。

関連記事

Loading
Loading
本サイトのコンテンツは、人による確認や編集が行われず、人工知能(AI)によって翻訳されています。コンテンツには誤りや不正確な情報が含まれる場合があり、いかなる保証もなく「そのままの状態」で提供されます。 公式な文章は、コンテンツの英語版です。